电子工程术语和定义,以字母G打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
G 克。
GaAs 砷化镓:一种用于光电产品(例如:LED)和高速电子器件的半导体材料。
GaAs MESFET 砷化镓(GaAs)金属半导体场效应晶体管(MESFET)是由砷化镓半导体材料制造的场效应管,导电沟道由金属半导体结(肖特基)制成。
GaAsFET 砷化镓场效应晶体管。
GaAsP 砷化镓磷化物(或稼砷磷):一种用于光电子技术(包括LED、光电二极管等)的半导体材料。
Gain 放大器电路提供的放大量,例如,增益为2意味着放大器输出信号的幅度是输入的两倍。
Gain Error 数据转换器的增益误差代表实际传输函数的斜率与理想传输函数的斜率的差别。

增益误差通常用LSB或满量程范围的百分比表示。增益误差可以利用硬件或软件校准,是满量程误差减去失调误差。

请参考:ADC and DAC Glossary

Gallium Arsenide 请参考:GaAs
Gallium Arsenide Metal-Semiconductor-Field-Effect-Transistor 请参考:GaAs MESFET
Gallium Arsenide Phosphide 请参考:GaAsP
Galvanic Isolation 一种隔离信号电流,防止交流电源分布引入的噪声电流的技术。
gamma 请参考:伽玛修正
gamma compensation 请参考:伽玛修正
Gamma Correction 亮度转换函数的应用。伽玛函数通常是非线性函数, 但它是单调的,分别影响强光(白电平)、中间亮度(灰度级)和阴影(黑电平)。

常用于发光设备调节,例如:显示器, 使其与人眼的亮度曲线相匹配。也就是说:伽玛修正可以调节显示器的亮度(光强),使其亮度(人所感知的亮度)看起来是正确的。
Gas Gauge 请参考:电池电量计
Gate 1. FET控制端,栅极电压用于控制流过源极和漏极的电流。

2. 基本逻辑单元(例如:与、或、非、与非、或非、异或等)。
Gaussian frequency-shift keying 请参考:GFSK
Gaussian minimum shift keying 请参考:GMSK
GbE 千兆位以太网。
GBIC 千兆位接口转换器:一种允许光纤通道及千兆位以太网物理层传输的可插拔收发器模块。
GBW 增益带宽。
General Packet Radio Service 请参考:GPRS
General Purpose I-O 请参考:GPIO
General Purpose I/O 请参考:GPIO
General Purpose Interface Bus 请参考:GPIB
Generator 将机械能转化成电能的机电设备。
GFSK 高斯频移键控:一种FSK调制方式,调制之前首先通过高斯滤波器对脉冲成形,从而降低频谱宽度和带外频谱,使其满足邻信道功率抑制的要求。

Bluetooth采用GFSK。
GHz 千兆赫兹。
Gigabit 每秒10亿位。
Gigabit Interface Converter 请参考:GBIC
Glitch 表示所不希望的瞬间脉冲或不可预料的输入或输出。
Glitch Immunity 在微处理器监控电路数据资料中,用来表示不会导致复位输出的VCC电源电压跌落脉冲的最大幅度及持续时间。
Global Navigation Satellite System 请参考:GLONASS
Global Positioning System 请参考:GPS
Global System For Mobile Communications 请参考:GSM
GLONASS 俄罗斯全球定位卫星系统。
GMSK 高斯最小频移键控(GMSK)是频移键控(FSK)的一种形式,用于GSM系统。频率被精确地用码率的一半分离。具有很高的频谱利用率。
GMSL GMSL指的是吉比特多媒体串行链路,是Maxim特有的一个产品类别名称,代表近距离通信中用于数据流串行、并行转换和缓冲的产品。
GPIB 通用接口总线:一种用计算机控制电子仪器的标准总线,由于它是由ANSI/IEEE标准488-1978及488.2-1987定义的,亦称为IEEE-488总线。也称为HP-IB,即由Hewlett-Packard公司注册的商标。
GPIO 通用I/O:一种可进行各种定制连接的灵活并行接口。
GPON 千兆位无源光网络。
GPRS 通用无线分组业务:一种GSM网络无线通信技术。它增加了分组交换协议,能够在更短的时间建立ISP连接。它使依据数据传输量(而不是连接时间)计费成为可能。
GPS 全球定位系统:一种卫星导航系统,利用从卫星接收的两个或多个信号确定接收机在地球上的位置。
GSM 全球移动通信系统:欧洲采用的一种地面移动数字蜂窝无线通信系统。
GSM900 工作在900MHz的GSM网络,英国的BT Cellnet与Vodafone公司以及全球一百多个国家的运营商采用了该系统。
GT 请参考:数据传输
GT/s 请参考:数据传输
GUI 图形用户界面。