电子工程术语和定义,以字母F打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
F 1. 法拉:电容单位。

2. 小写字母f是femto的缩写,表示10-15

3. 华氏温标。

fA 毫微微安。即10-15安培;百万分之一纳安。
Facility Data Link 请参考:FDL
Fail-Safe 用于RS-485接口收发器的一种技术,在传输线短路或开路时将输出强行置为预定状态。
Fan Control 请参考:风扇控制器 - 线性
Fan Controller - Linear 根据温度或系统命令,利用可变电压来改变冷却(或散热)风扇转速及气流的集成电路。
Fan Controller - PWM 根据温度或系统命令,利用脉宽调制(PWM)电压改变冷却风扇转速及气流的集成电路。
Farad 请参考:F
Fast Fourier Transform 请参考:FFT
Fault Blanking 一种在确定时间内忽略故障状态的功能,可消除令人生厌的故障指示。
Fault Tolerant 指在故障条件下容许过压。
FB 反馈。
FCD 风扇计数因子。
FCR 风扇转换速率。
FDD 频分双工。
FDDI 光纤分布式数据接口:一种以大约100Mbps的速率(是10 Base-T以太网的10倍,T-3速率的两倍)沿着光缆传输数据的标准。
FDL 设备数据链:ESF DS1成帧中的嵌入式通信信道,用于传输面向比特及消息的信号。
FDM 一种通过划分可利用信道的带宽,在一个信道上承载多个信道信息的方法。
FE 功能等效(在元器件替代数据表中),也表示“现场工程师”或“帧误差”。
FEC 前向纠错:一种通过增加少数附加位检测并纠正有缺陷的传输错误的技术。FEC可通过纠正随距离增加而使信噪比降低带来的误码,以提供更远的传输距离。
femto 请参考:F
Femto Base Station femto基站(也称作节点基站、femtocell、femtobasestation)是一种家庭基站,与标准基站类似,将蜂窝电话的语音和数据信号连接到蜂窝电话网络,但它覆盖的区域更小(家庭内部)。

femto基站能够减轻蜂窝基站的数据传输负荷,使通信服务供应商受益;由于靠近基站单元,可以提高信号强度,使用户受益 -- 特别是在蜂窝信号微弱或无法获得蜂窝信号的区域。

femto基站有效扩充了常规网络和通用电信基础架构的复制。由互联网的VoIP提供蜂窝电话网络的连接

femto basestation 请参考:femto基站
femtobasestation 请参考:femto基站
femtocell 请参考:femto基站
FET 场效应晶体管:一种晶体管,其中一端(栅极)的电压产生的电场用于控制另外两端(源极和漏极)之间的通、断状态。

有三种类型:JFET (结型场效应晶体管)、MOSFET (金属氧化物半导体场效应晶体管)和MESFET (金属-半导体场效应晶体管)。

FET是两种主要的晶体管类型的一种,另一种晶体管是双极型结晶体管。
FFT 傅立叶变换(FT)将数据从时域(信号强度是时间函数)变换到频域(信号强度是频率的函数)的算法,用于显示信号的频谱成分,分布在离散的频率区域(频段)。

快速傅立叶变换是一种常见的傅立叶变换算法,比DFT (离散傅立叶变换)算法更高效(快速)。
FG 风扇增益。
FHSS 跳频扩频:一种数据传输技术,它利用一个在宽范围内改变频率(即“跳频”)的窄带载波信号调制数据信号。跳频看似随机,但它采用的是一种接收系统已知的算法。
Fiber Channel 请参考:光纤信道
Fiber Distributed Data Interface 请参考:FDDI
Fiber-to-the-node 请参考:FTTN
Fibre Channel 一种高度可靠、千兆位互联技术,允许在工作站、大型机(主机)、服务器、数据存储系统及其他采用SCSI及IP协议的外设之间进行并行通信。它能为多个可将其总系统带宽扩展至每秒兆兆位的网络拓扑提供互联。(其正确写法应为“fibre channel”,但常被误写为“fiber channel”)。
Field Programmable Gate Array 请参考:FPGA
Field-Effect Transistor 请参考:FET
Fieldbus 请参考:PROFIBUS
FIFO 先进先出:一种连续存储数据的存储器,其中先写入的位可先读出。
Finagle's Law 请参考:Murphy定理
FireWire Apple Computer公司对IEEE 1394串行接口标准注册的商标名称:一种计算机与外部磁盘驱动器、相机、摄像机等外设之间的高速接口,Sony公司对此的注册商标为“I-Link”。
First In First Out 请参考:FIFO
FIT 故障时间:请参考:FIT计算器
Flash ADC 请参考:闪速式ADC
Flash ADCs 一种模/数转换器,它利用一系列带不同阀值电压的比较器将模拟信号转换为数字输出。
FlexSound FlexSound指的是一组数字音频信号处理功能电路,在Maxim产品中用于提供或增强信号压缩、限幅或均衡等音频功能。

FlexSound®处理器集成了完备的数字音频处理功能,包括:可编程DSP核、硬件数字处理器和相关的存储器。

FlexSound是Maxim Integrated Products, Inc.的注册商标。
Floating 如果信号线没有连接任何电源电压、地或者是以地为参考的任何信号源,则称为浮空。

例如:

  • EPROM、EEPROM和闪存中使用的浮空栅MOSFET
  • 关断(高阻)是的开漏、高阻输出
  • 与地隔离的电源
FM 频率调制:一种载波频率随输入信号幅度改变的调制方法。
FM Modulation

FM modulation (frequency modulation) refers to the superposition (modulation) of a lower frequency analog data (information) signal onto a higher frequency sinewave carrier signal.

What is the difference between FM Modulation and AM Modulation?

With AM modulation (amplitude modulation), the information signal varies the amplitude of the carrier signal i.e. the size of the carrier signal varies but the frequency remains constant. With FM modulation, the amplitude remains constant, but the frequency varies.

AM and FM Waveforms

Figure 1. AM and FM Waveforms

Why is modulation required?

The higher the frequency of the carrier signal, the shorter the size of the antenna (aerial) required to detect and receive the signal. FM radio stations can be received using an antenna typically less than 1 meter in length, a convenient size for a typical FM receiver.

How is FM Modulation performed?

Generation of an FM signal requires a voltage-controlled oscillator (VCO) circuit. This can be designed and then built using discrete components, but they are also available as integrated circuits (ICs).

How is the analog data signal recovered from the modulated signal?

Once the modulated signal has been detected and received, the analog data signal can be recovered using a Phase-Locked Loop (PLL) circuit.

Can FM only be performed using analog signals?

While the carrier signal is an analog signal, the information signal can be digital. In this scenario, which is referred to as Frequency Shift Keying, only two frequencies are used – one frequency to represent ‘0’ and the other (higher or lower) frequency to represent ‘1’.

Learn MorePhase Locked Loops (PLLs) and Voltage Controlled Oscillators (VCOs)

FM Modulator 请参考:VCO
FOC 磁场定向控制。
Foldback Current Limit 一种器件进入限流模式时可降低电流限的电路。常见于RS-422/RS-485驱动器及一些电源电路。
Foldback Mode 请参考:折返式电流限制
folded-frequency 请参考:重叠
Force-Sense 一种测量技术,将电压(或电流)加载到一个远端点,然后再对所产生的电流(或电压)进行测量(或检测)。
Forward Converter 一种电源开关电路,当开关晶体管导通时,将能量传输至变压器的次级。
Forward Error Correction 请参考:FEC
Fourier Transform 请参考:FFT
FOX 快速启动振荡器。
FPBW 满功率带宽。
FPGA 现场可编程门阵列:可由最终用户配置、实现许多复杂的逻辑功能的通用逻辑器件。常用于原型逻辑硬件设计。
FR 请参考:帧中继
Frame Relay 一种类似于X.25的高速分组交换数据通信业务。帧中继是LAN至LAN互联业务的强劲竞争对手,非常适合LAN环境的突发密集传输要求。
Framer 一种将串行比特流排列/同步为一种嵌入式成帧模板的器件。同步及数据字段经过适当排列后,可提取、处理用于报警、性能监视及嵌入信令的同步位。
Framers 请参考:成帧器
Framing 请参考:成帧器
Frequency Bin 频谱(FFT)图中频率轴的频率间隔或分辨率,通常取决于采样速率和数据记录的数量(采样点)。功率谱中的频率点或线为NRECORD/2,其中NRECORD是信号在时域的采样点数。

功率谱中的第一个频点始终为直流(频率 = 0),最后一个频点为fSAMPLE/2 - fSAMPLE/NRECORD。频点采用相等的间隔fSAMPLE/NRECORD,通常用频率窗口或FFT窗口表示。窗口(Bin)可以由数据转换器的采样周期计算:
Bin = fSAMPLE/NRECORD = 1/(NRECORD x ΔtSAMPLE)
例如:我们可以作用82MHz的采样频率,取得8192个数据记录,频率间隔为10kHz。
Frequency Diversity 在无线通信系统中,频率分集指的是通过多个载频传输信号,从而将信号分配到多个通信链路。
Frequency Division Multiplexing 请参考:FDM
Frequency Hopping 请参考:DSSS
Frequency Hopping Spread Spectrum 请参考:FHSS
Frequency Modulation 请参考:FM
Frequency Shift Keying 请参考:FSK
Frequency Synthesizer 频率合成器是利用振荡器产生一组相位噪声最低的可编程频率的电路,主要应用包括无线/RF设备,如:无线通信装置、机顶盒、GPS等。
FS 满刻度;帧同步。
FSC 风扇速度控制。
FSK 频移键控:一种通过转换载波信号的频率来表示二进制1和0的数字信号传输方法。
FSO 满量程输出。
FSOTC 满量程输出温度系数。
FSR 满量程范围。
FTC 风扇转速计。
FTCL 风扇转速计限制。
FTTB 光纤到大楼。
FTTH 光纤到户(FTTH):一种宽带数据(语音、互联网、多媒体等)传输方式,通过光纤将数据传送到户。

与FTTN (光纤到节点)不同,它是通过光纤连接到户外节点,再通过铜缆将数据传送到户。
FTTN FTTN表示“光纤到节点”。

有两种提供宽带的技术:光纤到节点(FTTN)利用光纤将数据传送到节点,然后通过铜缆将数据传送到家庭;光纤到户(FTTH)则通过光纤将数据直接传送到家庭。
Fuel Gauge 请参考:电池电量计
Full Bridge Rectifier

A rectifier converts an AC signal into DC, and a bridge rectifier does this using a diode bridge. A diode bridge is a system of four or more diodes in a bridge circuit configuration, wherein two circuit branches are branched by a third. A bridge rectifier provides full-wave rectification.

How does a bridge rectifier work?

Since current can only flow in one direction through a diode, current must travel different paths through the diode bridge depending on the polarity of the input. In either case, the polarity of the output remains the same. When there is an AC input, the current travels one path during the positive half cycle, and the other during the negative half cycle. This creates a pulsating DC output since the signal still varies in magnitude, but no longer in direction.

Current flow in a bridge rectifier during the positive half cycle.

Current flow in a bridge rectifier during the positive half cycle.

Current flow in a bridge rectifier during the negative half cycle.

Current flow in a bridge rectifier during the negative half cycle.

What is the difference between a full wave rectifier and a bridge rectifier?

A bridge rectifier is a type of full wave rectifier. A full wave rectifier converts the input waveform to one of constant polarity, as opposed to a half-wave rectifier which only passes one half cycle while blocking the other. Another common method of full wave rectification uses two diodes and a center-tapped transformer. See App Note 6164: Build a Full-Wave Rectifier Circuit with a Single-Supply Op Amp for another method of full-wave rectification.

Why do we use four diodes in a bridge rectifier?

The bridge circuit configuration with four diodes allows for cost-effective full-wave rectification by utilizing two diodes during each half cycle. A half-wave rectifier can be constructed from a single diode, but is less efficient than a full-wave rectifier. A center-tapped rectifier provides full-wave rectification, but with the added cost and size of a center-tapped transformer.

Full Duplex 一种可同时在两个方向传输数据的信道。
Full-Duplex 请参考:全双工