电子工程术语和定义,以字母D打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
D Flip-Flop

A D (or Delay) Flip Flop (Figure 1) is a digital electronic circuit used to delay the change of state of its output signal (Q) until the next rising edge of a clock timing input signal occurs.

Delay Flip Flop

The truth table for the D Flip Flop is shown in Figure 2.

Delay Flip Flop

What is the D Flip Flop used for?

The D Flip Flop acts as an electronic memory component since the output remains constant unless deliberately changed by altering the state of the D input followed by a rising clock signal.

Where are D Flip Flops used?

The D Flip Flop is a building block shift registers. For example, by cascading eight D Flip Flops in sequence, a byte (8-bits) of information can be stored after 8 clock cycles.

What else can they be used for?

By connecting the inverting output of the D Flip Flop to the D input, a simple divide by two circuit is created i.e. the D output changes state at half the frequency of the clock signal. By cascading D flip flops and through appropriate design of external combinational logic gates, a countdown timer can be created.

Learn More3.0GHz ECL/PECL Differential Data and Clock D Flip-Flop

D-Pot 请参考:数字电位器
D/A 请参考:D/A转换器
D/A Converter 数/模转换器(DAC):一种接收数字信号并输出与数字信号成比例的电压或电流的数据转换器。
DAC 请参考:D/A转换器
Daisy Chain 一种沿总线传输信号的方法,其中设备串联,而信号则从一台设备传向下一台设备。菊花链连接方法可根据设备在总线上的电气地位分配其优先级。
Daisy-Chain 请参考:菊花链
Dallastat Dallas Semiconductor的数字可变电阻器(数字电位器)商标,Dallas Semiconductor是Maxim Integrated的子公司。
Damping factor 请参考:Q值
DAQ 请参考:数据采集系统
DAS 请参考:数据采集系统
Data Acquisition System 采集数据的系统,一般通过将模拟通道数字化并以数字形式储存数据来采集数据。此系统既可为独立系统,亦可包含在计算机内,能够采集多个通道的数据。
Data Converter A/D或D/A转换器:将模拟信号转换成数字信号,或将数字信号转换成模拟信号。

模拟信号是连续变化的电压或电流, 对应的数字信号是数字流,表示模拟信号在某一瞬间的幅度。

另请参考:
Data Management Language 请参考:DML
Data Manipulation Language 请参考:DML
Data Over Cable Service Interface Specification 请参考:DOCSIS
Daylight Running 请参考:DRL
Daytime Running Lamp 请参考:DRL
Daytime Running Light 请参考:DRL
dB 分贝:一种用来表示两个信号强度之比的方法。

dB等于两个信号功率之比取对数(log)的10倍,亦等于其电压之比取对数的20倍(假设两个信号驱动相同阻抗)。

分贝还用来描述信号相对于一个参考电平的大小,参考电平通常定义为0dB,而信号的dB值则为信号相对于参考功率的值取对数的10倍。有时也增加一个字母表示参考值,譬如采用dBm时,0dBm = 1mW。
dBA 请参考:A加权
dBm 相对于一个参考电平的信号电平单位。0dBm的参考电平为1mW。 以dBm表示的信号电平是相对于0dBm的信号功率部分取对数后乘以10。
DBS 直接广播卫星:一种直接从卫星对用户(终端用户)广播的系统。在美国比较著名的有:DirecTV与Dish network (碟形网络)。
DC 直流。
DC-DC 任何一种开关模式电压调节器,此类器件通常利用电感储存能量并将能量传送到输出,实现高效电源转换。

请参考应用笔记2031:DC-DC Converter Tutorial及应用笔记660:"Regulator topologies for battery-powered systems"。
DC-DC Controller 直流-直流转换器(开关模式电源),其中功率开关(通常为一个功率MOSFET)位于IC之外。
DC-DC Converter 请参考:开关调节器
DC-DCs 请参考:DC-DC
DC/DC 请参考:DC-DC
DCE 数据通信设备,与DTE交换数据。
DCM 非连续导电模式。
DCR 直接变频接收机。
DCS 数字蜂窝系统:指采用数字体制的蜂窝电话系统(例如:TDMA、GSM及CDMA等)。
DDI 数字数据输入。
DDJ 数据相关抖动。
DDR 请参考:DDR存储器
DDR Memory 双倍速同步DRAM:它用一个时钟从DRAM读取数据。DDR存储器可在时钟信号的上升及下降沿读数据,因此具有更快的数据速率。由于功耗较低,常用于笔记本电脑等便携产品。
DDR RAM 请参考:DDR存储器
DDR-SDRAM 请参考:DDR存储器
DDRAM 请参考:DDR存储器
DDRD 数据定向寄存器D。
DDS DDS (直接数字频率合成器)是利用数字方式产生模拟信号,如正弦波(调制或未被调制)或任意波形。

一种直接的方法是对波形采样量化,然后将存储数据送入D/A转换器。改变时钟速率时频率将发生变化,速率变化或增益系数的改变可以实现信号调制。
Debounce 机械开关连接时,一旦按下按键常常会出现几次断续的通、断现象。去抖动电路即用来消除这种产生断续接触的纹波信号,在其输出端提供无扰动的转换。

更多信息:Switch Bounce and Other Dirty Little Secrets

Debounced 请参考:去抖动
Debouncing 请参考:去抖动
Decibel 请参考:dB
DECT 欧洲数字无绳电话。
DeepCover DeepCover®是三种嵌入式安全产品的注册商标,这三种产品采用高度可靠的物理保护机制,提供最安全的加密存储。该系列产品包括:安全认证器件、安全管理器和安全处理器。

DeepCover安全处理器采用先进物理安全机制,以最高安全等级应对物理篡改和逆向工程。

DeepCover安全管理器采用高级物理保护和无痕存储技术,使敏感数据免受最缜密的物理攻击或篡改。

DeepCover安全认证器件提供先进的物理保护技术,以较低成本实现超级IP保护、防克隆以及外设鉴别方案。

DeepCover是Maxim Integrated Products, Inc.的注册商标。

Delay Line 请参考:STC
Delta-Sigma 一种模/数转换器(ADC)架构,由1位ADC和滤波电路组成,通过对输入信号进行过采样并提供噪声成形滤波获得高分辨率数字输出。与其它ADC架构相比,这种架构具有非常低的成本。

有时也称为"Σ-∆"转换器
Delta-Sigma Converter 请参考:Σ-Δ
Dense Wave Division Multiplexing 请参考:DWDM
Design for Testability 可测性设计(可测试设计或DFT)代表一种简化产品测试的技术,例如:增添测试引脚、参数测量器件、自测试诊断、测试模式及扫描设计。
Deterministic Jitter 在受控条件下,给定系统中可再现的抖动,亦称为有限抖动。

更多信息和详细说明,请参考:
Development Kit 请参考:评估电路
DFE 判定反馈均衡。
DFMEA 设计失效模式和结果分析(DFMEA)用于评估潜在的失效因素下设计的可靠性。
DFT 请参考:FFT
DG 差分增益。
Difference Amplifier

A difference amplifier is a circuit that takes two inputs and outputs the difference between them. It is a special case of the differential amplifier with a gain of 1. It is also referred to as a voltage subtractor.

What does a difference amplifier do?

A difference amplifier outputs the difference between its inputs.

Vout=V2-V1

In an ideal difference or differential amp, the output depends only on the difference between the two inputs. In any real differential amp, the output also depends on the average of the two inputs, which is called the common mode of the amp.

Vcm=(V2+V1)/2

The common mode rejection ratio (CMRR) is a measure of a device’s ability to reject this signal. Differential amps are very common in analog circuit design and are particularly useful in electronically noisy environments because of their ability to cancel out unwanted noise.

What is the difference between a difference amplifier and a differential amplifier?

The term “difference amplifier” can be used to refer to a type of differential amplifier with a gain of 1. For this reason, it can also be referred to as a unity gain differential amplifier. A differential amp has an output proportional to the difference between inputs, and a difference amp has an output equal to the difference between inputs. The two terms are also often used interchangeably.

What is the difference between a difference amplifier and an instrumentation amplifier?

Difference amplifiers and instrumentation amplifiers are both types of differential amplifier circuits. An instrumentation amplifier is a type of differential amplifier with input buffer amplifiers that eliminate the need for impedance matching. The gain can be adjusted through the variation of just one resistor. Instrumentation amplifiers are also available as ICs that provide very high CMRR.

Learn More: Amplifiers

Differential 请参考:差分信号
Differential Amplifier

What is a differential amplifier?

A differential (or difference) amplifier is a two-input circuit that amplifies only the difference between its two inputs. An operational amplifier or op-amp (Figure 1) is an example of a difference amplifier. The formula that describes the behavior of the circuit is:

Vout = A * (Vin+ - Vin-) where A is the gain of the amplifier

Operational Amplifier Symbol

Figure 1. Operational Amplifier Symbol

What are differential amplifiers used for?

Differential amplifiers are useful in electrically noisy environments where a low amplitude electrical signal can be easily corrupted by the effect of unwanted external noise. In this scenario, a single-ended amplifier would be unsuitable since it would also amplify the unwanted noise signal as well as the desired input signal. A differential amplifier works on the principle that unwanted electrical noise couples equally onto both input terminals of the amplifier and will therefore be rejected allowing only the wanted signal to be amplified.

Where are differential amplifiers used?

They are used at the front end of analog systems being used to detect a low amplitude electrical signal e.g. an ECG monitor to detect heart rate where the electrical signal may be of the order of only a few millivolts. The purpose of the differential amplifier is to increase the amplitude of the heart signal to a level where it can be converted into a digital form. The gain of the circuit can be adjusted by appropriate selection of external resistors connected between the output and input terminals.

Learn More:

Differential Non-Linearity 请参考:DNL
Differential Nonlinearity 请参考:DNL
Differential Remote Output Sensing 在远端用Kelvin连接检测输出电压,以对该点电压进行更好的控制。
Differential Signaling 大多数电信号采用单端形式,由一条信号线和一条地线组成。差分信号采用两条极性相反的信号线 -- 当一条信号线的极性为正时,另一条信号线为等幅度的负极性信号。接收电路提取二者的差值,忽略其共模电压。由于外部噪声对两条信号线的影响相同,利用其共模抑制能力可以消除噪声,因此,这种“推挽”结构大大降低了电子干扰。

例如:RS-422、RS-485, 专用音频信号标准(特别是麦克风),采用以太网线或标准的双绞模拟电话线(POTS)传输信号。

另请参考设计讲座:Understanding Common-Mode Signals
Digipot 请参考:数字电位器
digital amplifier 请参考:D类
Digital Audio Signal Processor 请参考:数字信号处理器
Digital Cellular System 请参考:DCS
Digital Fan Control 请参考:风扇控制器 - PWM
Digital Log Pot 数字式对数电位器。
Digital Multimeter 请参考:DMM
Digital Pot 数字电位器:一种仿效机械电位器的固态器件,通常可通过简单的接口来控制。
Digital Potentiometer 请参考:数字电位器
Digital Resistors 请参考:数字电位器
Digital Signal Processor 数字信号处理器或DSP,用于处理数字信号(例如音频数字信号)的专用数字电路。DSP电路可以替代一些传统的模拟功能,例如:滤波器及其它在模拟域难以实现的复杂功能。

数字音频信号处理器是针对音频应用设计的DSP。

Digital Subscriber Line 请参考:DSL
Digital Video Broadcast 请参考:DVB
Digital-To-Analog Converter 请参考:D/A转换器
DIO 数据输入/输出。
Diode 用于调整信号的双端器件(电流只能沿一个方向流通)。最常见的是由PN结组成的半导体器件,但是,利用真空管、点接触、金属-半导体结(肖特基)等工艺也可以构建二极管。
DIP DIP (双列直插)是一种集成电路的封装,带有两排引脚。

PDIP (塑料双列直插)是一种DIP封装,芯片封装材料为塑料。

CDIP (陶瓷双列直插)是一种DIP封装,芯片封装材料为陶瓷。
Direct Broadcast Satellite 请参考:DBS
direct digital synthesis 请参考:DDS
Direct Memory Access 请参考:DMA
Direct-Sequence Spread Spectrum 请参考:DSSS
Discrete Fourier Transform 请参考:FFT
Distortion 在电信号处理系统中,失真指的是信号产生的不希望出现的变化。

并非所有信号变更都属于失真,例如:统一延迟、线性衰减或放大,这些变化在通常情况下不属于失真。

Dithering 当量化噪声(量化误差/噪声)不再被视为随机噪声时,改善信号量化质量的常用技术。在模拟输入信号上叠加少量随机噪声,叠加的噪声会使数字输出在两个相邻数码间随机变化,从而消除门限的影响。
DIU 数字接口单元。
Diversity 在无线通信系统中,分集技术指的是利用多个通信链路承载每路信号,从而提高系统的可靠性和通信容量。
DJ 请参考:确定性抖动
DLC 双层电容。
Dlog Pot 请参考:对数数字电位器
DMA 直接存储器存取:一种绕过处理器及处理器总线直接读/写存储器的方案。
DML 数据操作语言(或数据管理语言):一种允许在数据库中操作数据的语言。SQL中,像DELETE及INSERT等命令均为DML命令。
DMM 数字万用表:一种带数字显示的测量仪表或VOM (例如,测量电压、电阻及电流)。
DMMs 请参考:DMM
DMP 请参考:双模前置分频器
DMR 数字微波无线接收装置。
DMT 离散多频数据传输。
DNL 微分非线性:一项数据转换器指标。在理想的D/A转换器中,数码加1对应的输出电压的改变不会超出器件允许的范围。同样,在A/D转换器中,输出数字量在整个范围内随输入线性变化。DNL是实际值与理想值的偏差。理想转换器的DNL为0。
DOCSIS 电缆数据传输业务接口规范:通过有线电视系统传输数据的标准,一般用于用户互联网接入服务。
Double Data Rate Synchronous DRAM 请参考:DDR存储器
Doublers 请参考:倍压器
Down Converter 请参考:下变频混频
Down Converters 将频率转换到更低频段的频率转换器件,例如:数字广播卫星系统。
Downconverter 请参考:下变频混频
DP 差分相位;亦表示小数点。
DPAK 分立封装。
DPD 数字鉴相器。
DPDT 双刀/双掷。
DPH 数据指针高。
DPL 数据指针低。
DPM 数字面板表。
DPOT 请参考:数字电位器
DPS 数据指针选择。
DPST 双刀/单掷。
DPWM 数字可调脉宽调制。
DQPSK 差分正交相移键控。
Drain FET的三个端点之一,栅极电压用于控制流过源极和漏极的电流。
DRAM 动态RAM:指采用连续时钟的随机存储器。DRAM与SRAM不同,当不再为它提供时钟时,其数据会丢失。
DRC 设计准则检查。
DRL 日间行车灯(DRL)是安装在汽车前端的白光灯,在许多国家被强制使用,汽车启动后自动打开,启动日间照明时可以提高汽车的能见度。大多采用LED。

请参考:高亮度LED (HB LED)驱动器
Drypack 防潮包装是一种抗潮湿的集成电路包装方式,器件经过烘干后立即放入真空袋内。

这种处理形式用于潮湿敏感封装,Maxim对于2级或更高级MSL (潮湿敏感度等级)的器件均采用防潮包装。型号尾缀的最后标有-D、+D或#D时,表示采用防潮包装。对于2级或更高级MSL的器件没有增加与防潮包装相关的花费。
DSL 一种利用标准电话线提供高速数字通信(例如互联网接入)的机制。
DSLAM 数字用户链路接入复用器:将多条ADSL用户链路集中到一条ATM链路的器件。
DSP 请参考:数字信号处理器
DSSP 数字传感器信号处理器。
DSSS 直序扩频:用于WLAN (无线局域网)的数据传输技术,将发射台数据信号与一个速率更高的序列或码片相组合,根据扩频比划分用户数据。

请参考:扩频通信概述
DTB 数字地面广播。
DTE 数据终端设备,与DCE交换数据。
DTMF 双音多频(DTMF)是由贝尔实验室开发的信令方式,通过承载语音的模拟电话线传送电话拨号信息。

每个数字利用两个不同频率突发模式的正弦波编码,选择双音方式是由于它能够可靠地将拨号信息从语音中区分出来。一般情况下,声音信号很难造成对DTMF接收器的错误触发。

DTMF是“TouchTone” (早期AT&T的商标)的基础, 替代机械式拨号转盘的按键。
Dual In-line Package 请参考:DIP
Dual Mode 两种工作模式。例如:在电源电路中,IC可提供固定5V或1.3V至16V可调电源。在蜂窝电话中,IC可以工作在FM或CDMA模式、AMPS或TDMA模式等。

(Maxim Integrated的商标。)
Dual Phase Controller 利用双相技术降低输出噪声并提高输出电流的开关调节器。
Dual Tone Multiple Frequency 请参考:DTMF
Dual-Band 双频指GSM网络性能及手机能够工作在两个频段的能力。
Dual-Modulus Prescaler 双模前置分频器(DMP)是频率合成器中的重要电路,按照预定的分频比将压控振荡器(VCO)的高频信号分频到低频信号,分频比为(N+1)或N,具体由吞脉冲计数器控制。

得到的低频信号将由主计数器进一步分频,最终得到信道间隔所要求的频率,然后将该信号送入相位检测器,构成频率合成器的闭环反馈环路。
DVB 数字视频广播是数字电视的专业名称。
DVM 数字伏特计。
DWDM 密集波分复用:将一条光纤上传输的光的波长分成多个离散波长,以获得更高数据速率的技术。
DXC 数字交叉连接。
Dynamic RAM 请参考:DRAM
Dynamic Range 指器件噪底与其定义的最大输出电平之间的范围,常用dB表示。