电子工程术语和定义,以字母B打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
B 1. 贝尔:信号功率相对于参考值的测量单位,也用来测量声压。更通用的表示方式是:“分贝”或“dB”。

2. 磁通密度或磁场的表示符,如“B-field”。

B-Field 请参考:B
Backup Step-Up 带备份电池切换的升压型开关电源。
Balanced 请参考:差分信号
band 请参考:带宽
Bandwidth 1. 带宽(BW)表示一个电路能够处理的频率或信号范围,或信号所包含/占有的频率范围。

例如:美国的AM无线电广播信道的带宽是10kHz,也就是说它所占用的频带是10kHz,例如:从760kHz到770kHz。

2. 数字信道或传输线能够处理的数据量用位/秒(bps)、千位/秒(kbps)、波特率或类似单位表示。
Base Station 基站是安装在固定位置的无线收发器,是无线通信网络(如:蜂窝电话网络)的一部分。通常,这个基站可以连接其覆盖区域的任何蜂窝电话,并将电话转接到有线网络。

Femto基站是一种微型、个人基站,只覆盖一个家庭或一个建筑物,通过DSL互联网连接。
Base Transceiver Station 请参考:BTS
Baseband 请参考:UWB
Baseline 测量值没有变化时传感器产生的电信号。通常表示空载时的输出。
Basestation 请参考:BTS
Basic Spacing between Centers 请参考:BSC
Bass Boost 用于提高放大器低频响应的电路,能够改善音频恢复质量,特别是在使用了廉价耳机的产品中。
Battery Backed 请参考:电池备份
Battery Backup 一种微处理器监控电路的功能,一些电源可以在主电源与备份电池之间切换。
Battery Bridge 请参考:桥电池
Battery Freshness Cap 请参考:电池“保鲜密封”
Battery Freshness Seal 一种微处理器监控电路的功能,它在VCC首次上电以前断开备份电池与任何下游电路的连接。这能保证备份电池在电路板首次上电使用以前不会放电,因此可延长电池寿命。
Battery Fuel Gauge 一种测量电池累计电量的增加或减少的功能或器件,能够精确估计电池的电量。
Battery Monitor 一种用来监视电池电压并在电池处于低电压状态下给出指示信号的功能。一般通过比较器比较电池电压与规定电平实现。亦可包括充电、剩余容量估计、安全监视、唯一ID、温度测量及非易失(NV)参数存储等功能。
Battery Switchover 一种在较高主电源与备份电池之间进行切换的电路。
BBM 请参考:先断后合
BCD 二进制编码十进制数:一种数字表示法,其中每一个十进制数(0-9)都被编码成4位二进制数。
Bel 请参考:B
BER 误码率:串行数据流中,对于一个指定的比特数所预计出现错误比特数的测量。
BERT 误码率(BER)测试仪:一种用来测量待测器件(DUT)误码率的测试设备。
Beyond-the-Rails™ 一种允许输入或输出超出电源满幅的放大器特性。
BGA 球栅阵列:一种封装技术。
bi-phase modulation 请参考:BPSK
Bidirectional 能够在单一通道上双向传输信号的器件。
Binary phase-shift keying 请参考:BPSK
Bipolar Inputs 输入能够高于或低于地电位。
Bipolar Junction Transistor 双极型晶体管或BJT, 是一种固态器件,流过两个端点(集电极和发射极)之间的电流受第三个端点(基极)电流的控制。

不同于另外一种主要的晶体管类型,FET的输出电流受控于输入电压(而不是输入电流)。
BIST 内部自测试(自检)。
Bit Banging 一种利用微控制器的通用端口仿真串行接口标准(I²C、SPI等)的技术。
Bit Error Rate 请参考:BER
Bit Error Rate (BER) Tester 请参考:BERT
Bit Error Ratio 规定时间内所发送、接收或处理的错误码数与总码数之比。
BJT 请参考:双极型晶体管
Blade Server 刀片服务器是一种母板上的计算机系统,它包括处理器、内存、网络连接,有时还包括存储器。刀片服务器用来满足大规模计算中心对减少应用服务器空间及成本的需求。
Blink Control 控制显示段的闪烁率。
BLM 焊球限制金属。
Bluetooth 一种在各种移动及固定设备间利用短距离、数字双向无线方式进行语音和数据通信的技术。例如,它规定移动电话、无线信息设备(WID)、计算机及PDA之间,或与计算机、办公室或家用电话之间的互联方式。
BLVDS 总线低电压差分信号。
BOC 二进制定向码。
Boost 请参考:升压型DC-DC
Boost Controller 请参考:DC-DC控制器
Boost Converter 一种将输入电压升高(升压)至更高的稳定电压的电源。
Boost DC-DC 请参考:升压型DC-DC
Boost DC/DC 请参考:升压型DC-DC
Booster 请参考:升压型DC-DC
Bootstrap 常指利用升压转换器的输出驱动主电源FET开关,以提供比输入更高的栅极驱动。也表示利用开关电容抬高节点电压。
Bounded Jitter 请参考:确定性抖动
BPON 宽带无源光网络。
bps 请参考:带宽
BPSK 二进制相移键控。
BR 请参考:锂电池
BRD 波特率因数。
Break-Before-Make 先断后合:一种在进行新的连接前先断开原先连接的开关配置。这能防止新、旧信号通路的瞬时接通。

用于机械系统(例如使用继电器或手动开关的系统)或固态模拟多路复用器及开关。
BRI 比特率接口。
Bridge Battery 一种用来为系统内存供电、替代主电池的电池。
Bridge Tied Load 请参考:桥式负载
Bridge-Battery 请参考:桥电池
Bridge-Tied Load 用于音频系统,负载(此时为扬声器)被连接在两个音频放大器输出之间(即“桥接”两个输出终端)。

与接地扬声器相比,这能使扬声器的电压摆幅加倍。接地扬声器的摆幅介于0V与放大器电源电压,而BTL驱动扬声器则具有双倍的摆幅,因为放大器可驱动扬声器使输出达到正、负端电压,使电压摆幅加倍。

由于两倍电压意味着四倍功率,因此这是一个很大的改进,尤其在电池尺寸受限的低电压应用中 — 例如汽车或手持产品。
Bridged Battery 请参考:桥电池
Bridged Tied Load 请参考:桥式负载
Brightness 虽然“亮度”和“流明”常常可以互用,但两者是不同的。流明表示光的强度;量度是人眼感知到的强度。
Broadband 一种具有足够带宽并可同时承载多路语音、视频或数据信道的传输媒介。

例如,采用此技术可在一根同轴电缆上提供50个CATV信道,或通过有线电视访问互联网,或在语音电话线上增加DSL功能。

常用技术是频分。每一信道先被调制到不同的频率,然后再合并到同一传输媒介,最后在接收端解调到各自原来的频率。信道通过保护带(频带间隔)隔离,以确保每一信道不被其邻近信道干扰。
Brown and Sharpe wire gauge 请参考:AWG
Brownout 一种系统电源电压低于规定工作电压(但高于0V)的情况。
BSC BSC (中心间距基础值)是IC封装图中使用的一个名词,用来表示引脚之间的距离。

“基础值”表示标称值,可能会随条件发生变化。例如:DIP (双列直插)两排引脚的间距为BSC值,因为当自动插件机在夹紧器件时引脚间距将发生变化,而当机器插入器件后,引脚间距将再次发生变化。这种情况下,BSC值指的是两排过孔之间的间距,而不是器件本身的间距。
BSLF 最佳直线拟合。
BT 巴特沃斯(滤波器)。
BTL 请参考:桥式负载
BTS 基站:具有收发单元及一个或多个天线的蜂窝系统固定设备。该组合系统(通常包括多个协同定位系统及定向天线)称为蜂窝站点、基站或收发器站(BTS)。
Buck “buck”或“降压型”开关模式电压调节器,输出电压低于输入电压。

注:似乎没有人知道这一术语来源!buck调节器是降压型调节器,与boost相反。这可能是美国人的定义,在英文中始终用“step-down”表示。

Buck表示相反或降低(与“buck the trend”中的意思相同),因此用它表示降压。更好的一种解释是,它与boost调节器相对应。


请参考应用笔记660:"Regulator topologies for battery-powered systems"。
Buck Controller 请参考:DC-DC控制器
Buck DC-DC 请参考:降压
Buck Regulator 请参考:降压
Buck Switcher 请参考:降压
Buck-Boost Converter 一种开关模式电压调节器,输出电压可高于或低于输入电压。

请参考应用笔记660:"Regulator topologies for battery-powered systems"。
Buck-Boost Regulator 请参考:降压-升压
Buck/Boost 请参考:降压-升压
Burst Dimming 突发式亮度调节是一种控制冷阴极荧光灯(CCFL)亮度的方法,它以高于人眼反应速度的速率接通、关闭灯管。通/断速率通常在100Hz至300Hz范围内,导通时间与关闭时间之比越高,灯管亮度越高。考虑到CCFL的响应时间,通/断时间之比一般不低于1%。
Burst Mode 1. 瞬时高速数据传输模式,数据传输速率比普通非突发模式高很多。

2. 器件进行数据传输时的最大短期(瞬间)吞吐量。
Burst Mode Applications 请参考:突发模式
Bus 用于连接多个设备的数据通道,例如:计算机的电路板或主板总线。存储器、处理器和I/O设备总是共用总线,在设备之间传输数据。总线如同一条公路,与之相连的每一个设备可以与另一设备进行通信。

经常会被误写成“buss”。
BW 请参考:带宽
BWLS 大信号带宽。
BWSS 小信号带宽。