技术培训

工程师园地 (短视频)


ADAS系列(1)

06:52

本期视频主要介绍了ADAS的相关背景,及Maxim为了解决ADAS系统的视频信号的高速互联问题所提出的高速SERDES,也就是GMSL。


心电生物传感器(二)

03:38

本期视频中,Maxim的工程师就将要以三款生物电势传感器为例,着重介绍一下MAX30001的性能和参数。


心电生物传感器(一)

06:01

说起心电信号,大家应该并不陌生。一个典型的心电信号周期由三种波形组成,分为P波,QRS波群和T波。其中,QRS波群又由Q波、R波和S波组成。在心电信号中,R波幅值大、特征显著。在本期视频中,Maxim的工程师就将要与大家分享心电测量的基本原理,以及Maxim的三款生物电势传感器解决方案。


如何充分应用Moduel Gauge M5的功能

03:58

Model Gauge M5 通过Maxim专有的算法实现了多项功能,这些功能可以保证电量计无论在大电流、高温还是低温条件下,都保持对电池电量的高精度计量,可以支持小于100mAh的电池。为客户节约了成本。本期视频,Maxim TTS团队应用工程师就与大家分享如何更好的理解与利用Maxim的Model Gauge M5电量计量方案中的功能,助力您设计更好的电池计量系统。


Buck-Boost电源技术以及为什么使用buck-boost转换器

06:59

在电源设计中,随着输入电压的变化,单纯的buck或boost无法满足设计需求,比如手机,数码产品,可穿戴设备,IOT,医疗设备等。今天Maxim的工程师就向大家介绍Buck-Boost电源技术以及为什么使用buck-boost转换器。


借助Maxim的模拟技术优化设计(三)

14:16

大家在设计嵌入式系统时经常会遇到处理器外设之间上电顺序的要求,甚至处理器本身就会涉及到多路的电源管理。本期视频中,Maixm的工程师就将向大家介绍Maxim在电源顺序管理方便的解决方案及相关产品。


借助Maxim的模拟技术优化设计(二)

10:00

CAN总线及控制局域网总线是一种普遍应用于汽车不同单元间通信的串行总线协议,由于其高度的可靠性,目前在工业自动化、楼宇等领域也有广泛的应用。本期视频中,Maxim的工程师就来和大家讲解一下如何构建可靠的CAN总线通信,以及Maxim在这这方面的相关经验及产品。


借助Maxim的模拟技术优化设计(一)

12:55

静态功耗就是系统在不工作时所消耗的能量,也就是待机功耗。系统的静态功耗对于电池供电的设备至关重要,这是因为对于电池供电的产品,通常要求具备比较长的工作时间,从另一面而言,系统在绝大多数时间处于待机的状态。在本期视频中,Maxim的工程师就将向大家介绍利用Nanopower的创新技术降低系统的静态功耗及Maxim在此领域的相关经验和产品。


如何正确的选择电量计

04:28

现在的很多消费类产品,手持设备等,都需要电量计来为系统指示电量。本期视频为大家介绍的是针对主机侧和电池包侧,单节电池和多节电池,低边检流,以及安全认证等多种方案。

了解详情:MAX17055


数字隔离技术

05:06

本期视频主要介绍了隔离的意义、绝缘的等级及介质、以及如何在两个隔离系统间传递信息等信息,并总结了Maxim在数字隔离方便的技术。

了解详情:MAX14001


风扇控制(B)

05:22

本期视频分为上下两个部分,在下半部分主要介绍了如何检测风扇的速度以及Maxim风扇控制器的相关产品。

了解详情:MAX31740MAX31785


风扇控制(A)

05:34

本期视频分为上下两个部分,在上半部视频中主要介绍了风扇的影响,自动控制风扇的方法以及Maxim风扇控制器的相关产品。

了解更多:MAX31760


怎样挑选音频放大器(下)

03:57

音频放大器视频分为上下两期,在本期视频中将会为大家分析D类、DG类音频放大器的工作原理,及MAX98090的相关性能。

了解详情: MAX98090


怎样挑选音频放大器(上)

04:35

音频放大器视频分为上下两期,在本期视频中将会为大家分析A类、B类、AB类以及G类音频放大器的工作原理,及MAX98090的相关性能。

了解详情: MAX98090


低功耗处理器

05:03

本期视频主要介绍了:1. Maxim在处理器的经验,2.在可穿戴应用中可能遇到的问题,3.MAX23625、MAX32630的高性能。

了解详情:MAX32625MAX32630


RS485总线设计技巧二

04:11

本视频分为上下两部,主要介绍了485总线设计中的常见问题及解决方法。
本期视频中您将了解到RS485设计中关于速率、距离的问题,RS485接收器存的“盲区”以及MAX22500E芯片的相关功能。

了解详情:MAX22500E


RS485总线设计技巧一

04:27

本视频分为上下两部,主要介绍了485总线设计中的常见问题及解决方法。
本期视频中您将了解到RS485总线的发展历程,与RS422的区别及在选择拓补结构时所要注意的事项。


如何在keil上为Maxim 低功耗处理器搭建开发平台

04:41

本期视频主要介绍了怎样在Keil平台上为Maxim低功耗处理器搭建开发的步骤及过程中所需要注意的点。


DC-DC电源PCB布板02

04:54

DC-DC电源PCB布板分为两部,
在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中了解一下赋铜布线的注意事项。


DC-DC电源PCB布板01

05:20

DC-DC电源PCB布板分为两部,
在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中需要遵循的基本原则及技巧。


热电偶测温

04:25

本期视频可以了解到关于热电偶测温的知识,以及在使用MAX31856时可能会遇到的问题。

了解MAX31856相关信息


检流放大电路的设计

04:15

本视频主要介绍了有关检流放大电路的设计要点,包括放大器(CSA)选型,检流电阻的选择,MAX44284经典检流放大器的介绍以及设计过程中需要注意的问题。


了解MAX44284详细信息


高精度锂电池电量计量解决方案

05:15

目前在可穿戴应用领域中,如何设计功耗产品是工程师面临的挑战,这其中电池电量计量是一个很重要的内容。

内容提要

  • 新型电量测量方案—ModelGuage m5
  • MAX17055的相关特性

了解MAX17055相关信息


HSP(2) - 如何下载固件程序到MAXRFEDES100#Hsensor平台

03:17

本视频主要介绍了如何将自己的固件程序下载到MAXREFDES100# Hsensor平台上,并且利用HSP平台开发自己的项目。


美信参考设计100—HSP 1

04:16

本视频主要是针对可穿戴医疗传感器方案—HSP平台的应用介绍,包括平台的安装、操作等。

内容提要

  • 美信MAX30101光传感器的相关功能
  • 在HSP平台上使用ECG功能所需步骤

了解MAX32620相关信息 ›


MAXIM工业测温方案:RTD测温

05:23

在工业应用的许多场合都需要温度测量,但是由于工业现场的工作环境通常比较恶劣,存在高压,强干扰等因素。因此,在设计工业测温时, 我们不仅要考虑测量的精度,还要考虑在测量时出现比如过压状况系统不被损坏,在传感器连接不正确时系统能够检测出故障状态等问题。

了解MAX31865相关信息 ›


分压电阻优化动态响应
04:31

电阻分压器是我们在电源电路反馈环路中最常见电路网络。但是,很多人认为它只是提供一个与输出有关的电压,用来与芯片FB引脚内部的基准电压相比较。但实际上,它对电源系统稳定性也有影响。因此,在计算好分压比的同时,我们还应该仔细考虑它对电源稳定性的影响。同时,我们也可以通过调节分压电阻的阻值,来优化电源系统的稳定性。

本视频主要介绍:反馈电阻对电源稳定性的影响。


电源电路测试小技巧 — 纹波测量
03:16

在DC-DC电路设计中,纹波是重要的参考指标,较大的纹波会直接影响电路的正常工作。错误的测试方法,会导致在示波器中出现辐值较大的高频噪声,而正确的测试方法可以大大改善纹波测试的结果。

内容提要

  • 如何判断一个电源电路的好坏
  • 如何正确地测量纹波
  • 使用喜马拉雅系列MAX17503开发板进行测试

测温传感器简介
03:55

在日常生活、工业控制、农业生产、医疗卫生等领域都要涉及到温度测量。在不同的应用中,会用到不同的温度传感器,视频介绍了关于温度传感器的基础知识及相关的Maxim的产品。

内容提要:

  • RTD应用范围及解决方案
  • 热电偶应用范围及解决方案
  • 半导体温度传感器应用范围及解决方案

EE-Sim系列之一:基本介绍
03:02

EE-Sim是Maxim的一款仿真工具,针对Maxim的DC-DC电源,PLL/VCO以及滤波器产品,可以进行包括原理图生成、仿真等一系列设计动作,可以极大简化用户的设计。

本视频主要介绍:如何进入EE-Sim工具进行仿真设计,及EE-Sim的基本功能。


EE-Sim系列之二:DC-DC 设计与仿真实例
04:17

内容提要

  • 参数输入及特性选择
  • 参考电路生成、厂家及型号推荐
  • 在线仿真及查看结果

EE-Sim系列之三:系统电源设计工具
17:43

内容提要

  • EE-Sim工具使用步骤
  • EE-Sim系统电源设计实例
  • 在线仿真及注意事项

 

研讨会录播


深入浅出低功耗处理器

53:52

随着社会的发展,可穿戴产品对处理器的体积及功耗都提出了很高的要求,在本期视频中,工程师将着重介绍,Maxim在低功耗处理器和低功耗方案上的成果。


SIMO电源技术解析

32:12

深入浅出的介绍了什么是SIMO,SIMO的工作原理及性能,又将SIMO与传统的方案作对比,方便大家了解SIMO电源的优势。

了解更多:MAX77650


低静态电流对延长电池寿命的重要性及nanoPower解决方案
29:27

本视频主要介绍了降低静态电流在使用纽扣电池供电的IoT及可穿设备中的重要性以及Maxim最新推出的应用于IoT和可穿戴设备的升压转换器MAX17222系列产品。


如何用3个关键步骤,确保下一代设计安全性
47:58

观看我们的精彩视频“3个关键步骤,确保下一代设计安全性”,您将了解到:

  • 为什么提前设计安全性至关重要
  • 为什么基于软件的安全性会造成误导
  • 基于硬件的安全性如何提供最可靠的保护
  • 以及整体嵌入式安全如何保证真实性、保密性和完整性,既能满足安全性要求又不会影响您的设计周期

工业4.0与客户系统设计趋势(英文)
19:07

内容提要:

Maxim将详细介绍工业4.0的新趋势,并展示如何构建支持工业4.0的领先的工业设计。


新一代工业系统数字隔离器
45:06

阐述下一代工业系统的数字信号隔离选择及其与传统光耦的对比。学习如何评估数字隔离技术指标,如何为系统设计选择正确的数字隔离器。

内容提要:

  • 为什么我们需要在系统里做成隔离
  • 隔离器件的主要规格
  • Maxim的隔离器件

数字输入和输出产品
37:43

内容提要:

许多工业系统使用大量的数字I/O,而Maxim独有的技术能够在单片IC中集成多路数字I/O,并具备各种增值功能,例如实现更低功耗及更高可靠性。


24V直流和较高电压电源方案 — 隔离与非隔离
34:59

内容提要:

宽输入电压范围直流电源产品面向的应用包括:工厂自动化、楼宇自动化、配电自动化、运输自动化、UPS与充电器、安防系统、电源工具、以太网音频视频技术、测量与测试设备。该视频主要面向工业领域做介绍。