技术培训
Maxim充分认识到器件的用户涵盖从大学毕业生到拥有数十年丰富经验的资深工程师,各个层次的用户具有不同的技能和背景。因此,Maxim开发了一套关于使用集成电路进行设计的培训资料,以满足从基础电子到高级技术培训等各个层面的要求。Maxim提供教程、研讨会和视频等多种形式的资料,讲授诸多集成电路中包含的电路模块的操作和重要特性。Maxim的培训资料也提供基础信息,有利于在板级和系统级使用集成电路产品时理解其工作原理。Maxim也提供各类IC的高级培训资料,涵盖从电源到模拟、通信、接口,以及从传感器到微控制器和嵌入式安全等各个方面。Maxim也提供EE-Sim®设计和仿真工具的培训视频,能够帮助用户快速选择、设计和分析适合具体应用的最佳电源转换器集成电路。
工程师园地 (短视频)
心电生物传感器(一)
06:01
说起心电信号,大家应该并不陌生。一个典型的心电信号周期由三种波形组成,分为P波,QRS波群和T波。其中,QRS波群又由Q波、R波和S波组成。在心电信号中,R波幅值大、特征显著。在本期视频中,Maxim的工程师就将要与大家分享心电测量的基本原理,以及Maxim的三款生物电势传感器解决方案。
如何充分应用Moduel Gauge M5的功能
03:58
Model Gauge M5 通过Maxim专有的算法实现了多项功能,这些功能可以保证电量计无论在大电流、高温还是低温条件下,都保持对电池电量的高精度计量,可以支持小于100mAh的电池。为客户节约了成本。本期视频,Maxim TTS团队应用工程师就与大家分享如何更好的理解与利用Maxim的Model Gauge M5电量计量方案中的功能,助力您设计更好的电池计量系统。
Buck-Boost电源技术以及为什么使用buck-boost转换器
06:59
在电源设计中,随着输入电压的变化,单纯的buck或boost无法满足设计需求,比如手机,数码产品,可穿戴设备,IOT,医疗设备等。今天Maxim的工程师就向大家介绍Buck-Boost电源技术以及为什么使用buck-boost转换器。
借助Maxim的模拟技术优化设计(三)
14:16
大家在设计嵌入式系统时经常会遇到处理器外设之间上电顺序的要求,甚至处理器本身就会涉及到多路的电源管理。本期视频中,Maixm的工程师就将向大家介绍Maxim在电源顺序管理方便的解决方案及相关产品。
借助Maxim的模拟技术优化设计(二)
10:00
CAN总线及控制局域网总线是一种普遍应用于汽车不同单元间通信的串行总线协议,由于其高度的可靠性,目前在工业自动化、楼宇等领域也有广泛的应用。本期视频中,Maxim的工程师就来和大家讲解一下如何构建可靠的CAN总线通信,以及Maxim在这这方面的相关经验及产品。
借助Maxim的模拟技术优化设计(一)
12:55
静态功耗就是系统在不工作时所消耗的能量,也就是待机功耗。系统的静态功耗对于电池供电的设备至关重要,这是因为对于电池供电的产品,通常要求具备比较长的工作时间,从另一面而言,系统在绝大多数时间处于待机的状态。在本期视频中,Maxim的工程师就将向大家介绍利用Nanopower的创新技术降低系统的静态功耗及Maxim在此领域的相关经验和产品。
如何正确的选择电量计
04:28
现在的很多消费类产品,手持设备等,都需要电量计来为系统指示电量。本期视频为大家介绍的是针对主机侧和电池包侧,单节电池和多节电池,低边检流,以及安全认证等多种方案。
了解详情:MAX17055
怎样挑选音频放大器(上)
04:35
音频放大器视频分为上下两期,在本期视频中将会为大家分析A类、B类、AB类以及G类音频放大器的工作原理,及MAX98090的相关性能。
了解详情: MAX98090
RS485总线设计技巧二
04:11
本视频分为上下两部,主要介绍了485总线设计中的常见问题及解决方法。
本期视频中您将了解到RS485设计中关于速率、距离的问题,RS485接收器存的“盲区”以及MAX22500E芯片的相关功能。
了解详情:MAX22500E
RS485总线设计技巧一
04:27
本视频分为上下两部,主要介绍了485总线设计中的常见问题及解决方法。
本期视频中您将了解到RS485总线的发展历程,与RS422的区别及在选择拓补结构时所要注意的事项。
检流放大电路的设计
04:15
本视频主要介绍了有关检流放大电路的设计要点,包括放大器(CSA)选型,检流电阻的选择,MAX44284经典检流放大器的介绍以及设计过程中需要注意的问题。
高精度锂电池电量计量解决方案
05:15
目前在可穿戴应用领域中,如何设计功耗产品是工程师面临的挑战,这其中电池电量计量是一个很重要的内容。
内容提要
- 新型电量测量方案—ModelGuage m5
- MAX17055的相关特性
HSP(2) - 如何下载固件程序到MAXRFEDES100#Hsensor平台
03:17
本视频主要介绍了如何将自己的固件程序下载到MAXREFDES100# Hsensor平台上,并且利用HSP平台开发自己的项目。
美信参考设计100—HSP 1
04:16
本视频主要是针对可穿戴医疗传感器方案—HSP平台的应用介绍,包括平台的安装、操作等。
内容提要
- 美信MAX30101光传感器的相关功能
- 在HSP平台上使用ECG功能所需步骤
MAXIM工业测温方案:RTD测温
05:23
在工业应用的许多场合都需要温度测量,但是由于工业现场的工作环境通常比较恶劣,存在高压,强干扰等因素。因此,在设计工业测温时, 我们不仅要考虑测量的精度,还要考虑在测量时出现比如过压状况系统不被损坏,在传感器连接不正确时系统能够检测出故障状态等问题。
分压电阻优化动态响应
04:31
电阻分压器是我们在电源电路反馈环路中最常见电路网络。但是,很多人认为它只是提供一个与输出有关的电压,用来与芯片FB引脚内部的基准电压相比较。但实际上,它对电源系统稳定性也有影响。因此,在计算好分压比的同时,我们还应该仔细考虑它对电源稳定性的影响。同时,我们也可以通过调节分压电阻的阻值,来优化电源系统的稳定性。
本视频主要介绍:反馈电阻对电源稳定性的影响。
电源电路测试小技巧 — 纹波测量
03:16
在DC-DC电路设计中,纹波是重要的参考指标,较大的纹波会直接影响电路的正常工作。错误的测试方法,会导致在示波器中出现辐值较大的高频噪声,而正确的测试方法可以大大改善纹波测试的结果。
内容提要
- 如何判断一个电源电路的好坏
- 如何正确地测量纹波
- 使用喜马拉雅系列MAX17503开发板进行测试
测温传感器简介
03:55
在日常生活、工业控制、农业生产、医疗卫生等领域都要涉及到温度测量。在不同的应用中,会用到不同的温度传感器,视频介绍了关于温度传感器的基础知识及相关的Maxim的产品。
内容提要:
- RTD应用范围及解决方案
- 热电偶应用范围及解决方案
- 半导体温度传感器应用范围及解决方案
EE-Sim系列之一:基本介绍
03:02
EE-Sim是Maxim的一款仿真工具,针对Maxim的DC-DC电源,PLL/VCO以及滤波器产品,可以进行包括原理图生成、仿真等一系列设计动作,可以极大简化用户的设计。
本视频主要介绍:如何进入EE-Sim工具进行仿真设计,及EE-Sim的基本功能。
研讨会录播
低静态电流对延长电池寿命的重要性及nanoPower解决方案
29:27
本视频主要介绍了降低静态电流在使用纽扣电池供电的IoT及可穿设备中的重要性以及Maxim最新推出的应用于IoT和可穿戴设备的升压转换器MAX17222系列产品。
如何用3个关键步骤,确保下一代设计安全性
47:58
观看我们的精彩视频“3个关键步骤,确保下一代设计安全性”,您将了解到:
- 为什么提前设计安全性至关重要
- 为什么基于软件的安全性会造成误导
- 基于硬件的安全性如何提供最可靠的保护
- 以及整体嵌入式安全如何保证真实性、保密性和完整性,既能满足安全性要求又不会影响您的设计周期
新一代工业系统数字隔离器
45:06
阐述下一代工业系统的数字信号隔离选择及其与传统光耦的对比。学习如何评估数字隔离技术指标,如何为系统设计选择正确的数字隔离器。
内容提要:
- 为什么我们需要在系统里做成隔离
- 隔离器件的主要规格
- Maxim的隔离器件