回到顶部

利用高功率Buck LED控制器实现优异的汽车外部照明

电源

引言

得益于优异的照明特性和效率,高功率LED在汽车外部照明设计中越来越流行。支持LED的电子器件必须快速、高效、高精度,以控制照明强度、方向和聚焦。这些器件必须支持较宽的输入电压范围,且能够在汽车无线电的AM频段范围之外工作,以避免电磁干扰(EMI)。电子器件还必须支持LED矩阵中要求的复杂照明模式,以支持自适应前灯照明系统。本文回顾典型的LED电源管理方案,并介绍支持快速、高效、高精度LED照明方案的创新buck控制器IC。

LED在汽车外部照明中的应用

由于相对于传统技术具有显著优势,LED正在汽车行业掀起一场风暴。LED前灯中的白光具有优异的清晰度,从而减少驾驶员反应时间。自适应前灯照明系统(AFS)由LED矩阵支持,能够产生快速、复杂的照明模式变化,提高驾驶员在不良照明条件下的能见度。夜间,AFS能够根据对向车辆的射束,自动调节照明模式,防止本方驶员被强光致盲。LED照明开启的上升时间比白炽灯光源快2倍,所以基于LED的制动灯点亮更快,提前警示驾驶员,提高道路安全。最后,与相当的白炽灯相比,LED功耗更低,所以在耗能方面拥有明显优势。LED控制器是负责操作LED的电子器件,在保持和增强LED固有的清晰度、速度和效率方面具有重要作用。

利用高功率Buck LED控制器实现优异的汽车外部照明

图 1. LED汽车前灯

LED供电

LED在汽车领域应用广泛,被广泛用于从单颗LED到LED灯串和矩阵的各种配置之中。为了实现最优性能,高亮度(HB)LED要求恒流。电流与结温及颜色有关。所以HB LED必须由电流而非电压驱动。支持长灯串的电源可以是从12V汽车电池到高达60V升压转换器的任何电源。采用启/停技术的汽车在引擎启动时,电池压降比较大,造成电池电压下降到典型12V以下,甚至6V或更低。

调光

调光是许多汽车应用中普遍采用的功能,也是LED前灯的重要安全特性。照明灯从100%调暗至50%时,人眼几乎觉察不到。为保证清晰辨别,必须调暗至1%或更低。明白了这一点,就不会奇怪调光比为什么高达1000:1或更高。由于人眼在适当条件下能够感知到单个光子,所以实际上该功能没有限制。

为保证颜色,电流必须保持恒定,最佳的LED调光策略是PWM(脉宽调制),通过对电流进行时间上的分段式开关来调制光强,而不是更改幅值。为防止LED闪烁,PWM频率必须保持高于200Hz。

采用PWM调光时,限制LED最小“开/关”时间的因素是开关稳压器电感中电流上升/下降的时间。这可能造成数十微妙的响应时间,对于依赖于快速、复杂调光方法的LED前灯组来说,这一时间太慢了。此时实现调光的唯一方法是采用专用的MOSFET开关(图2中的SW1-K)对灯串中的每一颗LED进行独立开/关。对电流控制环路的挑战是能够足够快的从输出电压瞬态变化中恢复,这一瞬态变化由二极管投切引起。

LED控制器特性

为达到最优效果,LED控制器必须支持较宽的输入电压范围,且具有如上文所述的快速瞬态响应。为降低射频干扰以及满足EMI标准,要求较高、受控良好的开关频率,且位于AM频带范围之外。最后,高效率能够减少发热,提高LED照明系统的可靠性。

前灯系统

精良的前灯系统采用升压转换器作为前端,管理输入电压(抛负载或冷启动)和EMI辐射的变化。升压转换器提供稳定、足够高的输出电压(图2)。专用的降压转换器使用该稳定电压作为输入,允许每个降压转换器控制单一功能,例如远光、近光、雾灯、日间行车灯(DRL)、方向等,从而克服控制照明亮度和方向的复杂性。

该应用中,每个buck转换器的主控制环路设置其LED灯串中的电流,两个辅助环路实施过压和过流保护。

典型高功率Buck LED驱动器方案

典型的buck LED驱动器方案如图3所示。该方案使用p沟道、高边MOSFET,其RDSON比n沟道晶体管高;并采用非同步结构,肖特基二极管D用于电流回流。这两者都是效率不高的因素。

利用高功率Buck LED控制器实现优异的汽车外部照明

图 2. 高级LED照明系统

利用高功率Buck LED控制器实现优异的汽车外部照明

图 3. 典型非同步Buck LED驱动器

典型瞬态响应

图4所示为典型方案在瞬态响应方面的另一个缺点。本项测试的12颗LED组成的灯串中,上电二极管的数量从8个激增至12个。致使输出电压阶跃产生电流和电压波动,需要数十微妙的时间才能熄灭。高调光比PWM调光电路只在初始几微妙内将对该电流进行采样,此时幅值正在下降,造成调光亮度和颜色不正确。

同步高功率Buck LED驱动器方案

理想的方案应满足宽输入电压范围、快速瞬态响应、高且控制良好的开关频率等要求,同时通过同步整流支持高效率。MAX20078 LED控制器支持这样的方案。(图5)。

利用高功率Buck LED控制器实现优异的汽车外部照明

图 4. 带有滞回Buck的典型瞬态响应

利用高功率Buck LED控制器实现优异的汽车外部照明

图 5. 同步高功率Buck LED驱动器

MAX20078 LED控制器采用专有的平均电流模式控制方法,在调节电感电流的同时保持开关频率接近恒定。器件工作在4.5V至65V宽输入电压范围,开关频率高达1MHz,同时支持模拟和PWM调光功能。器件采用节省空间(3mm x 3mm)的16引脚TQFN封装(普通或SW)或16引脚TSSOP封装。

高效

图6所示为基于MAX20078的LED驱动器的效率与电源电压的关系。两个107mΩ同步整流MOSFET晶体管保证了整个宽输入电压范围内都具有高效率。

利用高功率Buck LED控制器实现优异的汽车外部照明

图 6.MAX20078方案效率与电源电压的关系

利用高功率Buck LED控制器实现优异的汽车外部照明

图 7.MAX20078瞬态响应

高工作频率

MAX20078的导通时间可编程,开关频率范围为100kHz至高达1MHz。器件的导通时间与输入电压和输出电压成比例,这意味着开关频率几乎是恒定的。MAX20078具有较高且控制良好的开关频率,且在AM频带范围之外,很容易设置。在降低射频干扰的同时,扩频特性满足EMI标准。

总结

我们回顾了复杂LED照明系统供电中存在的诸多挑战,以及最优化LED系统性能的要求。我们介绍了MAX20078如何通过创新的LED控制器架构来克服这些挑战,提供高精度平均电流控制、AM频带范围之外的高工作频率、支持高调光精度的良好瞬态响应,以及高效率,最大程度降低功耗。这些特性支持优异的汽车外部照明,且效率更高,支持复杂的照明模式和更高精度的照明亮度、方向和聚焦控制。

AFS:自适应前灯照明系统
LED:发光二极管
SW:侧面防潮

更多信息

MAX20078同步、Buck、高亮度LED控制器

需要设计支持?
请拨打888 MAXIM-IC (888 629-4642)


资料下载
利用高功率Buck LED控制器实现优异的汽车外部照明PDF