应用笔记 5321

校准DS4830光电微控制器的内部ADC失调

By: Sanjay Jaroli

摘要 : DS4830光电控制器内部的模/数转换器(ADC)失调可随温度和增益设置而变化,但DS4830允许用户测量ADC内部失调。将测得的ADC失调加至ADC失调寄存器,以抵消失调误差。本应用笔记演示利用应用程序校准DS4830内部ADC的失调。

引言

模/数转换器(ADC)将输入电压转换为相应的数字编码。理想的ADC在编码空间内实现这种行为。图1所示为采用2V基准的3位ADC的传递函数。
图1. 1/2 LSB补偿的理想3位ADC
图1. 1/2 LSB补偿的理想3位ADC
然而,设计一款在所有架构下都满足理想ADC特性的ADC非常困难。由于各种设计限制或约束,转换器存在各种误差,例如积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)、增益以及ADC输入失调。
失调误差是ADC最常见的误差。对应于零电压输入(ADC输入连接至地)的ADC数字编码输出称为ADC失调图2所示为带有失调的3位ADC传递函数。
图2. 带有失调的1/2 LSB补偿3位ADC
图2. 带有失调的1/2 LSB补偿3位ADC

DS4830 ADC内部失调

DS4830光电微控制器内置13位ADC和ADC失调寄存器(ADVOFF),用于校准ADC内部失调。工厂对每一DS4830在室温、不同ADC增益ADCG1 (1.216V满幅)下进行失调校准。然而,DS4830 ADC内部失调会随温度和增益变化。
DS4830可测量任意ADC增益设置下的ADC内部失调。然后利用测量值校准ADVOFF寄存器。为测量ADC内部失调,ADC控制器将内部地连接至ADC输入,然后启动ADC转换。ADC控制器具有专用的通道选择地址25,指示ADC控制器测量ADC的内部失调。ADC控制器没有专用的数据缓存器储存ADC的内部失调结果。为存取内部失调转换结果,必须使用ADC控制器的地址覆盖选项。

用于ADC内部失调的地址覆盖选项

默认设置下,ADC转换结果储存在通道编号对应的ADC缓存器内。ADC控制器提供“地址覆盖”选项。该选项允许将ADC转换结果放在任意数据缓存器地址(0-24数据缓存器)。ADC控制寄存器(ADCN)具有地址覆盖控制位LOC_OVR。如果将该位置1,则允许用户选择一个替代位来储存ADC转换结果。ADC状态寄存器(ADST)的ADC转换配置寄存器选择位(ADCFG)置1时,替代位置由ADDATA[12:8]位(ALT_LOC[4:0])定义。

测量内部失调的ADC配置步骤

以下步骤介绍将DS4830的ADC数据和配置寄存器(ADDATA)配置为测量ADC内部失调信息。
  1. 以下位置为ADCN和ADST寄存器的对应值。
    1. 地址覆盖位(ADCN.LOC_OVR)置1
    2. ADC配置选择位(ADST.ADCFG)置1
    3. ADC寄存器索引位(ADST.ADIDX[4:0])置0
  2. 写ADDATA寄存器(ADDATA)。ADDATA[4:0]位中的ADC通道选择位ADCH[4:0]应为25。此外,对ADDATA寄存器中的替代位置位ALT_LOC[4:0]执行写操作(0至24之间的任意值)。ADC内部失调转换结果放在替代位置位指向的数据缓冲器位置。例如:
    1. ADDATA = 0x0039;这将ADC配置为内部失调测量,差分模式,替代位置为0,增益为1,ADC右对齐。
    2. ADDATA = 0x4139;这将ADC配置为内部失调测量,差分模式,替代位置为1,增益为3,ADC右对齐。
    3. ADDATA = 0x6439;这将ADC配置为内部失调测量,差分模式,替代位置为4,增益为4,ADC右对齐。
  3. 将ADC配置选择(ADST.ADCFG)置0,ADC寄存器索引位(ADST.ADIDX[4:0])置0。

ADC内部失调和校准

将ADC配置为内部失调测量后,ADCN寄存器中的ADC转换位(ADCONV)置1,开始ADC转换。ADC控制器将内部地连接至ADC输入,以测量ADC内部失调,启动ADC转换。转换结果为实测ADC内部失调。可从ALT_LOC[4:0]位指示(ADC配置期间设置)数据缓存器位置读取转换结果。
为校准ADC内部失调,将实测ADC内部失调取反(二进制补码)加至ADVOFF寄存器。表1为基于实测ADC内部失调的ADVOFF数值示例。这些ADVOFF数值假设工厂校准ADVOFF为0。ADC正常工作期间,最终结果传送至数据缓存器之前,将ADVOFF的数值叠加到转换结果。
表1. 用于ADC内部失调校准的ADVOFF寄存
Measured ADC Internal Offset ADVOFF Register (in Hex)
(in Decimal) (in Hex)
-2 FFFEh 0002h
-1 FFFFh 0001h
0 0000h 0000h
1 0001h FFFFh
2 0002h FFFEh
:上电(POR)期间,工厂默认值覆盖校准值。

示例代码

main.c中的代码演示ADC内部失调校准步骤。

流程图

流程图

相关型号
DS4830 免费样品
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 5321:
应用笔记 5321,AN5321, AN 5321, APP5321, Appnote5321, Appnote 5321