应用笔记 5272

汽车远端天线稳压器和检流放大器的外部元件选择


摘要 : 本应用笔记帮助系统设计人员正确选择配合MAX16946远端天线稳压器和检流放大器(CSA)使用的外部元件,确保汽车天线检测子系统满足目标要求。文中提供了一个电子计算器,帮助计算MAX16946外部关键元件的参数。计算器还用于确定器件的工作范围和模拟输出电压精度。

引言

MAX16946是一款带有高精度检流放大器(CSA)的高压稳压器,设计提供汽车远端无线电天线的隐含电源。器件提供短路保护、限流保护和负载开路检测。限流保护和负载开路保护的电流门限可由外部电阻设置。为确保天线检测电路满足目标要求,工程师必须正确选择外部元件。
图1所示为MAX16946的典型应用,主要外部元件及其功能如下:
  • RSENSE为电阻,通过该电阻检测负载电流,CSA测量并放大该电阻上的电压。因此,检流电阻对于确定总体系统精度非常重要。
  • R5和R6设置稳压器输出电压。
  • COMP的外部电容确保稳压器在任何工作条件下的稳定性。
  • R1和R2设置故障条件期间的电流门限,如果电流维持在电流门限的时间达到屏蔽时间100ms (最小),则关断输出,触发/SC输出低电平,1100ms后重试。
  • R3和R4设置负载开路检测门限,负载电流低于该门限时,触发/OL输出低电平。
  • 当输出关闭,LOUT试图保持电流时,肖特基二极管DOUT为MAX16946 OUT引脚提供瞬态负压保护。如果没有该二极管,OUT可能在其绝对最大电压以下-0.3V处,而这是不允许的。
图1. MAX16946远端天线CSA和开关的典型工作电路
图1. MAX16946远端天线CSA和开关的典型工作电路
将CSA和开关用于天线时,设计者通常必须确定工作负载、正常工作条件、短路及限流的范围(图2)。此外,必须验证CSA模拟输出电压的精度。
图2. 检流放大器的工作范围
图2. 检流放大器的工作范围
利用MAX16946计算器确定正确的检流电阻及电阻分压器,这些电阻值用于设置限流和负载开路门限。计算器考虑了外部元件和MAX16946的容限。通过计算每个设计参数的容限范围,设计人员可确保设计参数在系统指标规定的范围内。

计算检流电阻

理想情况下,最大负载电流在检流电阻RSENSE上产生满幅检测电压(图1)。上限由短路电流门限1.7V表示,相当于AOUT。应用中的最大负载电流不应超过短路电流门限,否则会错误地指示短路条件。使用下式计算RSENSE初值:
式1. (式1)
式中,1.7V为短路电流门限,0.4V为AOUT的零电流偏压,26V/V为检流放大器增益,ISC为短路电流门限。
由于检流电阻具有一定容限,标称值将低于式1计算的数值。按下式计算容限:
式2. (式2)
式中,RSENSE为式1计算的检流电阻值,RSENSE-TOLERANCE为检流电阻的容限。
通常为RSENSE(NOM)选择最接近下限的标准电阻。或者,使用串联或并联电阻构成检流电阻的最优值。

计算短路电流检测范围

选择检流电阻的标称值后,接下来需要确定通过检流电阻的典型电流。该电流允许检测短路条件,计算如下:
式3. (式3)
式中,RSENSE(NOM)为上面选择的检流电阻。
然而,由于短路电流门限(1.7V)、CSA增益(26V/V)和AOUT零电流偏压(0.4V)的容限互不相关(即彼此的最小和最大值独立变化),所以ISC将在特定范围内变化。该范围限制在:
式4. (式4)
式5. (式5)
式中,RSENSE(MAX)为检流电阻的最大值(包括其容限),RSENSE(MIN)为标称值。所以,电流介于ISC(MIN)和ISC(MAX)之间时,将触发短路标识(/SC)报警。

设置输出电压

图1中的电阻R5和R6设置MAX16946的输出电压。决定这些电阻值的公式为:
式6. (式6)
式中,VFB为稳压范围内的反馈引脚电压(标称值为1V)。所以,输出电压的最小值和最大值为:
式7. (式7)
式8. (式8)
式中,VFB(MIN)为0.97V,VFB(MAX)为1.03V (电流范围为5mA至150mA)。R5(MAX)、R5(MIN)、R6(MAX)和R6(MIN)分别为R5和R6的最大和最小值。
注意,将FB引脚连接至REG时,输出电压设置为8.5V。这种模式下,由于无需考虑外部电阻的容限,输出电压精度最高。

设置限流范围

AOUT电压达到LIM引脚电压(由REF、LIM和GND之间的电阻分压器设置)时,MAX16946将限制其输出电流。标称REF电压为3V,按照下式计算:
式9. (式9)
式中,ILIM为预期限流门限,为R1选择标准值100kΩ。R2计算如下:
式10. (式10)
考虑到不相关容限,最差情况下的限流范围为:
式11. (式11)
式12. (式12)
式中,R1(MAX)、R1(MIN)、R2(MAX)2(MIN)分别为R1和R2的最大值和最小值。

设置负载开路检测门限

MAX16946的负载开路门限可利用REF、OLT和GND之间的电阻分压器设置,计算公式如下:
式13. (式13)
式中,IOL为预期的负载开路门限,R3选择标准值100kΩ,R4计算如下:
式14. (式14)
确定R3和R4后,可利用下式计算负载开路检流门限的范围:
式15. (式15)
式16. (式16)
式中,R3(MAX)、R3(MIN)、R4(MAX)和R4(MIN)分别为R3和R4的最大值和最小值。

利用AOUT电压测量输出电流

已知检流电阻RSENSE和负载电流ILOAD,即可计算CSA输出AOUT测得的电压范围(最差条件下)。AOUT电压的一般表达式为:
式17. (式17)
如果考虑全部元件的不相关容限,AOUT电压将介于以下公式之间:
式18. (式18)
式19. (式19)
也就是说,检测电流对应的AOUT电压波动介于VAOUT(MIN)和VAOUT(MAX)之间。
正常情况下,利用微控制器的ADC测量AOUT电压,然后根据所有参数的标称值计算负载电流。采用以上计算的最差情况AOUT电压,微控制器计算的电流在以下两个数值范围内:
式20. (式20)
式21. (式21)
ADC测量电流的容限ITOL为:
式22. (式22)

计算示例

下例中,我们以天线隐含电源应用为例,正常工作范围的上限设置为100mA,天线需要5V稳压电源。如果我们将短路门限设置为高出10%,为110mA,那么检流电阻的初始值为:
式23. (式23)
采用容限为1%的电阻,检流电阻的最大标称值为:
式24. (式24)
如果选择次低的E12系列值0.39Ω,则可计算利用该电阻进行短路检测的典型值:
式25. (式25)

短路门限

可利用最小和最大检流电阻(0.386Ω和0.394Ω,假设使用1%容限型)确定短路检测门限的最小和最大值:
式26. (式26)
式27. (式27)

输出电压

根据下式,通过选择电阻R6 (首先选择R5的值为22kΩ),将输出电压设置为5V:
式28. (式28)
如果选择最接近的E12系列电阻5600Ω,标称输出电压将为4.93V,输出波动范围为:
式29. (式29)
式30. (式30)

限流

接下来,我们可以选择设置输出限流电阻。假设限流值大约为200mA,R1采用100kΩ电阻:
式31. (式31)
选择最接近的E12标准值390kΩ,实际限流值则为0.196A。考虑所有元件容限,并假设采用1%精度电阻,限流范围的最小和最大值为:
式32. (式32)
式33. (式33)

负载开路检测门限

为将负载开路检测电流的标称值设置为10mA,利用下式选择R4 (选择R3的值为100kΩ):
式34. (式34)
为R4选择标准电阻20kΩ,计算负载开路门限的最小和最大值:
式35. (式35)
式36. (式36)

AOUT精度

为评估模拟输出(AOUT)精度,我们假设选择与以上相同的检流电阻(0.39Ω),评估负载电流为100mA时的精度。此时,AOUT电压的最小和最大值为:
式37. (式37)
式38. (式38)
带入这些电压,利用微控制器软件将电压换算为电流(即使用数据资料中的典型值),评估电流范围介于:
式39. (式39)
式40. (式40)
因此,微控制器测量值的误差范围在100mA时,为±6.7%。计算该范围时未考虑ADC测量的其它误差,例如:基准误差、量化误差等。
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 5272:
应用笔记 5272,AN5272, AN 5272, APP5272, Appnote5272, Appnote 5272