应用笔记 5064

通过SerDes远端I²C接口访问16位I²C外设寄存器地址

By: Alex Shih

摘要 : 本应用笔记介绍如何通过吉比特多媒体串行链路(GMSL) SerDes的远端I²C接口访问16位寄存器地址。

引言

Maxim吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器/解串器(SerDes)系列包括MAX9249MAX9259MAX9260MAX9263MAX9264,具有UART/I²C转换器,用于远端控制I²C接口外设。这些外设包括相机传感器、I/O端口扩展器、音频模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC),以及LED照明。

在GMSL数据资料和相关技术文件中,通过UART端口直接连接至电子控制单元(ECU)的一端被称为“本地端”,另一端被称为“远端”。

I²C外设接口是控制通道基本模式中的默认设置。GMSL系列SerDes只转换器件地址不同于GMSL串行器或解串器地址的UART数据包。UART/I²C转换器接收(比如)汽车ECU发出的UART读或写数据包,并将其转换为I²C主控制器协议。

I²C接口支持外设使用的多种不同格式,有或没有变址寄存器以及8为或16位变址寄存器地址均可,通过远端寄存器位I2CMETHOD (寄存器0x05位7)设置实现。

  1. 对于没有变址寄存器的外设:

    设置I2CMETHOD = 1,按照标准GMSL UART协议发送读/写数据包。UART/I²C转换器将去掉读/写数据包中的8位寄存器地址,如图1所示。

    图1. 命令模式(I2CMETHOD = 1)下UART和I²C之间的格式转换
    图1. 命令模式(I2CMETHOD = 1)下UART和I²C之间的格式转换

  2. 对于采用8位变址寄存器的外设:

    设置I2CMETHOD = 0,按照标准GMSL UART协议发送读/写数据包,如图2所示。

    图2. 带有寄存器地址(I2CMETHOD = 0)时,UART和I²C之间的格式转换
    图2. 带有寄存器地址(I2CMETHOD = 0)时,UART和I²C之间的格式转换

  3. 对于采用16位变址寄存器的外设:

    3.1. 写操作。设置I2CMETHOD = 1,按照标准GMSL UART协议产生写数据包。将16为变址寄存器地址置于数据的前2个字节,使字节的数量等于发送数据的原始数量加2。UART/I²C转换器将去掉标准写数据包中的8位寄存器地址,如图1所示。

    例如,如果外设需要16位变址寄存器和8位数据,类似于:

    16位变址寄存器

    假设device_address = 0x22,index_register_address = 0x3344,及data = 0x55。主控ECU需要将数据包0x79 + 0x22 + 0x00 + 0x03 + 0x33 + 0x44 + 0x55写入UART端口,然后读取来自UART端口的ACK字节,检查写操作是否成功。

    0x79为同步字节,
    0x22为带有写操作指示的器件地址,
    0x00为虚拟字节,可为任意值;UART/I²C转换器在转换时将其删除,
    0x03为字节数量,
    0x33为16位变址寄存器地址的高位字节,
    0x44为16为变址寄存器地址的低位字节,
    0x55为8位数据。

    UART/I²C转换器之后,数据包将变为:

    16位变址寄存器

    3.2. 读操作。完成写操作需要2个UART数据包,1个写数据包后跟1个读数据包。写数据包设置变址寄存器地址,读数据包读取数据。

    假设外设的器件地址和变址寄存器地址相同,需要读取1个数据字节,需按以下步骤进行:

    设置I2CMETHOD = 1,
    ECU发送写数据包0x79 + 0x22 + 0x00 + 0x02 + 0x33 + 0x44至UART端口,
    ECU从UART端口读取ACK字节,
    ECU发送读数据包0x79 + 0x23 + 0x00 + 0x01至UART端口,
    ECU从UART端口读取ACK字节,
    然后ECU从UART端口读取数据。

    对于写数据包:
    0x79为同步字节,
    0x22为带有写操作指示的器件地址,
    0x00为虚拟字节,可为任意值;UART/I²C转换器在转换时将其删除,
    0x02为字节数量,
    0x33为16位变址寄存器地址的高位字节,
    0x44为16位变址寄存器地址的低位字节。

    对于读数据包:
    0x79为同步字节,
    0x23为带有读操作指示的器件地址,
    0x00为虚拟字节,可为任意值;UART/I²C转换器在转换时将其删除,
    0x01为字节数量。
关于基本模式下UART协议、同步字节、ACK字节和UART/I²C转换器的详细信息,请参阅Maxim的GMSL SerDes数据资料。