应用笔记 4709

MAX9259 GMSL的线路故障检测

By: Alex Shih

摘要 : 这篇应用笔记描述了一个串行器/解串器(SerDes)应用中检测串行链路线路故障(如短路)的简单方法。本文描述的方案由串行器内部监控电路、外部n沟道MOSFET (或模拟开关)和电阻网路构成。本文以MAX9259吉比特多媒体串行链路(GMSL)为例进行了说明。

MAX9259的内部线路故障监控电路用来监视串行链路的故障,比如线路与电源(或汽车电池)短路、与地短路、或者是开路。图1为原始电路和所需的外部电阻,这在MAX9259的数据资料中也有提及。

图1. 原始线路故障检测电路
图1. 原始线路故障检测电路

基于该原始电路,增加额外的两个器件,线路故障监控电路就能够支持双绞线电缆故障的监控(图2)。

图2. 支持短路检测的线路故障监测电路
图2. 支持短路检测的线路故障监测电路

扩展后的电路(图2)将原先的4.99kΩ电阻分为一个2.0kΩ电阻(R4)和一个3.01kΩ电阻(R5)。n沟道MOSFET (Q1)用作开关,Q1的漏极连接至R4和R5间的节点,Q1的源极连接至地。

当信号LINE_DIAG (连接到Q1的栅极)为低电平时,Q1断开。新电路的功能和图1所示原始电路功能完全相同,但增加了双绞线电缆的短路检测功能。

当LINE_DIAG变为高电平时,Q1打开并将R4和R5间的节点连接至地。

如果双绞线之间没有短路,Q1则将R4与R5之间的节点连接至地,如图3所示,该电路为图2的简化电路。

这种条件下,只有LMN1受Q1影响,LMN0的电压仍然在其正常电平。但是,供电电压在1.7V至1.9V之间时,LMN1的电压已经足够低,可被检测到短路至地。检测结果:MAX9259的/LFLT输出变为低电平;0x08寄存器的D[1:0]位为LFPOS = 10 (正常),D[3:2]位为LFNEG = 01 (短路至地)。

图3. 没有发生短路的等效电路
图3. 没有发生短路的等效电路

图4. 线路发生短路时的等效电路
图4. 线路发生短路时的等效电路

当双绞线短路在一起时,图2所示电路等效为图4电路。Q1同样会使R4与R5间的节点连接至地,但由于双绞线短路,这将会影响LMN0电平。

当供电电压为1.7V至1.9V时,LMN0和LMN1的电压都将低于MAX9259数据资料中所列的最大值为0.3V的短路至地的门限电压。检测结果:MAX9259的/LFLT输出变为低电平;0x08寄存器的D[1:0]位为LFPOS = 01 (短路至地),D[3:2]位为LFNEG = 01 (短路至地)。

MOSFET的漏电流(栅极电压为0时的漏极电流,IDSS)是本文所示电路正常工作的一个重要参数。电路正常工作时,该电流在整个工作温度范围内不能超过3µA (当VDS = 1V时)。MOSFET的导通电阻也是一个重要的参数,在VGS = 1.7V时不能超过20Ω。

与上述参数同样重要的是电阻对的匹配。图2所示电路中,R1等于R2、R3等于R4 + R5,R6等于R7。

关于内部寄存器、LMN0和LMN1的线路故障门限等详细信息,请参考MAX9259的数据资料。

因为很多MOSFET漏电流参数的测试条件与本文所示电路的工作条件不同,所以,可能很难找到一款能够工作在汽车级(如果需要)并且漏电流足够低的MOSFET。以ON Semiconductor®的BSS138LT1和Fairchild™的FDG327NZ/FDZ372NZ MOSFET为例, 在这些器件的数据资料中仅仅规定了在室温下的漏电流参数,而制造商的测试数据则要求在-40°C、室温和+150°C时漏电流不能超过3µA。

MOSFET的替换方案是模拟开关,如图5所示。目前使用较多的模拟开关是基于CD4066的单栅器件,其产品型号是xxx1G66 (比如NXP®的NX3L1G66)。在上述整个汽车级温度范围的测试条件下,这些器件满足所要求的漏电流参数。

图5. 使用模拟开关的线路故障检测电路
图5. 使用模拟开关的线路故障检测电路

相关型号
MAX9259 免费样品
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 4709:
应用笔记 4709,AN4709, AN 4709, APP4709, Appnote4709, Appnote 4709