应用笔记 4621

利用简单电路解决带电插拔过程的USB电流过冲问题

By: Luciano Bordogna

摘要 : 为USB端口产生5V电源时,该电路能够抑制USB连接器热插拔过程中的峰值浪涌电流,并根据端口需要将工作电流限制在500mA以内。

类似的设计思路于2009年8月17日发表在EE Times杂志。

将一个简单的录音笔或其它外设插入USB端口时,可能导致不希望发生的系统复位。此时需要在端口前端提供一个限流器,在插拔端口时提供短路和过载保护。

这种接口的一个特征是需要给各种需要连接的外设供电,例如:录音笔、小型硬盘、调制解调器、MP3读取器、存储器卡等。服务器板提供12V主电源供电,有些应用中包含一个buck转换器,将该电压降至3.3V,用于逻辑电路供电。还需要一个升压电路,把3.3V电压提升到标准的USB端口电压(5V,可提供500mA电流)。

带电插入外设时可能引发一些问题:瞬间在端口的5V引脚插入一个不是纯电阻的负载,由于存在容性元件,会产生快速、大幅度的电流,使得USB端口的电流远远超出500mA。

把一个大功率的硬盘连接到端口时同样会发生类似问题,此时的容性负载不再是主要问题,硬盘的标称工作电流可能超出500mA,这是引起系统复位或电源进入保护状态的关键原因。为了抑制浪涌电流,把最大输出电流限制在500mA以内,我们需要在5V电源和端口的VOUT引脚之间增加保护电路。

负载接入时,由于保护器件不能在瞬间实现限流(电路没有达到故障电流限制或发生自激),带电插拔后会出现一段短暂的盲区,使系统建立稳定。在此期间电源必须能够承受浪涌电流的冲击。降压转换器由于利用ILIMIT电阻对IOUT进行检测,能够处理一定的浪涌,电流环路将IOUT保持在电阻设置的门限以内。升压转换器则不具备这一功能。

升压转换器的电感在VIN和负载之间提供了一个连续通道,当电源不能为负载提供足够的电流时,开始为升压转换器的电压源充电。有些情况下,可能造成监控电路触发系统复位,导致图1所示的系统失效。

图1. 在为USB端口产生5V电源的同时,该电路能够抑制USB连接器热插拔过程中的峰值浪涌电流,并根据端口需要将工作电流限制在500mA以内。
图1. 在为USB端口产生5V电源的同时,该电路能够抑制USB连接器热插拔过程中的峰值浪涌电流,并根据端口需要将工作电流限制在500mA以内。

对5V boost电路进行简单修改可以解决这一问题:在boost转换器输出和反馈电阻分压器之间插入一个小电阻(大约0.5Ω)。由于5V转换器补偿该电阻两端的压差,作用在IOUT限制器(MAX8586)的电压与5V负载电流无关。这一电路改动能够在带电插入录音笔等低电容负载(1µF)时避免出现较高的尖峰电流,这种尖峰电流会导致boost转换器,然后是3.3V总线过载而复位系统。0.5Ω电阻不仅在系统处于“盲区”期间将峰值电流限制在合理范围内,还能够将IOUT的最大值限制在500mA,满足USB端口的要求。
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 4621:
应用笔记 4621,AN4621, AN 4621, APP4621, Appnote4621, Appnote 4621