应用笔记 4608

MAX16922 PMIC布线指南及示例

By: Jon Wallace

摘要 : 该应用笔记介绍了MAX16922汽车PMIC (电源管理IC)的布线准则,能够优化器件性能,降低辐射。

概述

使用MAX16922等高频开关调节器时,合理的PCB布线不仅提供干净的电源输出,还可大大节省解决EMI问题的调试时间。本应用笔记概述了相关电路设计的要点,其中优化布线可提供诸多好处。

基本布线原则

  1. OUT1:尽量减小输入电容(C3和C5)、电感(L1)、二极管(D1)和输出电容(C12)的环路面积。
  2. OUT2:尽量减小输入电容(C10)、电感(L2)和输出电容(C11)的环路面积。
  3. 将电源地(第9引脚和二极管D1的阳极)在靠近MAX16922下方裸焊盘处通过单点连接到其余地平面。这种连接方式可以降低耦合到器件误差放大器的噪声。
  4. 采用尽可能短和宽的引线。

优化AC-DC电流通路

MAX16922的开关调节器是器件的最大辐射源。为了降低辐射,开关调节器的无源元件布线非常关键。存在电流阶跃的通路可看作是交流电流通路,将在开关的通、断周期内有电流流过的通路去掉,即得到交流电流通路。可以把在开关的通、断周期内有电流流过的通路看作直流电流通路。

OUT1交流电流通路

DC-DC转换器(OUT1)具有五个无源元件(C3、C5、C12、L1和D1),它们直接连接在开关电流通路。这五个元件对OUT1的辐射和性能有很大影响。图1所示为开关接通期间(内部DMOS开关导通)的电流通路。图2所示为开关断开期间(内部DMOS开关关断)的电流通路。两个电流通路的过度位于电流突变期间,可看作是交流电流通路(图3)。优化元件D1、C3和C5的布线对于提高性能最为重要,其次是L1和C12。

图1. DMOS导通时的OUT1电流通路
图1. DMOS导通时的OUT1电流通路

图2. DMOS断开时的OUT1电流通路
图2. DMOS断开时的OUT1电流通路

图3. OUT1的交流电流通路给出了两者的过度
图3. OUT1的交流电流通路给出了两者的过度

OUT2交流电流通路

同步整流DC-DC转换器(OUT2)具有三个无源元件(C10、C11和L2),直接连接在开关电流通路。与OUT1类似,这三个元件对OUT2的辐射和性能有很大影响。图4图5所示为开关通、断期间的电流通路。图6所示为两个电流通路的过度,即最高di/dt。优化元件C10的布线对于提高性能最为重要,其次是L2和C11。

图4. PMOS导通时的OUT2电流通路
图4. PMOS导通时的OUT2电流通路

图5. DMOS导通时的OUT2电流通路
图5. DMOS导通时的OUT2电流通路

图6. OUT2的交流电流通路给出了两者的过度
图6. OUT2的交流电流通路给出了两者的过度

OUT1自举电路的交流通路

DC-DC转换器(OUT1)采用一个高边DMOS器件,它需要一个比LX1引脚(DMOS的源极)电压高出5V的电源。为了产生这个电压,采用一个自举电容连接到LX1和BST之间(图7)。DMOS关断期间,自举电容(C4)由5V LSUP稳压器充电。LSUP输出还用于误差放大器供电。因此,须尽可能保持一个低噪的LSUP电源,以消除噪声对误差放大器的负面影响。最好的办法是降低C4与MAX16922之间的引线电感。将C4尽可能靠近第19引脚(GND)和第17引脚(LSUP)放置,不要使用任何过孔。

图7. OUT1自举电容的交流通路
图7. OUT1自举电容的交流通路

在LX节点增加缓冲

为了降低开关噪声,在不明显影响电源效率的前提下,LX1的上升/下降时间应尽可能慢。为了进一步降低辐射,可以在LX1引脚增加一级RC衰减器,抑制LX1的振铃。作为经验值,推荐选用不超过330pF的电容,以确保不会显著影响效率,它也是达到这一目的所需要的最小电容;建议使用2Ω电阻。图13所示原理图中,缓冲器为可选电路,由R2和C13构成。

LX2的升/降时间比LX1快很多。因为LX2与主输入电源相隔离,通常不需要考虑传导辐射问题。但是,在一些案例中,LX2也会对其它器件和/或连接器引脚造成辐射。同样可以在LX2增加一个缓冲器来降低辐射。可以选择同样参数的元件,电容应≤ 220pF,配合使用8Ω至20Ω的串联电阻。

四层PCB布线实例

图8图11给出了一个四层PCB的布线实例,满足本应用笔记提出的布线准则。图12标注了开关通、断期间的交流、直流通路。

图8. 顶层
图8. 顶层

图9. 底层
图9. 底层

图10. 内部第1层,电源地层。
图10. 内部第1层,电源地层。

图11. 内部第2层,地层。
图11. 内部第2层,地层。

图12. 电流通路:黑色表示开关导通期间;橙色表示开关断开期间;红色是两者的过度。
图12. 电流通路:黑色表示开关导通期间;橙色表示开关断开期间;红色是两者的过度。

主电源滤波

主电源的滤波也非常重要,它是降低器件传导辐射的最后一个关键位置。对于MAX16922等高频开关调节器,传导辐射通常发生在FM射频波段(76MHz至108MHz)。为了降低辐射,可以针对该频段增加一个高阻磁珠和/或谐振频率高于108MHz的电感。

结论

对于MAX16922开关调节器的关键无源元件进行合理布线,能够大大降低信号源的噪声和辐射,在项目验证阶段节省大量的时间和精力。

表1. 元件列表
Designation Qty Description
C1 1 47µF, 25V electrolytic capacitor
C2–C3 2 47nF, 50V ±10% X7R 0603 ceramic capacitors
C4 1 1µF, 10V ±10% X7R 0603 ceramic capacitor
C5 1 4.7µF, 50V ±10% X7R 1210 ceramic capacitor
C6 1 100nF, 10V ±10% X7R 0402 ceramic capacitor
C7 1 4.7µF, 10V ±10% X7R 1206 ceramic capacitor
C8–C9 2 2.2µF, 10V ±10% X7R 0805 ceramic capacitors
C10–C12 3 10µF, 10V ±10% X7R 1206 ceramic capacitors
C13 1 100pF, 50V ±10% X7R 0402 ceramic capacitor
R1 1 20kΩ ±1% 0402 resistor
R2 1 2Ω ±5% 0402 resistor
L1 1 4.7µH inductor
L2–L3 2 2.2 µH inductors
D1 1 MBR140SFT1 Schottky diode
D2 1 ES1D diode
U1 1 MAX16922ATPA/V+ quad-output PMIC

图13. PCB布线原理图
图13. PCB布线原理图

相关型号
MAX16922 免费样品
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 4608:
应用笔记 4608,AN4608, AN 4608, APP4608, Appnote4608, Appnote 4608