应用笔记 455

REP009: TDMA工作性能优秀且占用很小PCB面积的蜂窝PA


摘要 : 该参考设计介绍了线性功率放大器(PA) MAX2265在IS-136 TDMA蜂窝频段的应用,能够提供优异性能。PA设计用于CDMA/TDMA/PCD蜂窝电话。文中提供了一个针对小尺寸应用设计的评估(EV)板布局。

快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具。

更多信息:
目标:调谐MAX2265 CDMA蜂窝PA使其满足TDMA应用中的特定性能标准,开发小型电路布局设计。
目标:调谐MAX2265 CDMA蜂窝PA使其满足TDMA应用中的特定性能标准,开发小型电路布局设计。

本设计要求在美国蜂窝频段内对基于IS-136的TDMA应用进行一般调谐。要求是,在824MHz至849MHz频带内,POUT = 29.5dBm,41%的效率,29dB的增益,ACPR = -30dBc ± 30kHz,ALT = -50dBc ± 60kHz。同时开发了一个小型的定制电路布局设计,由于所有权的原因本文并不包含其细节。测试和调谐是在MAX2265评估板上完成的。

MAX2265是为美国蜂窝频段基于IS-98的CDMA、PDC和基于IS-136的TDMA调制方式设计的线性RF功率放大器。为改善其功率附加效率(PAE),MAX2265提供了一种连续调节偏置电流的结构,可有效抑制电流回馈。使用这种方法,放大器的线性度(也就是邻信道功率比,ACPR)可以保持相当高的稳定度,而输出功率和电流消耗将会减小。于是,在连续变化的输出控制范围内可以保持预期的线性度,并可提高低功率输出模式的PAE。

Schematic of the MAX2265 evaluation kit (PDF, 38kB)
PCB layout of the MAX2265 evaluation kit

相关型号
MAX2265 免费样品
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 455:
应用笔记 455,AN455, AN 455, APP455, Appnote455, Appnote 455