应用笔记 4453

在单相表架构中使用模拟前端MAXQ3180

By: Kevin Self

摘要 : 这篇应用笔记描述了如何改动MAXQ3180多功能、多相模拟前端(AFE),将其用于单相电测量。文中介绍了MAXQ3180系统所需要的独特的电气配置。

综述

三相电通常供给大型工业用户和多户住宅。由于电费账单是基于用电量计算的,供电部门必须精确测量所有三相电,向用户收取合理费用。很多应用中仅使用单相电,常见的是单户住宅和小型企业。单相电测量同样要求测量电器设备(电冰箱和电脑等)的功耗。

MAXQ3180是一个专用的电表测量模拟前端,用于采集并计算多相电压、电流、功率、能量等多项计量参数和多相负载的功率品质因数。外部主机通过片内SPI™总线读取计算结果。

虽然MAXQ3180设计用于测量三相电,但也可以仅使用A相,断开B相、C相的连接以测量单相电量。本应用笔记描述了如何通过一些简单步骤实现单相测量。

硬件配置

将芯片输入配置成单相测量时,必须实施如下改动:
  1. 将V1P、V2P、VN和VCOMM引脚短接在一起。
  2. 将I1P和I1N引脚短接在一起。
  3. 将I2P和I2N引脚短接在一起。

软件配置

在单相测量中使用MAXQ3180不需要特别的软件配置,只需简单忽略对应于B相和C相电压的寄存器和设置。

需特别指出,这些寄存器包括:
所有B相校准和状态寄存器
所有C相校准和状态寄存器
所有B相测量寄存器
所有C相测量寄存器
所有以“.B”或“.C”结尾的虚拟寄存器
如果不需要B相和C相测量,通过关闭对应于这两相的扫描功能可以提高器件性能。设置以下寄存器中的第3位可以关闭相应的扫描功能:
SCAN_IB
SCAN_VB
SCAN_IC
SCAN_VC

典型应用电路

下面是MAXQ3180在单相系统中的典型应用电路。

图1

结论

MAXQ3180多功能、多相AFE能够用于单相测量。只需简化器件与电网和负载的连接,即可实现这一应用。这种配置下还能够提高器件性能,因为通过关闭不用通道的扫描功能大大降低了每周期所需的计算量。

相关型号
MAXQ3180 免费样品
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 4453:
应用笔记 4453,AN4453, AN 4453, APP4453, Appnote4453, Appnote 4453