引言
DS24B33是
DS2433的替代产品,采用更新的半导体技术。总的来说,DS24B33与DS2433引脚兼容,可直接代替DS2433;两个器件均具有1-Wire接口和4Kb EEPROM,EEPROM划分为16页,每页32字节。然而,新一代半导体技术使得器件在性能、特性以及工作条件等方面出现一些不可避免的变化。性能、特性变化不一定会对使用DS24B33的现有设计造成不利影响。本文详细讨论了这些变化的影响,帮助设计者评估这些变化是否对现有设计造成障碍。本文分析了参数变化,并给出了修改现有设计的建议。
性能和特性变化
- 读操作低电平持续时间
说明:该参数规定了主控器件在一个读时隙开始时必须将1-Wire拉低的持续时间。该持续时间必须足够长,直到1-Wire从器件以逻辑0响应总线,将总线拉低。
摘自DS2433数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
tLOWR |
Standard speed |
1 |
|
15 |
µs |
8 |
Overdrive speed |
1 |
|
2 |
注8: |
主控器件发出的低电平脉冲持续时间至少为1µs ,最大值应尽可能小,使上拉电阻能够在1-Wire器件采样之前(写1时间)或在主控器件采样之前(读1时间)接管总线。 |
摘自DS24B33数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
tRL |
Standard speed |
5 |
|
15-δ |
µs |
2, 17 |
Overdrive speed |
1 |
|
2-δ |
注2: |
系统要求。 |
注17: |
δ表示上拉电路将IO电压从VIL上拉至总线主控制器输入高电平门限所需要的时间。主控制器将总线拉低的实际最大持续时间为tRLMAX + tF。 |
影响:标准速度下,为改进网络性能在1-Wire前端增加了低通滤波,这也增大了响应时间,但不影响最大指标限值。为保证数学计算正确,引入了“δ”代表上限,与实际应用的上升时间有关。注意,网络性能的改进也影响了“写1”时低电平持续时间(分别为tLOW1和tW1L)的最小值,DS24B33的最小值为5µs,DS2433为1µs。通常情况下,主控制器以“写1”时隙相同的方式产生读数据时隙。因此,更新固件满足DS24B33的tRL要求即为以正确方式更新“写1”时隙的定时。
措施:验证1-Wire主控满足DS24B33要求。如果不满足下限,主控器件可能在从器件拉低总线之前停止拉低总线,从而在1-Wire信号线上产生尖峰脉冲。在多个从器件的网络中,尖峰脉冲会导致其它从器件失去与主控器件的同步。如果是单点网络,这种潜在的尖峰脉冲不太可能影响通信。
- 恢复时间
说明:该参数规定1-Wire从器件恢复其寄生电源并准备好下一操作(时隙或复位/在线检测过程)时隙之间的最小空闲时间(高电平时间)。持续时间必须足以补充前一操作消耗的能量,并为下一操作积累能量。由于复位/在线检测过程大于一个时隙,寄生电源必须充满电,以便器件产生满足定时指标的应答脉冲。恢复时间会影响有效的1-Wire数据速率,数据速率为1/tSLOT。注意,DS2433数据资料的时隙定义不包括恢复时间。
摘自DS2433数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
tREC |
Standard speed |
1 |
|
|
µs |
|
Overdrive speed |
1 |
|
|
摘自DS24B33数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
tREC |
Standard speed |
5 |
|
|
µs |
2, 13 |
Overdrive speed |
2 |
|
|
VPUP ≥ 4.5V |
1 |
|
|
Directly prior to reset pulse ≤ 640µs |
5 |
|
|
Directly prior to reset pulse > 640µs |
10 |
|
|
注2: |
系统要求。 |
注13: |
1-Wire总线挂接单个DS24B33。 |
影响:DS2433数据资料未说明参数测试条件。如果应用中的恢复时间太短,写0时隙会造成1-Wire从器件操作“断电”,并与主器件失去同步。电源电压不足时,可能不满足与从器件相关的时序指标(即不是系统要求的指标),导致工作不可靠。
措施:验证1-Wire主控满足DS24B33要求。注意,数据资料中要求提供一个最大2.2kΩ的上拉电阻,且为单个从器件网络。对于多个从器件的网络,恢复时间更长。如果应用中的上拉电阻大于2.2kΩ,请更换电阻。请参见本文上拉电阻部分的推荐值。更多指南,请参见应用笔记3829:“确定多从机1-Wire®网络的恢复时间”。
- 编程电流
说明:该参数定义为1-Wire EEPROM从其暂存器复制数据所需要的电流。为确保写操作期间可靠编程,1-Wire信号线上的电压V(IO)不得低于规定的门限(VPUPMIN = 2.8V)。上电电阻的压降计算为ΔV = RPUP × IPROG。因此,1-Wire总线上的电压为V(IO) = (VPUP - ΔV),且在编程期间任何时候不得低于2.8V。在只读1-Wire EEPROM应用中,编程电流指标无关紧要。
摘自DS2433数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
ILPROG |
|
|
500 |
|
µA |
5 |
注5: |
Copy Scratchpad需要最长5ms的时间,期间1-Wire总线电压不得低于2.8V。 |
摘自DS24B33数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
IPROG |
|
|
|
2 |
mA |
18 |
注18: |
EEPROM编程期间从IO吸收的电流。IO上拉电路应使IO电压在编程期间大于或等于VPUPMIN。如果系统中的VPUP接近于VPUPMIN,则可能需要增加一个RPUP低阻旁路,编程期间将其激活。 |
影响:DS2433数据资料仅规定了典型值;DS24B33则规定了最大编程电流。为确保满足2.8V最小值要求,需要知道最大编程电流。如果上拉电压接近其指标下限,满足最小电压要求尤其重要。例如:为了在5V环境下满足2.8V最小值要求,上拉电阻必须为RPUP ≤ (5.0V - 2.8V)/2mA = 1100Ω。
措施:如果对DS24B33进行写操作,则检查是否满足2.8V最低电压工作条件(VPUPMIN),以获得最大编程电流。尤其对于接近3.3V的VPUP,上拉电阻需要一个可切换的低阻旁路,详细信息请参考应用笔记4255:“为1-Wire®器件的扩展功能供电”,或应用笔记4206:“为嵌入式应用选择合适的1-Wire®主机”。
- 输入负载电流
说明:该参数规定在没有通信操作时,1-Wire从器件从1-Wire总线吸收的电流。此时,寄生电源已完全充满。不同器件之间的输入负载电流不同。输入负载电流产生的上拉电阻压降计算公式为:ΔV = RPUP × IL。
摘自DS2433数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
IL |
|
|
5 |
|
µA |
4 |
摘自DS24B33数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
IL |
IO at VPUPMAX |
0.05 |
|
5 |
µA |
|
影响:DS2433数据资料仅规定了典型值。DS24B33数据资料规定了最小值和最大值。
措施:由于最大值与DS2433典型值相同,该参数完全兼容于DS2433应用,无需采取措施。
- 输入电容
说明:该参数规定1-Wire器件寄生电源的电容值,通常,该数值为600pF至800pF。如果寄生电源完全放电,则需要一定的空闲时间重新充电补充能量,使1-Wire做好通信准备。器件上电时,通常具有足够的空闲时间。正常工作期间,只为部分寄生电容重新充电。
摘自DS2433数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
CIN/OUT |
TA = +25°C |
|
100 |
800 |
pF |
6 |
注6: |
首次加电时,数据引脚的电容可为800pF。如果使用5kΩ电阻将数据线上拉至VPUP,在向寄生电容加电后5µs将不影响正常通信。 |
摘自DS24B33数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
CIO |
TA = -40°C to +85°C |
|
2000 |
|
pF |
5, 6 |
注5: |
首次施加VPUP时,数据引脚的电容为2500pF。如果使用2.2kΩ电阻上拉数据线,向寄生电容施加VPUP后15µs将不影响正常通信。 |
注6: |
仅由设计、特征参数和/或仿真保证,无生产测试。 |
影响:由于DS24B33需要的编程电流高于DS2433,它所要求的寄生供电电容明显大于DS2433。由此降低了给定1-Wire主控制器能够驱动的从器件数量。对于DS2433工作裕量很小的应用(低VPUP、高RPUP、短tREC),可能不能使用DS24B33。
措施:为了解决DS24B33高输入电容的问题,有必要选择较低的1-Wire上拉电阻,或使用专用的1-Wire主控器件,例如DS2480B。对于低上拉电压的应用,电阻上拉接口可能必须采用有源上拉驱动代替,例如DS2482。
工作条件变化
- 上拉电压
说明:该参数规定1-Wire工作电压。上限为1-Wire器件在没有应力、无时间限制情况下IO引脚可承受的电压。
摘自DS2433数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
VPUP |
TA = -40°C to +85°C |
2.8 |
|
6 |
V |
1 |
摘自DS24B33数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
VPUP |
TA = -40°C to +85°C |
2.8 |
|
5.25 |
V |
2, 3 |
注2: |
系统要求。 |
注3: |
工作在接近最低电压(2.8V)时,建议下降沿摆率为15V/µs或更快。 |
影响:由于采用新一代半导体工艺,DS24B33可承受的最大值低于DS2433。由于大多数应用工作在5V ±5%或更低,这一变化应该不是问题。
措施:如果实际应用工作在6V ±5%,则降低上拉电压。例如,将一个或两个通用的硅二极管与上拉电阻串联。二极管大约0.7V的导通压降可降低1-Wire电压,实现安全工作。
- 上拉电阻
说明:该参数规定1-Wire上拉电阻的允许范围。如果电阻过大,没有足够时间为1-Wire从器件的寄生电源重新充电;如果电阻值过小,可能不满足最大VIL指标。
摘自DS2433数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
RPUP |
|
|
|
|
kΩ |
|
DS2433数据资料在电气特性表中未明确给出RPUP,但给出了一些文字指导。DS2433数据资料图8中的文字规定单点网络的指标:“读操作为5kΩ,VPUP ≥ 4V时写操作为2.2kΩ。根据1-Wire通信速率和总线负载特性,上拉电阻优化在1.5kΩ至5kΩ范围”。
摘自DS24B33数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
RPUP |
|
0.3 |
|
2.2 |
kΩ |
2, 4 |
注2: |
系统要求。 |
注4: |
最大允许上拉电阻是系统中1-Wire器件数量、1-Wire恢复时间以及EEPROM编程所需电流的函数。此处给出的数值适用于只有一个器件、具有最小1-Wire恢复时间的系统。对于负载较重的系统,可能需要有源上拉,例如DS2482-x00或DS2480B。 |
影响:相对于DS2433数据资料,DS24B33数据资料给出了关于上拉电阻范围的详细信息。DS24B33的上限符合tREC测试条件。下限不会对5V ±5%环境下的DS24B33造成应力。然而,在最差工作条件下(即DS24B33的输出晶体管阻抗 = VOLMAX/4mA = 100Ω),DS24B33拉低1-Wire总线时,所产生的VOL值为:100Ω/(100Ω + 300Ω) × VPUP。为满足其它1-Wire从器件和主控器件的最大VIL要求,2.8V下最小、最安全的RPUP值为600Ω。
措施:检查应用中的上拉电阻。如果上拉电阻高于2.2kΩ,则用较小的电阻代替它,或使用不同的1-Wire主控器件。更多建议请参见输入电容部分。
技术改进
- EEPROM使用寿命
说明:该参数规定EEPROM单元在给定温度下可承受的无差错写次数。通常情况下,使用寿命远远高于给出的最小值。
摘自DS2433数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
NCYCLE |
TA = +25°C VPUP = 5.0V |
50k |
|
|
|
7 |
注7: |
执行Copy Scratchpad命令期间,DS2433自动擦除要写入的存储器。总线主控器件无需采取其它步骤。 |
摘自DS24B33数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
NCY |
At +25°C |
200k |
|
|
|
20, 21 |
At +85°C |
50k |
|
|
注20: |
当TA升高时,有效的写次数会降低。 |
注21: |
未进行100%生产测试;由可靠性抽样监测保证。 |
影响:+25°C时,DS24B33至少是DS2433的4倍。未给出DS2433在+85°C时的使用寿命。
- EEPROM数据保持
说明:该参数规定存储器没有重新写入数据(刷新)时,能够保持数据完整性的时间。通常情况下,数据保持时间远远大于所给定的最小值。
摘自DS2433数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
tDR |
|
|
|
|
Years |
|
没有规定。
摘自DS24B33数据资料
SYMBOL |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
NOTES |
tDR |
At +85°C |
40 |
|
|
Years |
22, 23, 24 |
注22: |
TA升高时,数据保持时间下降。 |
注23: |
短时间内,100%高温生产测试保证;该生产测试等效于数据资料中的工作温度范围,这些数据是在可靠性测试中确定的。 |
注24: |
超出数据保持时间后,或许不能正常写入EEPROM。不建议长时间储存在高温下,+125°C下储存10年或+85°C下储存40年后,器件可能丧失写能力。 |
影响:DS24B33满足当前工业标准。
- ROM功能“Resume”
说明:与许多新推出的1-Wire从器件一样,DS24B33支持网络功能命令Resume。一旦通过Match ROM、Search ROM或Overdrive Match ROM成功选中DS24B33,Resume命令即允许再次读/写相同器件,无需指定64位注册码。
影响:对于存在多个从器件的网络,Resume能够减轻多次读/写同一器件的通信开销,例如,随机读取存储器或更新存储器数据。DS24B33支持该命令,DS2433则不支持该命令,所以应用中可据此在电气特性上区分这两个部件。
- 1-Wire前端
说明:前端是芯片内部支持访问器件资源(例如存储器)通信协议的电路。前端决定了在嘈杂环境下通信波形的定时容差和1-Wire从器件的性能。
影响:类似于多种新型1-Wire从器件,DS24B33前端支持滞回切换门限(参见数据资料,参数VTH和VHY),有助于提高多点网络的性能。独立微调振荡器,控制DS24B33的通信时基。与传统1-Wire从器件相比,这样形成的通信时隙更精准,对电压和温度的依赖性更小。
- E/S寄存器
说明:该寄存器是暂存器逻辑的一部分,写暂存器时用于跟踪终止偏移量,并可提供状态信息,例如:字节不完整、电源故障(PF标记)、Copy Scratchpad命令是否接受(AA标记)。AA标记对基于NV SRAM的iButtons®非常重要,但对整个寄生供电的1-Wire器件(例如EEPROM)并不特别关键。
影响:对于原先的DS2433,AA标记在上电时未定义状态。对于DS24B33,该标记在上电时被清零。尽管在DS24B33中改善了功能,但AA标记不应作为编程是否成功的主要指示。
DS2433和DS24B33编程
在硬件连接中,两款器件的操作完全一致,可相互替代。对于不可靠的1-Wire连接(例如,所谓的触控环境),或可能发生低于V
PUPMIN电压(例如,电池电量过低时)时,以下方法可确保可靠编程。
- 读取所更新的整个页面,确保在Copy Scratchpad命令失败的情况下仍然知道原先的数据,用于恢复页面数据。
- 即使只有少数几个连续字节需要修改,也对整个页面进行写操作。
- Copy Scratchpad结束时,总是检查成功字节(交替的0–1码型,等效于AAh)。
- Copy Scratchpad命令之后,总是读回被更新的EEPROM页。
如果成功字节为AAh,EEPROM页面数据显示新数据,说明写操作成功。无需采取其它措施。
在其他任何情况下(EEPROM页面数据不匹配、成功字节不是AAh),依次重复Write Scratchpad、Copy Scratchpad,直到成功。这种方法对于DS2433和DS24B33都很可靠。已经采用这种方式的现有软件完全兼容DS24B33。
总结
DS24B33是DS2433 1-Wire EEPROM的新一代产品。为了保证软件的向下兼容性,DS24B33支持节省时间的Resume网络功能,具有更严格的1-Wire时隙容限,并提供带有滞回的切换点。新型EEPROM单元结构具有更长的使用寿命(可重复擦除/写入的次数更多),达到至少200k次;而DS2433的重复写次数只有50k次。DS24B33所需要的编程电流大于前者。根据工作电压的不同,可能需要修改对DS24B33进行写操作的1-Wire主控器件电路。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
|
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content,
contact us.
APP 4342:
应用笔记
4342,
AN4342,
AN 4342,
APP4342,
Appnote4342,
Appnote 4342
|
maxim_web:en/products/digital/1-wire,maxim_web:en/products/analog/data-converters
maxim_web:en/products/digital/1-wire,maxim_web:en/products/analog/data-converters