MAX16046–MAX16049 EEPROM可编程系统管理器是电源排序器、监测器和裕量调节器,可控制多达12路电源。电源由三个数字比较器监测,由可编程DAC输出调节裕量,并且由可编程状态引擎对其进行排序。
系统管理器包括兼容于SMBus™的I²C接口和一个JTAG接口,这两个接口均可访问器件的所有寄存器,编程内部配置EEPROM。MAX16046–MAX16049可在线编程,仅需遵守几条简单规则即可。
供电
MAX16046–MAX16049的电源电压范围为3V至14V。典型应用中将V
CC连接至12V中等电压总线或3.3V辅助电源。
可使用局部供电电路板对MAX16046–MAX16049进行编程。例如,可使用3.3V辅助电压而无需任何其它电源,或者施加12V中等电压总线。由于此时的系统管理器尚未编程,应关闭所有下游电源。也可以使用常见的双二极管,从编程连接器供电。由于二极管会产生压降,所以当MAX16046–MAX16049由12V总线供电时,这种方法的工作效果最佳。
如果不使用二极管逻辑“或”电路,而在电路板通电时对MAX16046–MAX16049进行编程,则必须注意排序输出的状态,以防止下游电源过早打开。
MAX16046–MAX16049在编程之前为高阻输出。高电平有效的电源使能输入应具有下拉电阻,而低电平有效的电源使能输入应具有上拉电阻。排序输出可设置为推挽输出或开漏输出。因为开漏配置需要外部上拉电阻,所以只能采用低电平有效的使能输入。
最好不要将MAX16046–MAX16049连接到JTAG链路,因为链路中上游器件可能没有供电,从而阻止对MAX16046–MAX16049的访问。建议首选JTAG复用器或专用JTAG接口。
共用总线
当一个器件(而非µP)在正常工作时需要与MAX16046–MAX16049通信时,存在一个潜在问题。例如,当系统监控µP需要访问MAX16046的ADC读数时。当电路板断电或只是部分供电,并且MAX16046正在编程时,连接到I²C或JTAG总线的其它器件可能产生干扰。最简便的解决方法是通过JTAG接口编程MAX16046并监控连接到I²C接口的µP。若µP支持开漏I²C总线I/O (即没有连接至V
CC的ESD保护二极管的引脚),同时上拉电阻足够大,在编程和正常工作才共用I²C总线是可行的。如果µP的I²C总线不是开漏式,ESD二极管将箝位总线并会干扰编程。
如果系统µP不具备真正的开漏I²C总线,可采用类似
图1的电路在µP和编程I²C总线之间自动切换。
图1. MAX16046通过MAX4525复用器/开关共用其I²C总线
图1所示MAX4525复用器在连接到系统µP的I²C和连接到编程测试点上的I²C之间进行切换。开关由系统µP的V
CC控制。如果采用12V电源供电,而不是V
CC供电,开关将I²C连接至编程测试点。一旦施加V
CC电源,开关将I²C连接至系统µP。
应用电路实例
以下示意图中介绍了用于在线编程的三种不同应用电路。
12V中等电压总线供电,通过I²C总线编程
图2所示电路通过12V中等电压总线向MAX16046供电,由模拟使能端EN监测。当12V总线电压超过EN端电阻分压器设置的门限时,如果器件已经编程完毕,则MAX16046尝试排序。未经编程的MAX16046则没有任何反应,且排序输出保持高阻态。
图2. MAX16046通过12V中等电压总线供电并且通过I²C接口编程
一路电源使用高电平有效的推挽使能控制,而其它电源采用低电平有效的开漏使能控制。当未经编程的输出处于高阻态时,适当的上拉、下拉电阻可防止电源打开。
需要特别注意的是:推挽式输出不能上拉到V
DBP以上的电压,开漏输出不能上拉到6V以上的电压。I²C连接被引至编程测试点,编程硬件必须提供适当的上拉电阻。该电路非常简单,因为电路板上没有其它器件需要连接到I²C总线。
3.3V辅助电源供电,通过JTAG复用器编程
如
图3所示,MAX16046通过3.3V辅助电源供电。用一个DS26900 JTAG复用器与其它器件共用JTAG连接,该DS26900
JTAG复用器也由3.3V辅助电源供电。通过3.3V供电时无需施加12V中等电压总线即可完成编程。
图3. MAX16046通过3.3V辅助电源供电并通过DS26900 JTAG复用器编程
12V中等总线供电,通过JTAG编程
如
图4所示,MAX16046通过连接到12V中等电压总线的二极管逻辑“或”电路供电,可以安全供电,不会对下游电路产生影响。JTAG和电源连接被引至编程测试点。
图4. MAX16046通过一个12V中等电压总线供电并通过JTAG编程
编程算法
MAX16046–MAX16049具有内置EEPROM,用于储存器件配置参数。上电后,EEPROM的内容被送入RAM寄存器。RAM和EEPROM均可通过JTAG和I²C接口访问。若要正确编程MAX16046–MAX16049,则所需参数必须设置在EEPROM—请参见
表1所示存储器表。
表1. MAX16046存储器表
配置文件
MAX16046评估板(EV kit)软件提供两种类型的配置软件。一种是通过选择
File
Save Configuration As生成的可读XML文件,该文件可用于I²C编程。另一种是通过选择
File
Save as .SVF生成的文件,该文件为连续矢量格式(SVF),第三方JTAG工具和在线PCB测试可利用该文件进行JTAG编程。
XML文件可以在各种web浏览器上以彩色编码的分层格式查看。EV软件生成的XML文件被分成几个片段并且包含设置选项卡信息和寄存器数据。有两个重要部分:包含被加载到EEPROM的配置值的
Config_Register部分和包含加载到用户EEPROM的
User_Register部分。
每一部分中,
Register标签指定加载到特定地址的值。该寄存器标签的格式为:
<Register Address="{register number}" Value="{register value}"
Description="{text description of register}"/>
所有值均为十进制。这些地址对应RAM寄存器和EEPROM地址。请注意,RAM寄存器0至14为DAC寄存器,而地址0至地址14的EEPROM为保存的故障数据。EEPROM编程应从地址15开始。
关于XML文件格式的详细信息,请访问
XML Developer Center。
SVF文件格式的详细信息请参考
Serial Vector Format Specification (PDF, 85.2kB)。
I²C编程步骤
在编程MAX16046–MAX16049的EEPROM配置内存时,必须首先确定寄存器r5Dh[0]上的配置锁定位为零。如果不是零,则在该位上写入'1'将其清零。若要写入EEPROM,可发送适当命令,进入EEPROM页面,加载开始地址,然后发送一系列块烧录命令。关于相应I²C协议的详细信息,请参阅
MAX16046/MAX16048或者
MAX16047/MAX16049的数据资料。
以下为一个典型EEPROM编程过程的逻辑代码:
SendByte(5Dh) // Check lock bit
If ReadByte() & 2 == 2 Then
WriteByte(5Dh, 02h) // Clear lock bit if needed
SendByte(9Ah) // Access EEPROM page
Loop Address from 0Fh to 7Dh
SendByte(Address) // Load address
WriteBlock(Data, 10h) // Write a block of 16 bytes
Wait(16 * 11 milliseconds) // Wait for programming
SendByte(Address)
ReadBlock(DataRead, 10h) // Read back data block
If DataRead != Data Then
RepeatCount = RepeatCount + 1
If RepeatCount == 3 Then
Fail
Else
RepeatCount = 0
Address = Address + 10h // Advance to next block
SendByte(9Bh) // Return to default page
Success
若要写入用户EEPROM,可采用相同步骤,仅用地址范围9Ch至FFh代替0Fh至7Dh即可。
JTAG编程步骤
对器件进行编程时,使用标准的第三方JTAG工具、MAX16046–MAX16049 BSDL文件、评估软件生成的SVF数据文件以及JTAG编程电缆或在电路PCB检测仪。可以
下载BSDL文件。
需要注意的是,评估软件生成的SVF文件对IDCODE寄存器进行测试,以下是MAX16046评估软件生成的SVF文件中的一段代码:
ENDDR IDLE;
ENDIR IDLE;
SIR 5 TDI(00) TDO(01);
SDR 32 TDI(00000000) TDO(10001197);
TDO(10001197)声明验证了完整的IDCODE声明,包括器件版本号。如果使用不同版本号的器件,该声明将失效。如需使SVF文件忽略IDCODE寄存器中的版本号区域,使用以下代码行:
SDR 32 TDI(00000000) TDO(10001197) MASK(0FFFFFFF);
模板声明忽略4位版本号区域(见
表2)。
表2. IDCODE寄存器
|
Revision (4 Bits) |
Part Number (16 Bits) |
Manufacturer (11 Bits) |
Binary |
0001 |
0000 0000 0000 0001 |
00011001011 1 |
Hex |
1 |
0001 |
197 |
© , Maxim Integrated Products, Inc.
|
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content,
contact us.
APP 4285:
应用笔记
4285,
AN4285,
AN 4285,
APP4285,
Appnote4285,
Appnote 4285
|
maxim_web:en/products/power/supervisors-voltage-monitors-sequencers
maxim_web:en/products/power/supervisors-voltage-monitors-sequencers