应用笔记 4284

MAX16031/MAX16032系统监控中的外部温度传感器校准

By: Eric Schlaepfer

摘要 : MAX16031/MAX16032系统监控器能够利用外部连接成二极管的晶体管检测远端温度。连接成二极管的晶体管特性与温度有关,可以通过简单方式测量温度。这一特性会隐晶体管类型的不同而略有差异,因此,MAX16031/MAX16032在提供准确的温度之前需要首先进行校准。

MAX16031/MAX16032 EEPROM可配置系统监测器用于监测复杂系统中的电压、温度和电流。这些EEPROM可配置器件允许用户更加灵活地选择工作范围,温度、电压和电流的上限和下限,缺省输出配置以及工作模式,并且能够在器件中存储这些数据。

MAX16031可以监控8路电压、3路温度(1路内部温度/2路远端二极管的检测温度)和1路电流。MAX16032可以监控6路电压、2路温度(1路内部温度/1路远端二极管的检测温度)。监测变量中的任何一个可以复用到ADC输入,转换结果被写入各自的寄存器,通过SMBus™总线或JTAG接口可以读取这些数据。

因为校准参数与具体应用电路中使用的二极管类型有关,需要用户将校准参数装载到EEPROM中,用于外部温度传感器的校准。本应用笔记提供了外部温度传感器校准的步骤,这里主要介绍了常用的双电流温度测量法,并介绍了MAX16031/16032使用的特定的双电流测量法。本文以连接成二极管的2N3904晶体管为例介绍具体的校准步骤。

温度测量

所有半导体器件的特性都与温敏有关,我们感兴趣的是正向偏置的PN结的IV曲线随温度的变化非常明显,以下二极管方程给出了这一特性:

公式1

式中,T是测量得到的绝对温度(单位为开尔文),n为二极管理想系数,k为玻尔兹曼常数(1.38e-23),q为一个电子的电量(1.6e-19),VBE为正向导通电压,IS为反向饱和电流,I为二极管的正向电流。

一种简单、准确的温度测量方式是检测两个不同的流过二极管的电流,该电流通过在二极管上施加不同的正向偏置电压(基极-发射极之间的电压)获得,由此可以抵消二极管的IS,使二极管正向电压(基极-射极之间的电压)之差与温度呈线性关系。下式给出了利用两个电流IH、IL计算温度的关系式:

公式2

式中,ΔVBE是测量两个电流时的基极-射极电压之差,IH是较高的正向电流,IL是较低的正向电流,其它参数如上所述。如果把T转换成摄氏度,公式如下:

公式3

从该式可以看出:温度与ΔVBE成线性比例关系,比例系数由物理常数、二极管理想系数、两个正向电流之比决定。

MAX16031/MAX16032温度测量

MAX16031/MAX16032按照上述方式利用外部二极管的两个电流测量值检测温度。确定比例并将ΔVBE转换成数字量后,器件减去一个固定温度偏差-273.15,即可获得摄氏温度,分辨率为0.5°。

需要对温度检测电路进行校准,以补偿不同二极管的理想系数,MAX16031/MAX16032的外部温度传感器需要两个校准数据:增益和失调。

增益存储在寄存器r19h[7:2] (传感器1)和r4Fh[5:0] (传感器2)中,用于控制IH电流(IL电流固定为6µA)。表1列出了增益寄存器中每一位的权值,例如,110000b表示IH为84µA。

表1. 增益寄存器位的权值
r19h[7:2], r4Fh[5:0] Bit IH Value Added to 80µA (µA)
Logic '1' Logic '0'
0 +0.25 0.0
1 +0.25 0.0
2 +0.5 0.0
3 +1.0 0.0
4 0.0 +2.0
5 +4.0 0.0

失调存储在寄存器r1Bh[7:5] (传感器1)和r4Dh[6:4] (传感器2),与温度转换结果相加用于补偿失调误差。表2列出了可能的失调值。

表2. 失调寄存器数值
r1Bh[7:5], r4Dh[6:4] Value Offset (°C)
100 +8
101 +6
110 +4
111 +2
000 0
001 -2
010 -4
011 -6

使用MAX16031评估板(EV kit)时,评估软件可以方便地通过图1中的Temperature Settings对话框设置校准寄存器,在Current and Temperature标签中(图2),点击蓝色链接External Temperature 1External Temperature 2进入每个温度监测通道的配置对话框。

图1. 温度设置对话框
图1. 温度设置对话框

图2. 电流和温度配置标签
图2. 电流和温度配置标签

在校准过程以及正常操作中,启用内部数字温度检测滤波器很有帮助。在评估软件中,从Miscellaneous下拉菜单中的Temp sense filter time constant标签选择中心频率。寄存器r5Bh[6:4]的对应值请参考表3

表3. 温度检测的数字滤波器
r5Bh[6:4] Value Cutoff Frequency (Hz)
000 Filter Disabled
001 2.53
010 5.06
011 10.1
100 20.2
101 40.5
110 81
111 162

校准过程

为了校准MAX16031/MAX16032的温度检测电路,需要在两个不同温度下测量数据。温度相差越大,测量结果越准确。为了简单起见,第一个温度值可以设置在+25°C;为了获得较高精度,第二个温度最好高于室温,而不是低于室温,+85°C是比较好的选择。为了达到最高精度,应该在-40°C和+85°C测量数据。在下面的MAX16031例子中,校准数据取自+25°C和+85°C,选择Fairchild的2N3904晶体管,集电极和基极连接在一起构成二极管形式。

为了获得最佳结果,需要校准的传感器应该放置在温度可控的绝缘液体恒温槽内。我们使用的是Fluorinert™ FC-77液体,也可以选择矿物油等液体。如果没有恒温槽,可以把传感器放置在具有较大散热器的金属物体上(以保持校准过程中的温度稳定性),然后置于商用烤箱内。

按照以下步骤获得校准数据:
  1. 确认失调寄存器清零。
  2. 将温度设置在低温值(本例采用+25°C),确保足够的稳定时间。
  3. 将增益寄存器设置到80µA。
  4. 记录MAX16031的返回数据。
  5. 在不同的增益下重复第4步。
  6. 将温度设置在高温值(本例采用+85°C),确保足够的稳定时间。
  7. 重复步骤3、4和5。
获得数据后,需要进行一些简单计算。对于从MAX16031获得的每个温度数据,计算误差:

TERR = TMAX16031 - TMEASURED 公式4

然后计算不同温度下的误差之差:

Δ = TERR_85 - TERR_25 公式5

表4给出了一组校准数据示例,Gain Reg CodeGain Value (µA)栏中列出了增益寄存器的设置数据和等效的电流值。TMAX16031 (°C)栏给出了不同增益设置下,在低温(+25°C)和高温(+85°C)时MAX16031的温度转换结果。TERR (°C)栏为MAX16031的温度转换记录与实际测量温度的差值。Δ (°C)栏则列出了高温和低温下的误差之差。

表4. 校准数据示例
Gain Reg Code Gain Value (µA) TMAX16031 (°C) TERR (°C) Δ (°C)
+25 +85 +25 +85
0x10 80 17.5 75 -7.5 -10 -2.5
0x12 80.25 17.5 75.5 -7.5 -9.5 -2
0x14 80.5 17.5 76 -7.5 -9 -1.5
0x16 80.75 18 76.5 -7 -8.5 -1.5
0x18 81 18.5 76.5 -6.5 -8.5 -2
0x1A 81.25 18.5 77 -6.5 -8 -1.5
0x1C 81.5 19 77.5 -6 -7.5 -1.5
0x1E 81.75 19.5 78 -5.5 -7 -1.5
0x0 82 20 78.5 -5 -6.5 -1.5
0x2 82.25 20 79 -5 -6 -1
0x4 82.5 20.5 79 -4.5 -6 -1.5
0x6 82.75 21 79.5 -4 -5.5 -1.5
0x8 83 21 80 -4 -5 -1
0xA 83.25 21.5 80.5 -3.5 -4.5 -1
0xC 83.5 22 81 -3 -4 -1
0xE 83.75 22.5 81.5 -2.5 -3.5 -1
0x30 84 22.5 82 -2.5 -3 -0.5
0x32 84.25 23 82 -2 -3 -1
0x34 84.5 23 82.5 -2 -2.5 -0.5
0x36 84.75 23.5 83 -1.5 -2 -0.5
0x38 85 24 83.5 -1 -1.5 -0.5
0x3A 85.25 24.5 83.5 -0.5 -1.5 -1
0x3C 85.5 24.5 84 -0.5 -1 -0.5
0x3E 85.75 25 84.5 0 -0.5 -0.5
0x20 86 25.5 85 0.5 0 -0.5
0x22 86.25 25.5 85 0.5 0 -0.5
0x24 86.5 26 85.5 1 0.5 -0.5
0x26 86.75 26.5 86 1.5 1 -0.5
0x28 87 26.5 86.5 1.5 1.5 0
0x2A 87.25 27 87 2 2 0
0x2C 87.5 27.5 87 2.5 2 -0.5
0x2E 87.75 28 87.5 3 2.5 -0.5

下一步是查找增益和失调校准参数,检查Δ (°C)栏并找到最接近零的数值。本例中,87和87.25两行增益设置都包含零值,说明可以忽略增益误差。然后检查TERR (°C)栏的数值,查找误差值可以由失调寄存器数值消除的对应行。这里选择了失调误差为2的那一行,因为失调寄存器的数值‘001’可以消除这一误差。

现在,可以将得到的失调寄存器和增益寄存器值装载到MAX16031监测器应用电路的EEPROM配置寄存器中,每次测量可以使用相同数值,达到合理的精确度。

为了提高精度,可以在每次测量时对每个单元的增益参数进行在线编程。靠近器件放置一个高精度热电偶并对温度进行测量,调整增益寄存器直到MAX16031的测量温度和热电偶的测量温度相同。
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 4284:
应用笔记 4284,AN4284, AN 4284, APP4284, Appnote4284, Appnote 4284