应用笔记 4087

开关电源介绍


摘要 : 开关电源是非常通用的电源架构,设计人员常常面临DC-DC转换器的选型问题。不同电路在进行直流电源转换时具有较大的性能差异,需折中考虑。本文介绍了开关电源的优势和设计考虑,并介绍了它们的基本工作原理和相关理论。

本文还发表于Maxim工程期刊,第61期(PDF,1MB)。

种类繁多的电子产品对直流电压的需求也多种多样,这就需要一个行之有效的方法将标准电源转化成负载所需的电压,这种方法必须通用、高效、可靠。在现代电子产品中,开关电源(SMPS)被普遍用来提供各种不同的直流电源,而且,它对于提高DC-DC电源转换系统的效率和可靠性也是不可或缺的。

为什么选择SMPS?

绝大部分的电气直流负载由标准电源供电。但是,标准电源的电压可能不符合微处理器、电机、LED或其他负载的电压要求,尤其当标准电源本身的输出电压并不稳定时。电池供电设备就是一个最好的例子:标准的Li+电池或镍氢电池的典型电压对于大多数应用而言,不是过高就是过低,或者随着放电过程电压下降的过多。

通用性

幸运的是,SMPS的通用性帮我们解决了这一难题,它将标准电源电压转换成合适的、符合规定的电源电压。SMPS拓扑结构有很多,但可以划分为几种基本的类型,不同类型的转换器可以对输入电压实现升压、降压、反转以及升/降压变换。与线性稳压器只能对输入电压进行降压不同的是,可以选择不同拓扑的SMPS来满足任何输出电压的需求,这也正是SMPS极具吸引力的原因。

可定制

另外,先进的SMPS IC的设计提供了不同的集成度,将经过裁剪的标准SMPS电路集成到单片IC,允许设计人员在不同规模的拓扑中进行选择。由此减轻厂商对通用电源或特殊应用电源的设计负担,并可根据项目需要为工程师提供定制的SMPS IC,从而进一步提高了这类器件的灵活多用性。

效率

工程师经常面临的一个问题是:如何高效的转换DC电源。例如,如何将输入电压降压转换为一个更低的输出电压。比较简单的方案是使用线性稳压器,毕竟,这一方案仅需几个外部的电容和适当的热管理。但是,方案简单所带来的一个结果是效率低下—当输入-输出压差较大时,效率往往低得让人无法接受。

线性稳压器的效率直接与其调整管所消耗的功率有关。调整管的功耗等于ILDO × (VIN - VOUT),由此可见,有些情况下调整管会产生较大损耗。例如,负载为100mA时,将3.6V的电池电压降至1.8V输出,线性稳压器的功耗为0.18W。效率将低于50%,电池的工作时间也将缩减50% (按照理想情况估算)。

线性稳压器的低效率迫使工程师寻求新的改进方案,正是在这一背景下,开关电源引起人们的关注。根据SMPS的工作原理,在不同负载和电压下,一个设计良好的SMPS效率可达90%甚至更高。上述例子中,如果使用图1所示的降压型SMPS代替线性稳压器,效率可达到90%。这相比线性稳压器,效率提高了40%。通过直观的比较,降压SMPS的优势便体现出来了,其他的SMPS拓扑结构同样具有相近或是更高的效率。

图1. MAX8640Y采用简单的降压型SMPS电路
图1. MAX8640Y采用简单的降压型SMPS电路

SMPS设计不仅仅具有高效率这一主要优势,由于功耗的降低还带来许多直接的好处。例如,与低效率的竞争产品相比,SMPS的散热片面积大大减小。降低了对热管理的要求;而且更重要的是,由于器件不会工作在低效的高温环境中,大大提高了器件的可靠性,进而延长工作寿命。

SMPS拓扑及转换原理

如上所述,根据电路拓扑的不同,SMPS可以将直流输入电压转换成不同的直流输出电压。实际应用中存在多种拓扑结构,比较常见有三种基本类型,按照功能划分为(参见图2):降压(buck)、升压(boost)、升/降压(buck-boost或反转)。下面还将讨论图2中所画出的电感充电/放电通道。

图2. 基本的SMPS拓扑:buck、boost和buck/boost
图2. 基本的SMPS拓扑:buck、boost和buck/boost

三种拓扑都包括MOSFET开关、二极管、输出电容和电感。MOSFET是拓扑中的有源受控元件,与控制器(图中没给出)连接,控制器输出脉宽调制(PWM)方波信号驱动MOSFET栅极,控制器件的关断或导通。为使输出电压保持稳定,控制器检测SMPS输出电压,并改变方波信号的占空比(D),即MOSFET在每个开关周期(TS)导通时间。D是方波导通时间和周期的比值(TON/TS),直接影响SMPS的输出电压。两者之间的关系在等式4和等式5给出。

MOSFET的导通和关断状态将SMPS电路分为两个阶段:充电阶段和放电阶段,分别表示电感中的能量传递状态(参见图2的环路)。充电期间电感所储存的能量,在放电期间传递给输出负载和电容。电感充电期间,输出电容为负载供电,维持输出电压稳定。根据拓扑结构不同,能量在电路元件中循环传递,使输出电压维持在适当的值。

在每个开关周期,电感是电源到负载能量传输的核心。如果没有电感,MOSFET切换时,SMPS将无法正常工作。电感(L)中所储存的能量(E)取决于电感电流值(I):

等式1

因此,电感中能量的变化可通过电流的变化量(ΔIL)来衡量,取决于规定的时间(ΔT)内电感两端电压的变化量(VL):

等式2

在每个开关周期中(图3),电感两端的电压恒定,因此电感中的电流变化(ΔIL)是线性的。根据基尔霍夫电压环路定律,可以得到开关过程中电感两端电压,注意极性以及VIN/VOUT的关系。例如,升压转换器的放电期间,电感两端电压为-(VOUT - VIN)。因为VOUT > VIN,所以电感两端电压为负。

图3. 稳态时电感的电压、电流特性
图3. 稳态时电感的电压、电流特性

充电期间,MOSFET导通,二极管反向偏置,能量从电源传递给电感(图2)。由于电感两端电压(VL)为正,电感电流将逐渐上升。同时,输出电容将前一个周期存储的能量传递给负载,以保持输出电压的恒定。放电期间,MOSFET关断,二极管正向偏置并导通。由于此时电源不再对电感充电,电感两端电压极性反转,并且将能量释放给负载,同时补充输出电容的储能(图2)。放电时,电感电流逐渐下降,放电电流如上述关系式所示。

充电/放电周期循环,并保持一个稳定的开关状态。在电路建立稳态的过程中,电感电流逐渐达到其稳定值,该电流是直流电流和电路在两个阶段切换时所产生的交流电流(或电感纹波电流)之和(图3)。直流电流的大小与输出电流成正比,也取决于电感在SMPS拓扑中的位置。

纹波电流需要经过SMPS滤波,以获得真正的直流输出。滤波由输出电容完成,它对于交流信号呈现较低的阻抗。不需要的输出纹波电流通过输出电容旁路,并且当电流对地放电时保持电容电荷恒定。因此,输出电容还起到稳定输出电压的作用。实际应用中,输出电容的等效串联电阻(ESR)产生的输出电压纹波与电容的纹波电流成正比。

由此可见,能量在电源、电感和输出电容间传递,保持输出电压恒定,为负载供电。那么,通过SMPS间的能量传递如何确定输出电压和输入/输出电压转换比? 如果能够理解电路作用一个周期性波形的稳态过程,便可以很容易的计算出这些数值。

稳态期间,有一个变量在重复周期TS的开始阶段与结束阶段相等。对于电感而言,如上所述,其电流周期性的充电与放电,因此其电流在PWM周期的开始阶段应该与结束阶段相等。这意味着,电感电流在充电过程的变化量(ΔICHARGE)应等于在放电过程的变化量(ΔIDISCHARGE)。建立充电和放电期间电感电流变化的等式,可得到下面的表达式,也称作电压第二定律:

等式3

简而言之,在不同的工作周期,电感电压和时间的乘积相等。因此,从图2的SMPS电路中,我们可以很容易的得到稳态时的电压和电流转换比。对于降压电路,根据充电电路的基尔霍夫电压环路可得到电感两端的电压为(VIN - VOUT)。同理,放电过程中电路电感两端的电压为-VOUT。根据等式3中的电压第二定律,可得出电压的转换比为:

等式4

同时,在理想的情况下,输入功率(PIN)与输出功率(POUT)相等。因此,可得出电流转换比为:

等式5

从这一系列等式可以看出,降压转换器的输出相比VIN增大了D倍,而输入电流则比负载电流大D倍。表1列举了图2中所示拓扑结构的转换比。有些复杂的拓扑结构可能难以分析,但是利用这个方法解等式3和5可得到全部SMPS的转换比。

表1. SMPS转换比
Topology Voltage-Conversion Ratio Current-Conversion Ratio
Step-down VOUT/VIN = D IIN/IOUT = D
Step-up VOUT/VIN = 1/(1 - D) IIN/IOUT = 1/(1 - D)
Step-up/down VOUT/VIN = D/(1 - D) IIN/IOUT = D/(1 - D)

SMPS的缺点和折中

当然, SMPS的高效率并不是没有任何代价的。开关模式转换器最常被提及的问题是其引入的电磁干扰(EMI)和传导噪声。电磁辐射的产生源于SMPS电路中电流、电压开关波形的快速瞬变。电感节点电压的快速变化将产生电场辐射,而充/放电环路电流的快速切换将产生磁场辐射。另一方面,当SMPS的输入/输出电容以及PCB寄生对开关电流呈高阻抗时,输入、输出电路间将产生传导噪声。值得庆幸的是,良好的器件布局和PCB布线可以大大降低EMI和传导噪声。

SMPS可以非常复杂,并且需要额外的外部元件,这将提高电源的整体成本。幸运的是,很多SMPS IC厂商提供了有关资料,不仅为用户介绍器件的工作原理,还给出了正确选择的外部元件的详细说明。同时,新一代的SMPS IC具有更高的集成度,大大减少了所需的外部元件数。

即使存在着各种缺点,SMPS仍然大量应用于多种场合。因为可以通过设计克服SMPS的缺点,而采用SMPS所得到的高效率和灵活性是很多应用所迫切需要的。

下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 4087:
应用笔记 4087,AN4087, AN 4087, APP4087, Appnote4087, Appnote 4087