应用笔记 4058

测量4通道解串器的偏移容限


摘要 : LVDS解串器的偏移容限用来表示其抖动容限。本应用笔记描述了限制偏移容限的条件,并给出了测量4通道解串器偏移容限的步骤。

介绍

TLVDS解串器的偏移容限用来表示其抖动容限。应用笔记3821:4路(3路数据 + 1路时钟) LVDS串行器/解串器的延迟裕量测试 演示了利用串行器以及LVDS链路测量偏移容限的方法。本应用笔记介绍了如何采用一个解串器测量偏移容限,所提供的测试过程适用于任何LVDS解串器。

接收偏移容限(RSKM)

RSKM是指解串器可以正确采集LVDS输入数据的有效时间窗口。为了在数据位周期内(单位间隔或UI)采集数据,需要由LVDS输入时钟产生一个定时选通信号。理想情况下,该选通信号位于数据脉冲的中间,因此最大RSKM靠近LVDS数据位周期的一半。然而,在很多非理想情况下,内部和外部条件会降低定时容限,使其接近采样窗口的关闭点,从而产生数据“误码”。

下面列出了限制RSKM的芯片组内部参数:
  1. 解串器内部选通不确定,与数据建立和保持定时要求有关
  2. 发送脉冲位置变化,即串行器输出的各数据位相对于串行器LVDS时钟的位置有变化
其他降低RSKM的因素与LVDS链路有关,包括:
  1. 电缆偏移
  2. 码间干扰(ISI)
  3. 从串行器传递到解串器的并行输入时钟抖动

改善RSKM

影响电缆偏移的主要因素是电缆长度、电缆类型以及电缆质量。以下建议有助于改善设计的RSKM:
  1. 采用短的、单位长度偏差(10–20ps/ft)较低的高质量电缆。注意,通道的总偏移还包括连接器和PCB布线产生的偏移。高质量连接器以及良好的电路板布线(例如匹配的布线长度)仅增加少量的偏移,甚至可以避免偏移。
  2. 采用短电缆、直流平衡模式以及线路均衡器将ISI的影响降至最低。
  3. 给串行器提供低噪声输入时钟有助于改善数据/时钟的抖动指标,并保持良好的偏移容限。同时,良好的传输线端接可避免反射,保持信号完整性,降低偏移。

推荐设备

Agilent™ 8133A脉冲发生器
Tektronix® CSA8000或类似数字示波器
Tektronix P6248差分探头
Tektronix 1103 TEKPROBE BNC™电源
SMA电缆
直流电源

测试步骤

  1. 将解串器配置为直流平衡模式。图1给出了交流耦合配置,图2则给出了时钟和数据之间的时序关系。

    图1. 直流平衡模式下,MAX9242/44/46/54解串器的交流耦合配置
    图1. 直流平衡模式下,MAX9242/44/46/54解串器的交流耦合配置

    图2. 直流平衡模式下,解串器串行输入时钟和数据之间的时序关系
    图2. 直流平衡模式下,解串器串行输入时钟和数据之间的时序关系

  2. 采用相同长度的电缆将Agilent 8133A脉冲发生器通道1的差分输出连接至4通道解串器(MAX9236、MAX9244等)的RxIN0-和RxIN0+输入。按照下列步骤正确配置:
    1. 选择32MHz的时钟频率
    2. 选择脉冲模式
    3. 采用11.1%占空比(1/9)
    4. 选择COMP按键(信号兼容)
    5. 使用下列信号电平:高 = 1.5V,低 = 1.0V (直流失调 = VCM = 1.25V)
  3. 将Aglient 8133A脉冲发生器通道2的差分输出连接至解串器的RxCLKIN+至RxCLKIN-输入。采用相同的信号电平,重复步骤2a–2e。

    图3给出了按照步骤1–3所述方法得到的数据和时钟信号波形。

    图3.按照测试设置步骤1–3产生的数据和时钟信号波形
    图3.按照测试设置步骤1–3产生的数据和时钟信号波形

  4. 使用采样示波器配合差分探头测量时钟。随后,将同一个探头连接至差分数据输入以进行如下测量:
    1. 图4给出了时钟和数据头部错位的情况。理想情况下,时钟和数据相交于差分地电平。如果不是这样,则延迟数据使其与时钟对齐,请使用Aglient 8133A脉冲发生器通道2的“延迟”选项。通常叫做“延迟偏差”。

      图4. 时钟与数据错位/偏差
      图4. 时钟与数据错位/偏差

    2. 监视解串器的RxOUT0引脚。正常工作条件下,该引脚应为VCC
    3. 增加数据延迟,同时采用万用表监视RxOUT0电平。记录RxOUT0信号由1变为0时的延迟值。记为:“+delay”。
    4. 接着,降低延迟至负区域,再次记录RxOUT0由1变为0时的延迟值。记为:“-delay”。
    5. “+delay”减去延迟偏差,即为“RSKM-”。“-delay”加上延迟偏差,记为“RSKM+”。图5给出了RSKM-和RSKM+相对于解串器内部选通信号的范围。
    6. 理想情况下,RSKM+和RSKM-应相等;然而,实际情况中两者通常不同。注意RSKM+和RSKM-越接近相同的数值,器件的偏移容限就越好。

      图5. RSKM+、RSKM-和选通信号的关系
      图5. RSKM+、RSKM-和选通信号的关系
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 4058:
应用笔记 4058,AN4058, AN 4058, APP4058, Appnote4058, Appnote 4058