应用笔记 4014

在TD-SCDMA手机设计中利用MAX2392满足T3R4的要求


摘要 : 这篇应用笔记介绍了更改MAX2392时序设置的相关技术和设计指南,以满足TD-SCDMA标准中的T3R4要求。

背景

TD-SCDMA系统标准规定:一个子帧包含7个固定时隙和一个专用时隙。第一个固定时隙(TS0)配置为下行链路,第二个固定时隙(TS1)配置为上行链路。专用时隙位于TS0和TS1之间,用于下行和上行频率的同步,并为下行链路到上行链路的切换提供一个保护间隙。在TS1之后,经过若干时隙之后系统可能重新回到下行链路,具体取决于发射数据的长度。有时,手机需要在上行时隙结束后迅速切换到下行链路,如图1所示,要求手机具有快速切换能力,而上行和下行之间的保护间隙仅为12.5µs。满足这个切换要求面临两方面的挑战:
  1. 如果接收机在Tx时隙结束后打开,那么零中频接收机的直流失调可能无法在保护间隙内消除。
  2. 如果接收机在Tx时隙打开,受Tx/Rx隔离度的限制,Tx信号会造成接收机饱和。
图1. TD-SCDMA系统中T3R4的形式
图1. TD-SCDMA系统中T3R4的形式

MAX2392解决方案

MAX2392是一个零中频接收机,通过给出的控制时序可充分满足T3R4的系统要求。

MAX2392的消直流电路采用了两级高通滤波器(如图2所示),混频器之后的滤波器用来消除混频器的直流产物。后面的VGA滤波器用来消除VGA中产生的直流失调。典型应用中,这些高通滤波器的高通拐点是8.6kHz,也可以设置成1MHz以便快速建立稳定。

如果这些高通滤波器设置成1MHz,并且LNA关断,就可以避免接收机在发射时隙产生饱和。当然,这取决于Tx/Rx开关的隔离度。如果Tx/Rx开关的隔离度不是很高,可能需要在LNA之前加一个开关,避免Tx信号造成接收机饱和。

图2. MAX2392高通滤波电路的原理图
图2. MAX2392高通滤波电路的原理图

当Tx时隙结束时,LNA打开并置于高增益模式;消除直流失调后高通滤波器恢复到8.6kHz (标准模式)。

图3说明了一种控制时序的方案,可使MAX2392满足T3R4的系统要求。

图3. 利用MAX2392满足T3R4的时隙控制要求
图3. 利用MAX2392满足T3R4的时隙控制要求

结论

实验表明使用上述控制时序的MAX2392可以很好地满足TD-SCDMA的T3R4系统要求。