应用笔记 3923

在同一条I²C总线上挂接多个DS1859器件

By: Hrishikesh Shinde

摘要 : 在某些应用中要求多个DS1859器件挂接在同一条I²C总线上。本应用笔记阐述了在一条I²C总线上同时接两个DS1859器件时,如何改变其中一个器件的I²C从地址。所给出的方法可推广应用于一条I²C总线接多个DS1859的情况。本应用笔记还讨论了如何访问器件的辅助从地址。

引言

DS1859双路、温控电阻不允许用户通过外部引脚改变其I²C从地址。相反,器件为主存储器提供可编程I²C从地址。在具体应用中,一条I²C总线可能需要接多个DS1859器件。由于所有DS1859出厂时的缺省I²C从地址都相同,因此,这些器件与I²C总线连接时,必须改变其中一个或多个器件的从地址。

本应用笔记阐述了同一条I²C总线上接两个DS1859时,如何改变其中一个器件的I²C从地址。这一方法可推广应用于挂接多个器件的情况。本文假定用户可根据需要将DS1859的WPEN引脚转换为逻辑高电平或逻辑低电平。

DS1859的独特之处还在于每个器件有两个从地址,其中一个可编程地址用来访问主存储器,另一个固定地址(A0h)用来访问辅助存储器。在本文的最后将讨论如何访问辅助存储器。

在同一条I²C总线上挂接两个DS1859

当同一条I²C总线上接两个DS1859时,必须改变其中一个器件的从地址,另一个器件则保持其缺省地址(A2h)不变。可通过以下步骤来实现这一点。
  1. 将一个DS1859 (器件1)的WPEN引脚驱动至信号地。
  2. 将另一个DS1859 (器件2)的WPEN引脚驱动至高电平。
  3. 将器件2的MPEN位置为高(从器件地址A2h,表01h,寄存器89h,第2位)。该设置对两个器件的MPEN位都有效,但是由于器件1的WPEN引脚接地,因此只有器件2被写保护。该步骤之后所有对从地址A2h的写操作都仅对器件1产生影响。
  4. 将器件1的从地址设置为任何期望的数值(00h–FEh,A2h除外)。进行编程设置时,采用从地址A2h,表01h,字节8Ch。
  5. 将器件1的ADFIX位置为高(从地址A2h,表01h,寄存器89h,第4位)。
  6. 器件1的从地址即配置为第5步所指定的地址。
  7. 然后WPEN引脚可被驱动至需要的逻辑电平,此时可以将MPEN位恢复至缺省值(0b)。

系统中连接多个DS1859

上述步骤也适用于同一条I²C总线接多个DS1859的情况。此时,除了某个从地址需要改变的器件外,所有器件均被置为写保护。

访问辅助存储器

用户应该注意,只有主器件地址能被改变。而所有器件的辅助存储器地址不能改变,仍然保持为A0h。I²C总线上只能有一个器件通过地址A0h访问辅助存储器。然而,用户可置位其它器件的ADEN位,并通过主器件地址及表00h来访问其它器件的辅助存储器。

结论

如果I²C总线上连接了多个DS1859 (具有相同的缺省I²C地址),并且这些器件已焊接在系统PCB上时,本应用笔记对如何改变这些器件的I²C从地址进行了阐述。

关于本应用笔记的任何问题/意见/建议,可发邮件至: (English only)。