应用笔记 3855

精密监视负电源电流的电路


摘要 : 该电流检测电路监视负电源,并提供一个正比于负载电流的正输出电压。

在一个高可靠系统中,电源电流监视通常是一项必备功能,因为电流过大会给系统造成损害,或危及其安全性。这些系统通过监视电源电流,在发生故障前将其关断,可以避免过载故障造成损害。然而,大多数电流监视IC被设计用于监视正电源。对于负电源,图1所示电路可以用来监视其负载电流并提供一个成正比的输出电压。

图1. 这个电流检测电路监视负电源,并提供一个正比于负载电流的正输出电压
图1. 这个电流检测电路监视负电源,并提供一个正比于负载电流的正输出电压

运放(IC1A)的同相端和反相端电压被有源反馈电流镜强制拉平(相等)。这样VR1 = VSENSE,因此:



现在,你有三种选择。你可以通过连接一个电阻RO到地、到VCC或到一个反相放大器,来将输出电流(IR1)转换为电压。RO连接到地(GND)可省掉正电源。此时,输出电压为负且正比于负载电流:



你可以将RO连接到VCC以便得到正输出电压,但输出是以VCC为参考电压的:



为得到以地为参考点的正输出电压,你需要采用一个反相放大器(IC1B),如图1所示:



注意图中的RO并不影响反相放大器的输出电压,通常这个电阻是出于稳定性考虑而设的。RG可选,也是用于保持稳定,因其可以隔离运放和MOSFET栅极容性负载。最后,RC用于补偿运放的输入偏置电流。

图2显示了图1电路的测量误差与负载电流的关系。为保证电流测量的精度,电阻(除RG和RC外)应具有优于1%的精度。RSENSE的额定耗散功率必须高于负载电流在它上面产生的功耗。

图2. 图1电路的电流测量误差在满量程时小于2%,但在较低电流下,运放固有的输入失调电压降低了测量精度
图2. 图1电路的电流测量误差在满量程时小于2%,但在较低电流下,运放固有的输入失调电压降低了测量精度

类似文章出现在2005年9月出版的Power Electronics Technology上。

相关型号
MAX4494 免费样品
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 3855:
应用笔记 3855,AN3855, AN 3855, APP3855, Appnote3855, Appnote 3855