应用笔记 3745

利用低成本四运放驱动RF调制器


摘要 : 本文介绍的视频电路组合了音频副载波陷波器、群延迟均衡器和幅度调节电路,在NTSC应用中用于驱动RF视频调制器。

图1所示视频电路组合了ITU-470标准所要求的音频副载波陷波器和群延迟均衡器。电路还包括一个幅度调节电路,在NTSC应用中能够驱动RF视频调制器(PAL制式需要一个可微调的全通滤波器)。

图1. 用于NTSC制式的陷波器和延迟均衡器
图1. 用于NTSC制式的陷波器和延迟均衡器

为了获得最佳性能,输入应该由低阻信号源驱动,例如运算放大器或有源滤波器。两个二阶全通滤波环节(U1a、R1、C1、L1)和(U1c、R13、C3、L3)以及一阶全通滤波环节(U1d、C4、R14)构成五阶群延迟均衡器,用于补偿陷波器(U1b、R6、C2、L2)引入的群延迟,如图2所示。电位器R7可以根据调制器的要求调节输出幅度。

图2. 图1所示陷波器和群延迟补偿电路的增益和群延迟频响
图2. 图1所示陷波器和群延迟补偿电路的增益和群延迟频响

陷波器中心频率由L2和C2设置;陷波深度和带宽由R4、R5、R6设置。典型的陷波深度大于-16dB,2.5MHz以上增益平坦度为±0.5dB。

类似的设计摘要于2005年7月21日发表于Electronic Design

相关型号
MAX4383 免费样品
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 3745:
应用笔记 3745,AN3745, AN 3745, APP3745, Appnote3745, Appnote 3745