关键词: EconOscillators, DS1090, 振荡器
関連製品
应用笔记 3692
摘要 : 本应用笔记提供一个简单易用的频率计算器,用于确定适当的型号、偏置电阻以及DS1090低频、电阻可编程、扩频EconOscillator™的输入设置。DS1090可提供125kHz至8MHz的扩频、方波输出。这种扩频功能对于EMI敏感系统,如开关电源,非常有用。
计算器需求
DS1090数据资料说明了:1) 如何选择适当型号, 2) 如何计算外部偏置电阻得到所要求的输出频率, 3) 如何设置外部引脚连接,达到所要求的输出调制。频率计算器为用户提供了一种直观、快速的实验方法,可以很容易地获得最佳方案。
计算器
能够从我们网站
下载 DS1090频率计算器,计算器基于Excel® 97设计,适用于任何提供Excel 97 (或更新版本)的平台。计算器的屏幕菜单如
图1 所示。
图1.
用户输入
用户至少需要输入以下第1条所列参数:
首先输入所要求的输出频率(fOUT ),以kHz为单位。允许频率范围:125.0kHz至8000.0kHz,如果输入数值超出该范围,将有错误信息提示。
频率计算器将给出DS1090的型号(特定的分频比),以kHz为单位的主振荡器频率,输出中心频率所要求的偏置电阻(RSET )。主振荡频率(fMOSC )可以帮助用户计算频率抖动(第3条),不是型号的定购信息。偏置电阻范围:45kΩ至91kΩ。
第二个需要输入的参数是抖动量, 如果不需要输出抖动, 默认值为'0', 对应于0%抖动(无抖动)。抖动频率(fMOD )显示为"Disabled"。否则,用户应输入'2'、'4'或'8',分别对应于2%、4%或8%输出频率抖动范围。电路引脚J0和J1的连接显示在计算器的INPUT PIN SETTINGS部分。
如果需要求得抖动量为'0',则跳过第3步,将J0、J1、JC0和JC1连接到地。不要将任何抖动控制输入引脚浮空。
如果抖动量不为零,则显示以kHz为单位的抖动频率。最后一项输入参数为抖动频率选择,选择四种可能设置的一种计算出fMOD 。默认设置为'0',对应抖动频率为fMOSC /512。如果要求较低的抖动频率,用户可输入'1'、'2'或'3',分别对应于计算器显示的不同频率。电路引脚JC0和JC1的连接显示在计算器的INPUT PIN SETTINGS部分。
结果说明
一旦输入正确的数据,计算器便可以显示出以kHz为单位的频率、以kΩ为单位的R
SET 电阻以及引脚连接的逻辑状态:0或1。
结论
频率计算器能够帮助用户很容易地获得DS1090的正确型号,以满足对输出频率和抖动指标的要求。
有关本应用笔记的任何问题、意见或建议,请发送Email至: (English only)。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content,
contact us .
APP 3692:
应用笔记
3692,
AN3692,
AN 3692,
APP3692,
Appnote3692,
Appnote 3692
maxim_web:en/products/power,maxim_web:en/products/digital/clock-gen-distribution,maxim_web:en/products/archive
maxim_web:en/products/power,maxim_web:en/products/digital/clock-gen-distribution,maxim_web:en/products/archive