应用笔记 3645

正确的电路板布板降低开关模式转换器的EMI


摘要 : 元件布局和电路板布板直接影响开关转换器的EMI性能。本文介绍的方法有助于降低电磁辐射以及传导EMI。

当今几乎所有的电子系统中都用到了开关模式DC-DC转换器,该器件功率转换效率较高,得到了普遍应用。然而,它也有噪声大和不稳定的缺点,很难通过EMI认证。这些问题大部分源自元件布局(不包括元件质量差的情况)和电路板布板。一个完美的专业设计可能会因为电路板的寄生效应而遭到淘汰。良好的布板不但有助于通过EMI认证,还可以帮助实现正确的功能。为理解这一问题,需要回顾EMI规范,确定一个典型DC-DC转换器的潜在EMI来源。我们选择降压转换器作为一个例子(可直接应用于升压转换器,也可以方便的应用于其他结构)。本文给出DC-DC转换器的基本布板指南,以及一个实际例子。

EMI规范描述了频域通过测试/失效模板,分为两个频率范围。在150kHz至30MHz低频段,测量线路的交流传导电流。在30MHz至1GHz高频段,测量辐射电磁场。电路节点电压产生电场,而磁场由电流产生。存在问题最大的是阶跃波(例如,方波),产生的谐波能够达到很高频率。

为了确定EMI辐射源,我们先研究图1a中降压转换器¹的原理图。开关电源工作时,晶体管Q1和Q2作为开关,而不是工作在线性模式。晶体管的电流和电压均类似于方波,但是相位不一致,以降低功耗。

图1a. 在该降压转换器原理图中,互补驱动信号控制开关晶体管Q1和Q2,使其工作在开关状态下,以达到较高的效率。
图1a. 在该降压转换器原理图中,互补驱动信号控制开关晶体管Q1和Q2,使其工作在开关状态下,以达到较高的效率。

图1b中,开关节点电压VLX以及晶体管电流I1和I2为方波,具有高频分量。电感电流I3是三角波,也是可能的噪声源。这些波形能够实现较高的效率,但是从EMI的角度看,却存在很大问题。

图1b. 降压转换器的电流和电压波形。开关晶体管电流I1和和I2,以及开关节点电压VLX接近方波,是可能的EMI辐射源。
图1b. 降压转换器的电流和电压波形。开关晶体管电流I1和和I2,以及开关节点电压VLX接近方波,是可能的EMI辐射源。

一个理想的转换器不会产生外部电磁场,只在输入端吸收直流电流。开关动作限制在转换器模块内部。电路设计人员布板工程师应负责保证达到这一目标:

LX节点产生电场辐射,所有其他节点的电压保持不变。缩小节点面积,并在邻近设置地平面可以直接限制该电场(电场会被该平面吸收)。但是也不能太近,否则会增加杂散电容,降低效率,导致LX电压振铃。节点太小产生串联阻抗,也应避免这种情况。

I1到I3产生磁场辐射。每一电流环路PCB布板的杂散电感决定了场强。电路环路之间的非金属区域应尽可能的小,而走线宽度应尽可能大,以达到最低磁场强度。电感(L)本身应有良好的磁场限制能力,这由电感结构决定,而不取决于PCB布板问题。

传导EMI是导致失败的主要原因。电容CIN和COUT无法为开关电流I1和I3提供低阻时,将产生该问题。这些电流流至上游和下游电路。阻抗包括电容本身(含杂散电容)以及PCB的杂散阻抗。PCB杂散电感决定了阻抗,应尽量减小该电感,这同时也降低了磁场辐射。开关转换器内部应避免出现过孔,这是因为过孔的感应系数较大。可以在顶层/元件层为电源的快速电流建立局部平面来解决这一问题。SMT元件可直接连接在这些平面上。通路必须宽而且短以降低电感。过孔用于连接本地平面和电源以外的系统平面。其杂散电感有助于将快速电流限制在顶层。可以在电感周围加入过孔,降低其阻抗效应。产生传导EMI的另一原因来自地平面,快速开关电流引起电压尖峰。开关电流必须与外部电路共用任一通路,包括地平面。其解决方法还是在转换器边界内部的顶层设置一个局部电源地平面,在一点连接至系统地平面,这一点通常是在输出电容处。

其他元件包括控制器IC、偏置和反馈/补偿元件等,这些都是低电平信号源。为避免串扰,这些元件应与功率元件分开放置,以控制器IC隔断它们。一种方法是将功率元件放置在控制器的一侧,低电平信号元件放置在另一侧。控制器IC的门驱动输出以开关频率吸收和源出大电流尖峰,应减小IC和开关晶体管之间的距离。反馈和补偿引脚等大阻抗节点应尽量小,与功率元件保持较远的距离,特别是在开关节点LX上。直流-直流控制器IC一般具有两个地引脚GND和PGND。方法是将低电平信号地与电源地分离。当然,还要为低电平信号设置另一模拟地平面,不用设在顶层,可以使用过孔。模拟地和电源地应只在一点连接,一般是在PGND引脚。在极端情况(大电流)下,可以采用一个纯单点地,在输出电容处连接局部地、电源地和系统地平面。

以下布板指南总结了上面的讨论(较好的数据资料中也会有相似的PCB指南):

  1. 功率元件布局布线。开始先放置开关晶体管Q1和Q2、电感L和输入输出电容CIN和COUT。这些元件尽可能的靠近放置,特别是Q2、CIN和COUT的地连接,以及CIN和Q1的连接。然后,为电源地、输入、输出和LX节点设置顶层连接,采用短而宽的走线连接至顶层。
  2. 低电平信号元件布局布线。控制器IC应靠近开关晶体管放置。低电平信号元件放置在控制器的另一侧。应尽量减小大阻抗节点,远离LX节点放置。在适当的层上设置模拟地,在一点连接至电源地。
下面举例说明上面采用的方法。MAX1954是低成本电流模式PWM控制器IC,适用于消费类以及电信和工业应用。图2所示为MAX1954评估板原理图,图3所示为电路板布板。它能够提供5A电流。评估板可以从低电压(VIN)或者高电压分配总线(VHSD)上选择输入电源。

图2. 大电流降压转换器MAX1954评估板原理图。请注意不同的地符号。
图2. 大电流降压转换器MAX1954评估板原理图。请注意不同的地符号。

先找到功率元件:双开关晶体管N1、电感L1、输入电容C3和输出电容C5。C3的位置非常关键;应尽可能近的直接与上面MOSFET漏极和下面MOSFET源极并联。这样做的目的是消除上面MOSFET打开时由于对下面MOSFET体二极管恢复充电产生的快速开关峰值电流。这些元件放置在图3中布板的右侧。所有连接都在顶层完成(红色)。右上角的LX节点直接放置在系统地平面的顶层,由顶层VHSD和PGND节点进一步将其与下面的区域隔离。

低电平信号相关元件放置在布板左侧。MAX1954控制器引出直接将低电平信号和电源电流分开。低电平信号和电源区之间放置控制器U1。R1和R2的中间点是反馈节点,做的比较小。补偿节点(C7, C8和R3)也做的比较小。为了便于观察,没有画出模拟地,它位于中间层,通过过孔与元件连接。

电源地和低电平模拟地平面在布板中分开,但还是在原理图中以不同的符号表示。顶层电源地、模拟地平面和系统电源地平面在右下角连接在一起。

图3. MAX1954评估板布板举例说明了布板规则。电路板由四层组成:红色是顶层;蓝色是底层;黑色是系统地平面(中间层);为便于观察,没有画出模拟地平面(中间层)。
图3. MAX1954评估板布板举例说明了布板规则。电路板由四层组成:红色是顶层;蓝色是底层;黑色是系统地平面(中间层);为便于观察,没有画出模拟地平面(中间层)。

由于杂散电感和电容,开关节点将产生能够导致EMI的高频(40MHz至100MHz)振铃。可以在每个MOSFET上并联一个简单的RC减振器电路,以阻尼高频振铃。为了阻尼VLX上升沿振铃,在下面的MOSFET两端并联一个RC减振器。同样的,为阻尼VLX下降沿振铃,在上面的MOSFET两端并联一个RC减振器。增加元件意味着增加成本,可根据需要只加入RC减振器。选择合适的RC减振器电路不会对效率造成太大的影响,这是因为杂散能量也会在电路中释放掉,只是时间长一些。

注释
¹交换输入和输出电压后,该指南可直接应用于升压转换器。

下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 3645:
应用笔记 3645,AN3645, AN 3645, APP3645, Appnote3645, Appnote 3645