应用笔记 3525

DS3906电阻计算器

By: Hrishikesh Shinde

摘要 : DS3906含有三个具有伪对数响应的可变电阻。当DS3906的内部电阻与外部电阻并联使用时,可获得小步长的线性响应。本应用笔记以及相关电子数据表用实例展示了通过并联外部电阻获得等效的、线性响应的可变电阻的方法。利用这个电子数据表,用户还可以根据特定应用的要求尝试不同阻值的外部电阻。

该应用笔记提到的电子数据表是用Microsoft Excel制作。用户可下载这个文件,其中包含两个工作表。

第一个工作表是"WithoutExtR",其中包含了内部可变电阻对应于每个编程台阶的标称值。这仅是DS3906数据资料中数据的简单拷贝。该工作表还给出了考虑最大偏差(由于工艺变化)后的电阻阻值。不带任何外部电阻的标称电阻变化曲线如图1所示。因为电阻R0和R1相对于编程值具有相同的变化规律,所以用一张图来表示这两个电阻(R0,1)。

图1. 没有外接电阻时标称电阻的变化曲线
图1. 没有外接电阻时标称电阻的变化曲线

第二个工作表是"WithExtR,",其中包含了可变电阻的值。该工作表还给出了使用外部电阻与DS3906内部电阻并联后对应每个编程台阶所计算出来的等效电阻。然后将等效电阻制成图表(图2),以便于观察等效电阻的变化规律,而且还给出了对应于每个编程台阶的等效电阻值。

图2. 外部电阻与DS3906内部电阻并联后计算出的等效电阻
图2. 外部电阻与DS3906内部电阻并联后计算出的等效电阻

用户输入

该电子数据表允许用户更改外部电阻(如下所示)。因为内部电阻R0和R1具有相同变化规律,对于任何给定的外部电阻,它们的等效电阻变化规律也相同。因此,只需提供一个外部电阻值(REXT0,1),便可显示出这两个电阻的情况。

External R0,1 Value (REXT0,1) 105
External R2 Value (REXT2) 310

结论

利用专为DS3906电阻计算设计的电子数据表,用户可以方便地改变外部电阻,并轻松地得到每个编程台阶所对应的等效电阻值。