应用笔记 3441

白光LED电荷泵电路板布局指南


摘要 : 大多数白光LED电荷泵IC的印刷电路板(PCB)布局非常简单,但对于大电流电荷泵或引脚数较多的电荷泵(如MAX1576)来说,线路板布局需要遵循一些规则。本文给出了一个PCB布局实例,并讨论了相关的设计规则。

对于引脚数较多的白光LED驱动器或大电流电荷泵,在设计印刷电路板(PCB)时需要注意一些事项,本应用笔记以MAX1576为例讨论了相关的设计指南和布板规则。





对于MAX1576白光LED电荷泵,在线路板布局中需要遵循以下规则:
  1. 所有的GND和PGND引脚直接连接到IC下方的裸露焊盘(EP)。
  2. 输入、输出和飞电容最好使用电解质为X5R或性能更好的陶瓷电容。低ESR对于大电流输出、低输入/输出纹波和稳定性非常关键。
  3. 为避免IC偏置电路的开关噪声,需要在尽可能靠近输入和地引脚的位置放置输入电容(CIN和CINP), 电容和IC之间最好没有过孔。
  4. 如果有独立的GND与PGND和/或IN与PIN引脚,则IC包含有独立的电源和偏置输入。如果这些引脚不是紧靠在一起,则需要两个输入电容:从PIN到PGND的CINP和IN到GND的CIN,每个电容都要尽可能靠近IC放置。这种情况下,PIN和PGND应该分别接到系统电源和地层,而IN和GND则就近连接。PCB电源线首先进入CINP和INP,然后通过一些过孔连接到CIN和IN,在IN端提供一定的输入噪声滤波。PGND和GND应该通过裸露焊盘连接在一起。
  5. 为了确保电荷泵稳定工作,需尽可能靠近OUT引脚放置输出电容,COUT。COUT的地端接到最近的PGND或GND引脚,或者是裸露焊盘(EP)。
  6. 为保证电荷泵的地输出阻抗,飞电容(C1和C2)要尽可能靠近IC安装。如果无法避免使用过孔,最好使其与C1和/或C2串联,而不要与CIN或CINP串联,因为飞电容对器件的稳定性没有影响。
  7. 任何基准旁路电容的接地端(MAX1576没有该引脚)或设置电阻的接地端(MAX1576的RM和RF)应接GND引脚(与PGND相对)。这有助于降低IC模拟电路的耦合噪声。
  8. 裸露焊盘(EP)可以选择使用大过孔,有利于检查焊接点,也便于用烙铁从PCB上拆除IC。
  9. 逻辑输入可根据需要布线,与LED连接。这些引线上的过孔不会引起任何问题,因为这些输出端的电流是稳定的。但须注意,如果这些引线靠近敏感的射频电路,引线上的纹波可能会对RF电路产生影响。

相关型号
MAX1576 免费样品
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 3441:
应用笔记 3441,AN3441, AN 3441, APP3441, Appnote3441, Appnote 3441