应用笔记 3427

DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器的连接


摘要 : 本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器DS1859最小电阻对应电流的输出。这些技术同样可以应用于其它器件。

介绍

将DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时设计者可以有一些选择。最简单的方式是将DS1859可变电阻直接与MAX3735的MODSET和APCSET引脚相连,这种方式称为选项1 (图5)。这种方式的优点是不需要外部元件,缺点是在大电流时存在非线性,精度较低。

接口的另一种选择是采用电阻分压器重新调节电流的控制范围,这种方式称为选项2 (图6)。较小的范围可以得到优于选项1的精度,但仍然存在非线性问题。

第三种选择是采用运放把电流与电位器电阻的传输函数线性化,这是选项3 (图7)。除了得到更好的精度外,第三种方法可以调节到任意的电流范围,甚至可以产生一个电流大于DS1859最小电阻对应的电流。第三种方式的唯一限制是运放的电流驱动能力。选项3是一种新技术,本文将详细介绍这种方式以及所需设计信息。

本文示例基于参考设计:"HFRD-04.0: 2.7Gbps, 1310nm Small Form Factor Pluggable (SFP) Transceiver"。除DS1859和MAX3735外,这些技术也可以应用到其它器件。

这三项技术都在PSPICE上做过仿真(图1/2/3/4)。本文提供了原理图、仿真结果和总结。

PSPICE仿真结果

图1. PSPICE结果:调制电流与电位器阻值的对应关系
图1. PSPICE结果:调制电流与电位器阻值的对应关系

图2. 总结:调制电流与电位器阻值的对应关系
图2. 总结:调制电流与电位器阻值的对应关系

图3. PSPICE仿真结果:光电二极管电流与电位器阻值的对应关系
图3. PSPICE仿真结果:光电二极管电流与电位器阻值的对应关系

图4. 总结:光电二极管电流与电位器阻值的对应关系
图4. 总结:光电二极管电流与电位器阻值的对应关系

图5. 选项1电路图
图5. 选项1电路图

MAX3735 (图5)采用电流镜产生调制电流和APC的设定值。利用1.2V带隙基准设定MODSET和APCSET节点的电压。这些节点的对地电阻定义了镜像电流。MODSET电流乘以镜像增益270,得到最终的电流值。APC控制环路会伺服激光器功率,直到光电检测二极管电流等于APCSET定义的电流值。光电检测二极管电流是APCSET节点电流的一半(MAX3735数据资料中给出的APCSET增益为1是错误的)。

选项1
最简单的接口方案是将DS1859与MODSET和APCSET直接连接。此时得到的电流与电阻的倒数成比例。这个非线性函数意味着在大电流时具有低精度,在小电流时具有高精度。另一个问题是调制电流超过推荐的最大电流60mA,超出DS1859范围的10%,由于这些大电流值在编程或测试时可能偶尔被选用,所以必须保证它们不会损害任何元器件或对眼睛造成安全隐患。

如果可以解决上述限制,这将是成本最低的选择。

图6. 选项2电路图,分压器
图6. 选项2电路图,分压器

选项2
这个方法在MODSET和APCSET引脚间加入了电阻分压器(图6)。流经这个分压器的总电流决定了最小电流值。上面的两个电阻(R1和R5)决定最大电流值。合理选择这些数值可以限制电流范围,在有效范围内得到更高精度。这些电阻相互之间以及与可变电阻之间相互依存。如需了解更多关于这个选项的设计技巧,请参考HFAN-02.3.3: "Optimizing the Resolution of Laser Driver Current Settings Using a Linear Digital Potentiometer"。

图7. 选项3电路图,运算放大器电路
图7. 选项3电路图,运算放大器电路

选项3
在选项1和2中,流经电位器的电流与1/R成比例。这个反比例函数是导致非线性的原因。如果将电位器放在一个运放的反馈回路,那么增益就是电位器阻值的线性函数。如果这个运放以线性增益放大基准电压,运放的输出电压也会是电位器阻值的线性函数,从而产生一个与电位器阻值成线性关系的电流。一旦得到与R成线性关系的电流,1/R非线性问题就迎刃而解。

图7电路的工作过程可以按照如下方式理解(参考MODSET示例中的标示),R1和R2在运放U3的同相输入端产生参考电压(本例中为0.2V)。因为分压器的电流也会对MODSET电流起作用,设计公式中必须考虑这些因素。参考电压乘以运放增益,1+Rds1859/R3。流过R4的电流为:MODSET的电压(1.2V)减去运放输出电压,再除以R4。

选项3设计
以下介绍设计MODSET和APCSET运放电路时需要的公式。在使用这些公式之前,必须有一些工程决定。

运放选择
运放必须有良好的直流特性,小巧且价廉。采用SC70封装的MAX4245单运放和采用SOT23封装的MAX4246双运放可以达到这些要求。它们的输入失调电压是1.5mV (最大),输入失调电流为6nA (最大),偏置电流为50nA (最大)。

运放同相输入端的电压
这个电压必须很大,以至于可以减小运放失调电压带来的影响。上述电路在最差情况下的PSPICE分析表明:最好超过100mV,本例选则了200mV。

最大和最小电流范围
设计者需要确定MODSET和APCSET的目标电流范围。这个范围应该足够大,可以覆盖初始误差、温度以及器件老化带来的影响。本例选取值与HFRD-04.0参考设计中的取值类似。

电阻分压器的顶部电阻
电阻分压器的顶部电阻R1和R5要求大阻值,使分压电流小于MODSET或APCSET的最小电流。本例中选择49.4K,得到电流20µA,它远远小于所要求的最小电流。

如果确定了工程参数,将结果带入下式,可以得到其它电阻的阻值。通过方程得到的阻值也许不是标准值,可以选择一个相近值。重复并重新计算,仿真或用实际的电阻搭建电路,确保电路输出满足电流范围的要求。与所有电子电路一样,在投入实际生产前这些设计应该经过充分的测试。

附录:选项3模式设计计算

下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 3427:
应用笔记 3427,AN3427, AN 3427, APP3427, Appnote3427, Appnote 3427