应用笔记 3395

遥控门禁(RKE)系统的设计要求


摘要 : 随着RKE在新车市场和售后配件市场的普及,遥控门禁(RKE)系统在汽车用户中越来越受欢迎。本篇应用笔记介绍了RKE系统并讨论系统设计如何满足发射距离、电池寿命、可靠性、成本等各项要求。该应用笔记给出了实际电路和设计方法,并提出双向通信系统在未来的发展趋势。

遥控门禁(RKE)系统已经备受用户的青睐,北美80%以上、欧洲70%以上的新车均安装了RKE系统。除了显而易见的便捷性,RKE用于开启汽车制动装置的技术还具有防盗作用。欧洲汽车生产厂商与保险公司合作,要求购置汽车保险时汽车要安装RKE系统。德国已开始推行这一政策,预计在几年内会扩展到整个欧洲。

大多数RKE系统采用单向(单工)通信,但第二代、第三代RKE系统将提供返回到钥匙的逆向通信双工操作,可以通知车主需要加油或需要增加左前轮胎压。

RKE系统包括钥匙扣(或钥匙)中的一个无线发射器,它向安装在车内的接收器发出一串短脉冲数子信号,信号经过解码,通过接收器控制传动机构,打开或关闭车门或行李箱。在美国和日本该无线载波频率为315MHz,欧洲则使用433.92MHz (ISM频段)。日本的RKE系统采用频移键控FSK调制,其他绝大部分国家则采用幅移键控ASK调制,它的载波幅度调制在两个电平。为了减小功耗,通常取低电平接近于0,于是产生了开关键控(OOK)调制。

RKE系统说明和设计目标

典型的RKE系统(图1)是在钥匙扣或钥匙上安装一个微控制器。对于汽车而言,按下控制装置一个按钮,将唤醒微控制器。微控制器向钥匙的射频发射器送出一串64位或128位的数据流,经过载波调制,用简单的环状印制板天线(虽然效率不高,但环状天线可以设置在PCB上,造价低廉,使用广泛)辐射出去,实施开锁操作。

图1. RKE系统包括一个钥匙扣发射电路(图中下部)和车辆内部的接收机(图中上部)。
图1. RKE系统包括一个钥匙扣发射电路(图中下部)和车辆内部的接收机(图中上部)。

在车辆中,射频接收器捕捉到发射数据,并直接将它传到另一个微控制器,完成解码后发出正确的控制信息,以启动引擎或打开车门。具有多个按钮的钥匙控制器还可以选择打开驾驶门、全部车门或行李箱等。

数据流以2.4kbps至20kbps速率发射,通常由以下字段组成:前导码、操作码、校验位和"滚动码",滚动码在每次使用后会修改自身数值,以保证车辆的安全性。如果没有滚动码,发送的信号可能会意外地开启另一车辆,或由于发射码每小偷盗取,然后用它开启车辆。

有几个主要目标支配着RKE系统的设计。与所有大批量生产的汽车零部件一样,它们都必须具备低成本和高可靠性。发射机和接收机都应该消耗最小功率,因为更换钥匙控制器的电池非常麻烦,为汽车电池充电更为复杂。RKE系统设计人员一方面要关注这些要求,另一方面还必须确保一定的接收灵敏度、载波容限以及其它技术参数,在满足低成本、小电流限制的情况下,实现最大的发射范围。

其它的限制包括:当地对近距离通信设备的管理规定,例如美国的FCC规定。近距离通信设备不需要申请许可证,但产品本身受各国的不同法律和规则制约。对于美国,相关管理文件是联邦政府管理条例(CFR),标题47的第15部分,它覆盖了260MHz至470MHz波段(15.231节)和902MHz至928MHz波段(15.249节) (请参考:http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_01/47cfr15_01.html)。

以下提供了一些FCC标准对RKE设计的限制。
  • 按照15.231节规定,允许设备发射命令或控制信号、 ID码,允许在紧急情况下发射无线控制信号,但不能是声音或图像信号、玩具控制信号或连续数据。
  • 传输时间不能超过5秒;只有当重复传输频率低于每小时一次时,才允许固定间隔、持续时间可以达到1秒(最长)的发射周期。
  • 发射天线三米以内的最大场强在3750µV/m到12500µV/m以内,线性正比于基频频率(260MHz至470MHz)。
  • 频带内下降20dB的频偏不超过中心频率的0.25%;杂散辐射应该比基频信号的增益衰减20dB。
以下各部分详细探讨与RKE系统设计相关的问题,先从载波频率的产生开始。

载波发生器

第一代RKE电路使用了声表面波(SAW)器件产生发射器的RF载波和接收器的本振(LO)。不幸的是,SAW器件初始频率的不确定性至少为±100kHz,并且随温度变化其频率稳定性相对较差。在接收端,如果IF通带过宽,则在接收载波时会收到过多的噪声,从而限制了汽车响应钥匙控制信号的距离。

目前可以代替SAW器件的方案是选择基于晶体的锁相环(PLL)。PLL的使用主要源自日益严格的RF辐射规则,尤其是在欧洲和日本。使用晶振PLL的发射器比使用SAW谐振器的发射器价格略微贵一点,但精度一般提高十倍。因此接收器具有较窄的IF带宽,由于提高了SNR,可以提高发射距离。

早期的SAW器件设计工作在带宽为1.74MHz的433MHz频段(433.05MHz至434.79MHz)的中点,以保证在工艺和温度变化时保证系统的可靠性。因此,对标称载波频率为433MHz的应用,现在频率是433.92MHz,于是必须根据这一频率选择PLL晶体。

目前,发送和接收芯片均内置锁相环,只需要一个外接晶振,以产生有效的RKE信号(参考本文补充说明:用于RKE的IC)。例如,Maxim的MAX1470 PLL包含64分频电路和低端注入的10.7MHz中频电路(该芯片可以工作在433.92MHz,但在315MHz,其镜频抑制能力最佳)。按照315MHz工作频率,所要求的晶体频率为fXTAL = (fRF - 10.7)/64 = 4.7547 (单位为MHz)。该IC要求在XTAL1和XTAL2引脚加上振荡频率为315MHz的晶体和一个5pF的电容。关于晶体频率的调节,请参考应用笔记1017:如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器

节省功耗

由于电池的使用寿命非常重要,RKE系统采用了各种技术降低工作电流和"开机时间"。接收器PLL的压控振荡器(VCO)是这一设计细节的范例,接收器需要保持几乎不间断的检测状态,以免漏过打开车辆的命令;而为了省电需要尽可能地将其置于关机状态,甚至在检查之间的短暂间隔内。

控制器的发射装置通常连续发送4组10ms的数据流(共计40ms左右),以确保接收器至少捕捉到它们中的一组。接收器可以每隔20ms执行一次查询操作,力图至少捕获两组数据,以便有足够的余量消除时序误差和噪声。译码时间大约需要0.75ms (足够接收7或8位数据),用来判断是否为有效数据。

除了译码时间外,轮询操作必须首先具备接收器"唤醒"和稳定时间。大多数放大电路可以快速唤醒,但VCO晶体是机电元件,它需要一定的起振时间,当然,它还需要更长的时间才能稳定在所要求的频率。对于传统的超外差接收机,该时间通常需要2ms至5ms。而MAX1470的VCO从上电到晶体稳定振荡只需0.25ms。于是,在每20ms内,通过唤醒检测发射信号只需要1ms (0.75ms解码、0.25ms稳定) (图2)。可快速唤醒的MAX1470工作电压为3.3V,而不是5V,这是节省能量并延长电池寿命的四个或五个因素中的一个(相对于传统的超外差接收机)。

图2. 为监测钥匙控制器的发送数据,在解码收到信号之前,RKE接收器必须分配时间,用来唤醒和建立稳定。
图2. 为监测钥匙控制器的发送数据,在解码收到信号之前,RKE接收器必须分配时间,用来唤醒和建立稳定。

严格来讲,RKE是近距离通信技术,有源系统的传输距离可以达到20m,无源RKE系统的通信距离是1至2m,既使是近距离传输,保证低功耗和低成本设计对于RF电路也是一个挑战。为简单起见,发射器和接收器的天线由PCB上的环形或矩形印制导线组成,并用一个简单的LC网络,以达到天线与发射器或接收器芯片的阻抗匹配(参考应用笔记1830:How to Tune and Antenna Match the MAX1470 Circuit)。

增加一个低噪声放大器(LNA)?

由于FCC规定必须使用低发射功率,小的电池容量以及发射天线朝向的不确定性等因素,要求RKE接收芯片具有极高的灵敏度。提高接收灵敏度的一个方法是增加一个低噪声放大器(图3),但这种方法会降低动态范围,在具体应用中可能无法接受。可以考虑一下对MAX1470超外差接收器的分析。

图3. 添加一个外部LNA (MAX2640),提高接收灵敏度,但降低了三阶交调截点。
图3. 添加一个外部LNA (MAX2640),提高接收灵敏度,但降低了三阶交调截点。

接收灵敏度取决于它的噪声系数、载波调制检波所要求的最低信噪比S/N和系统的热噪声:

S = NF + n0 + S/N,   式1

其中,S为所要求的最小信号电平,以dBm为单位;NF为接收器的噪声系数,以dBm为单位;n0为接收器的热噪声功率,以dBm为单位;S/N为满足信号检波的输出信噪比,以dBm为单位(通常基于可接受的误码率)。

为简化起见,对基于曼彻斯特编码的数据,估计其S/N为5dB,根据定义,可以得到:

n0 = 10log10(kTB/1E-3),

其中,k为玻尔兹曼常数(1.38E-23),T为温度,以开氏度为单位;B为系统噪声带宽,在室温(T = 290°K)下,1Hz带宽时, n0 = -174dbm/Hz。相对300kHz IF带宽, n0 = - 119dbm。

假定系统灵敏度(S)是-109dBm,用式1可以算出噪声系数NF = 5dB。噪声系数(NF)与噪声因数(F)之间的关系为:(NF)dB = 10logF,其中F = 10(NFdB/10)。所以,F = 3.162。对于多个双端口部件级联的情况,噪声系数为:

FTotal = F1 + (F2-1)/G1 + (F3-1)/(G1*G2) + . . .   式2

利用式2可以对系统增加了外部LNA时的新噪声因数进行计算。对于Maxim的MAX2640 LNA,NF = 1dB、增益 = 15dB (也就是,F1 = 1.26,G1 = 31.62)。原系统的噪声因数是3.162,所以,FTotal = 1.327,即1.23dB,代入式1得到:

S = 1.23 - 119 + 5 = -112.77dB。

假定原灵敏度是-109dB,加上LNA后仅仅获得了3.77dB的提高。考虑三阶交调截点(IIP3)对动态范围的影响,MAX1470有16dB的内部LNA增益和-18dBm的内部混频器IIP3,而总的IIP3为-34dBm。加上具有15dB增益的外部LNA,将这个数字降低到-49dBm。因此外部LNA的加入对灵敏度大约有4dB的改善,但系统动态范围降低了15dB! 对于指定的应用场合,必须考虑这种折衷。

发展方向

下一步RKE系统的发展将会涉及双向(半双工)通信,目前它已经以"无源RKE"的形式应用在某些高端车辆中。当驾驶人员靠近汽车时,汽车发射装置不断轮询,以确定驾驶人员的接近。在一定范围内(1至2米),控制器和车辆建立双向通信,并打开车门。目前的双向系统除了包含确认功能(确认车门已锁)之外,还包含遥控启动功能,它使驾驶者在一段距离之外可以启动发动机。

未来的发展可能包括轮胎气压检测(TPS)技术,与无源RKE一样,当前TPS仅用于某些卡车和豪华汽车。TPS系统与RKE有很多相似之处,将类似于RKE的控制器与测压、测温传感器集成在一起,安装在每只轮胎的阀座上。每只车胎定时向车内的接收器(类似于RKE接收器)发送信息,向驾驶员提供出现任何轮胎问题的预警。TPS和RKE具有很多相似之处(近距离、简单调制、需要省电等等),未来的系统很可能会通过共用和合并电路降低成本。

RKE有可能演变成一种半双工系统,在打开车门之前,通知司机汽车的状态以及是否需要加油等。如果证明RKE耐用、可靠,它将逐步淘汰目前的钥匙和开启车门的相关硬件。

用于RKE的CMOS IC

Maxim是为数不多的可以提供RKE产品的厂商之一,可生产特定功能的用于RKE市场的集成电路。对于钥匙扣控制器,Maxim提供目前业界最小的300MHz至450MHz发送器—MAX1472,该器件采用微型3mm x 3mm、8引脚SOT23封装。其2.1V 至3.6V的供电范围使器件可以采用单节锂离子电池供电,待机模式下仅消耗5nA电源电流。

在传输曼彻斯特编码数据时,MAX1472支持高达100kbps的数据传输速率,消耗3.0mA和5.5mA电源电流,同时可向50Ω负载提供-10dBm至+10dBm的输出功率。基于晶体的锁相环产生精确的载波频率,允许接收器使用较窄的IF带宽,从而提高传输距离。为了降低功耗,内部振荡器可快速起振,发出使能信号之后,启动时间仅需220µs。

对于汽车上的接收器,可以考虑使用300MHz至450MHz的超外差ASK接收器MAX1473。该器件具有-114dBm的高灵敏度,且全差分混频器具有50dB的镜频抑制。MAX1473优化工作于315MHz或433MHz。该芯片采用3.3V或5V电源,包括低噪声放大器(LNA)、全差分镜频抑制混频器、基于晶体的PLL提供本振,并具有接收信号强度指示(RSSI)的10.7MHz IF限幅放大器。内部数据滤波器和数据限幅器提供数据输出,另外,还可选择接收器MAX1470,该芯片与MAX1473类似,区别是只是优化工作于315MHz,工作在3.0V至3.6V电源范围。

下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 3395:
应用笔记 3395,AN3395, AN 3395, APP3395, Appnote3395, Appnote 3395