应用笔记 3288

IC驱动多达四个单线圈锁定继电器


摘要 : 单线圈锁定继电器在信号路由、音频、汽车系统类的应用中经常被使用。由于线圈电流需要在同一个线圈中双向传输,因此在继电器的两个状态间对其进行驱动成为一个设计难题。

单线圈锁定继电器在信号路由、音频、汽车系统类的应用中经常被使用。由于线圈电流必须要在同一个线圈中双向传输(图1),使这类设计成为一个难题。电流由引脚8流向1时,继电器被锁定到复位状态;电流由引脚1流向8时,继电器被锁定到置位状态。即使撤去线圈电流,继电器仍保持被锁定的状态。继电器锁定后撤去电流可节省大量电能。

图1. 单线圈中的电流将相应的继电器锁定到SET或RESET状态
图1. 单线圈中的电流将相应的继电器锁定到SET或RESET状态

一个最多能驱动四个单线圈锁定继电器的简单电路(图2)包括:一个带漏极开路输出(图3)和感应反冲保护的并行接口继电器驱动器(U1)。只需开启相应的输出(OUTX),即可将四个继电器中的任何一个锁定到置位或复位状态。/CS被置为高电平时,将数字地址加载到引脚A2至A0以选择相应的输出。触发/CS即可激活输出(图4)。

图2. 此电路可容易地驱动四个单线圈锁定继电器
图2. 此电路可容易地驱动四个单线圈锁定继电器

图3. 此为图2所示电路8个漏极开路输出中的两个
图3. 此为图2所示电路8个漏极开路输出中的两个

图4. 图2所示电路激活输出的接口时序
图4. 图2所示电路激活输出的接口时序

电流流入使能的漏极开路输出,并根据线圈电流的方向将继电器锁定在置位或复位状态。一旦继电器锁定就应将/RESET置为低电平,以关闭所有使能的漏极开路输出,节省功耗。置位/复位操作时序如图4所示。在拉低/RESET前应确保足够的时间(tSET/RESET)。最后一个/CS触发后等待tSET/RESET,以保证继电器能够正确地被锁定到指定状态。

每个OUTX引脚处的钳位二极管能够钳制线圈电流中断时的瞬时高压。如图2所示,那些二极管将OUTX端的电压钳制在VCC - 0.7V。

类似的文章出现在2004年2月的EET上。

下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 3288:
应用笔记 3288,AN3288, AN 3288, APP3288, Appnote3288, Appnote 3288