应用笔记 3284

利用数字电位器实现电压-电阻转换


摘要 : 利用一对相同的数字电位器构建电压-电阻转换方案。

在工业控制和偏置调节电路中有时需要将电压转换成电阻,这一过程在具体实施时有一定的难度。图1所示电路利用两路数字电位器提供了一个简单的转换方案。

图1. 利用两路相同的数字电位器实现电压-电阻转换
图1. 利用两路相同的数字电位器实现电压-电阻转换

数字电位器U1和比较器U3构成数字式跟踪-保持电路,U1通过调节其内部分压比来保证VWIPER跟踪VIN。这样,滑动电阻将与VIN成正比。由于U1和U2的数字输入是连接在一起的,因此U2的滑动端位置与U1相同,对应端之间的电阻也相同。从而可得到与VIN成正比的电阻,从而实现了电压至电阻的转换。

数字式跟踪-保持电路的工作过程如下所述。为跟踪VIN,在每一个时钟脉冲到达时,U1的滑动端位置(中心抽头)会向上或向下移动。比较器U3对模拟输入(VIN)和滑动端电压(VWIPER)进行比较。如果VIN > VWIPER,比较器输出逻辑高电平,并使滑动端位置向上移动,VWIPER增大。VWIPER将保持递增状态,直到其大于VIN为止;然后,比较器输出翻转为低电平,控制滑动端向下移动。对应每个时钟周期,滑动端将根据需要向上或向下移动,以跟踪VIN。分压器的参考输入(VH和VL)决定输入电压的范围;如果VIN在0V至5V (直流)之间,则使VL = GND、VH = 5V (直流)。

由于U1和U2相同并且它们的数字输入连接在一起,因此它们的滑动端位置也相同。LOCK输入置为低电平时,输出电阻将随着VIN而改变;LOCK置为高电平时,将保持阻值不变。

可以将LOCK始终接地,但这种情况下,即使VIN保持恒定,输出电阻也会在两个相邻状态之间连续转换。例如,如果电位器的端到端电阻为10kΩ,当滑动端电阻设置在5kΩ时,输出电阻将随时钟在5kΩ和5.3125kΩ之间转换。如果需要,可以在滑动端输出接一个电容,滤除电阻变化的影响。可以采用100Hz至10kHz的时钟频率。

输出电阻并非实时跟随VIN变化,而是需要经过若干时钟周期之后才达到终值。时钟数(最多32个)取决于滑动端的初始位置和输入电压。

如果需要更高的分辨率,可以用6位或8位数字电位器替代图中的5位器件。注意,MAX5160上电复位时将滑动端设置在中心位置,从而可使两路数字电位器同步至相同的电阻。需选用上电时具有确定状态的数字电位器。

该设计思想还发表在2004年6月7日出版的Electronic Design上。


相关型号
MAX5160 免费样品
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 3284:
应用笔记 3284,AN3284, AN 3284, APP3284, Appnote3284, Appnote 3284