应用笔记 3180

待机电流小于3µA的RS-422中继器


摘要 : RS-422接口是嘈杂环境和远距离通信的优选方案。但是,当距离超出RS-422的可靠传输能力时,就必须增加中继器。图1所示中继电路仅从3V电源消耗3µA的电流,没有主电源时由电池供电。

RS-422接口是嘈杂环境和远距离通信的优选方案。但是,当距离超出RS-422的可靠传输能力时,就必须增加中继器。图1所示中继电路仅从3V电源消耗3µA的电流,没有主电源时由电池供电。

图1. 待机电流只有3µA的RS-422中继器。
图1. 待机电流只有3µA的RS-422中继器。

低待机电流和真失效保护是本应用的两个关键特性。当RS-422输入开路,或者已终端匹配且没有驱动的情况下,U1和U2将使其接收器输出(RO)为高电平。在差分输入端A1和B1处若 有输入的数据字节时,则在U1的RO端将产生一个电压跃变,状态机(图1右半部分)在RO的 下降沿锁定为ON状态。状态机将U2的驱动器使能引脚拉为高电平,使输入数据字节从U2以全RS-422电平转发出去。

状态机一直监视RO引脚的电压跃变。当一个数据字节传输完成时(当在一个内定的时间间隔内没有下降沿加在状态机上时,即表示字节传输完毕),状态机自动复位并等待任何一侧接口上的下一个数据字节。

一簇数据到达后(图2上部)被转发至A2 (底部信号)和B2 (中间信号)输出。在最后一次跳变700µs后U2释放其输出。其它的时间延迟可通过调整图1中的R1/C1和R2/C2而得到。

图2. 一个输入数据字节被中继器转发,然后进入待机状态。图中垂直刻度为每格1V,水平刻度为每格400µs。
图2. 一个输入数据字节被中继器转发,然后进入待机状态。图中垂直刻度为每格1V,水平刻度为每格400µs。


相关型号
MAX3471 免费样品
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 3180:
应用笔记 3180,AN3180, AN 3180, APP3180, Appnote3180, Appnote 3180