应用笔记 3089

DS1870的查找表结构


摘要 : 本应用笔记说明了DS1870 LDMOS RF功率放大器偏置控制器从输入到输出的控制通路,并讨论了内部校准过程。

概述

DS1870用于偏置RF功率放大器,本应用笔记举例说明如何使用其二维查找表。

输入至输出通路

图1给出了检测输入至电位器抽头位置输出设置的通路。

图1.
图1.

所有输入是以地为参考的单端输入,本范例中两个非常重要的信号是:ID1和片内温度传感器,这些模拟信号经过复用器送入A/D转换器(ADC)模拟端的可编程增益级。经过ADC量化后,失调校准作用到ADC的数字部分,通过下面的校准过程可以编程设置增益和失调校准(缩放比例),每路信号有自己的增益和失调比例系数。到目前为止所得到的数值可用作二维查找表的索引指针,一个表格以温度值为索引,另一个表格以ID1为索引。随着指针从一个位置移到另一个位置,对应寄存器中的内容通过总线送入累加器。累加器在对应于温度和ID1的更改时间对两个寄存器的数值进行求和,求和结果表示电位器中心抽头的位置。

注意:ID1可以是任何一个电压信号,可以表示电流、外部温度或任何一个其它变量。

比例调节与校准

校准时,通过对增益和失调的设置对每路信号进行比例调节,可分别调节ID1、ID2、VD...,无论它们低于250mV还是高于2.5V,优化使用A/D转换器。

有关输入变量的校准在数据资料第12页“电压监视器校准”给出了详细解释,本文给出了进一步的说明。从本质上讲,它是一个重复进行的2点校准(低、高,低、高),对每一点(低模拟输入/低数字输出,高模拟输入/高数字输出),通过后续的量化对比例(增益)寄存器(第17页表1中的寄存器)的每一位进行调整。

处理流程为:设置失调寄存器为0h >>> 启动循环{设置模拟输入为0,读量化值Meas1 >>> 设置模拟输入为0.225 (范例中,FS = 0.25),

读量化值Meas2 >>> 如果(Meas2 - Meas1) > 所期望的差值:CNT2 - CNT1,

则比例寄存器的MSB为0,否则为1 } >>> 重复下一循环,直到获得比例寄存器中所有比特的设置。

完成最后一位设置后,将输入置0,设置失调寄存器。

注意:上述操作将模拟输入置0并不是必须的,它是测量参数(电流、温度)的“实际”最小数值。所期望的差值表示你所期望调节的数字缩放比例的差值(CNT2 - CNT1),给定90°满量程模拟输入差值。除非受某个监控量的限制,否则,你可以通过选择斜率覆盖最宽的范围,这将使你的LUT控制工作在最佳状态(参考表6和VD通道最大值FE00h的注释,以及ID1、ID2通道的7E00h)。例如,如果已知电流不会超过2A,你可以设置所期望的差值为7166h (7E00h × 0.9),代表1.8A (2 × 0.9)。

相关型号
DS1870 免费样品
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 3089:
应用笔记 3089,AN3089, AN 3089, APP3089, Appnote3089, Appnote 3089