应用笔记 3087

利用MAX7651评估板的串行下载器将程序装载到闪存内


摘要 : 这是第三方开发的应用例程的第三部分,补充MAX7651EVKIT用户指南的内容。介绍了通过串行下载器和超级终端(HyperTerminal)将HEX代码装载到MAX7651EVKIT目标板的具体步骤。

另请参考: MAX7651EVKIT可以利用内部16Kb闪存或外部ZIF (U2)模块或PLCC (U6)模块中的ROM运行程序。对于内部闪存的编程可以通过PLCC模块内的串行下载程序实现,PLCC具有标准的“空”操作终端程序。在Windows® 95/98/2000/XP包含这个例子中使用的超级终端。其它终端程序可以直接使用RS232串口进行编译。

注意:该流程已经在MAX7651EVKIT进行了测试。但没有用MAX7652测试过,MAX7652是MAX7651的3V供电版本。可能需要某些修改,详细信息请参考MAX7651EVKIT用户指南。

开始之前,确认评估板的电源开关处于断开状态。利用随评估板提供的RS232电缆连接DEBUG端口(J7)和PC上空闲的COM口。将5V电源连接到MAX7651EVKIT。

注意:超级终端可能会与使用串口的软件发生冲突,例如PDA的HotSync®管理程序。所以在使用之前须关闭Hotsync管理程序。
  1. 将S4切换到EXT ROM,将S5切换到PLCC ROM,选择串行下载器。评估板上电后,将程序通过串行下载器装载到ROM中。

  2. 在Windows中启动超级终端,通常在以下位置:Start Menu/Programs/Accessories/Communication/Hyperterminal。



  3. 选择COM口。

  4. 选择以下串口参数。



  5. 打开评估板的电源开关,将会看到以下欢迎界面。



  6. 输入“ERASE”清除内部闪存的内容。

  7. 输入“LOAD”开始下载过程。

  8. 使用超级终端,进入Transfer菜单并选择Send Text File,选择HEX文件开始下载代码。



  9. 关闭评估板电源(S8)。

  10. 把S4切换到INT Flash位置。

  11. 打开电源,开始执行程序。
下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 3087:
应用笔记 3087,AN3087, AN 3087, APP3087, Appnote3087, Appnote 3087