应用笔记 3036

MAX2392满足TD-SCDMA用户设备相位噪声的指标要求


摘要 : TD-SCDMA的3GPP用户设备(UE)规范指出UE与BS之间的无调制频率误差不能超过±0.1ppm。本文将对实际系统中的这个指标要求进行阐述。注意到对UE的唯一贡献因素便是系统AWGN和Tx/Rx相位噪声,本文提供基于这两个因素叠加定理的统计分析方法以设置UE收发信机相位噪声的限制。结果表明Maxim TD-SCDMA v2.0参考设计满足相位噪声指标要求,且留有余度。

内容

根据TD-SCDMA标准,其中一个指标要求便是在一个时隙周期内UE调制载波频率与从基站(BS)接收到的载波频率误差必须在±0.1ppm范围内。本文详细讨论了影响这个指标的因素。通过仿真,可以了解到加性白噪声对这个指标的影响程度,进而推导出对手持/用户设备(UE)收发信机锁相环(PLL)相位噪声的最低要求。

TD-SCDMA用户设备标准

关于UE频率稳定性规范,3GPP TS 34.122 V4.7.0给出了以下说明:

定义和适用范围

频率稳定度为用户设备(UE)射频传输与基站(BS)射频传输之间的已调载波频率之差。UE应当使用同一个频率源产生射频频率和码片时钟。

最低要求

在一个时隙周期内,相对于从BS接收到的信号,UE频率稳定度应当在±0.1ppm范围内。

测试方法

1.28Mcps TDD可选
  1. 连接SS到UE天线连接器,如图1所示。
  2. 根据一般的通话设置步骤并使用表1中的参数设置通话。
  3. 使UE进入环路测试模式,并开始环路设置。
表1. 频率稳定度测试(1.28Mcps TDD可选)
Parameter Value/description
SS level (Ior) -108dBm/1.28MHz (reference sensitivity)
UL reference measurement channel 12.2kbps according to annex C.2.1.2
Data content real life (sufficient irregular)

步骤

  1. 根据附录B测量TS上的频率误差delta f。
  2. 重复步骤1至200个突发时隙。

测试要求

对所有测量的突发时隙,从步骤条款中可得到的频率误差不能超过±(0.1ppm + 10Hz)。

图1. 测试配置
图1. 测试配置

如何解释标准

从上面的叙述可以看到主要有两个测试条件:1) 信号功率电平为-108dBm/1.28MHz (参考灵敏度功率电平);2) 测试周期为一个时隙(TD-SCDMA为675µS)。这两个条件会影响UE基带对接收信号载波的估计。在UE无线通信中仅两个因素会影响这个指标:加性白高斯噪声(AWGN)和锁相环(PLL)相位噪声的影响。如下面的图2所示:

图2. 分析模型
图2. 分析模型

我们知道,AWGN和本振相位噪声均为随机过程,且它们是不相关的。为了方便分析起见,使用叠加定理分析,单独计算每个因素的影响,最后将这些影响叠加在一起。

AWGN的影响

AWGN会降低基带对载波频率的估计能力,导致发射信号载波频率误差。我们假设估计误差等于发射信号频率误差,且AWGN为一随机过程,估计误差服从高斯分布。

根据TR25.945的建议,接收机噪声系数取为9dB,AWGN的功率谱密度等于kB*T*NF (这儿噪声系数危线性,不是dB)。仿真的结果如下:

图3. 频率估计误差概率密度分布
图3. 频率估计误差概率密度分布

注意到上图中的红色部分为仿真结果,蓝色曲线为正态分布曲线,其中µ = 0, σ = 46.7Hz。

通过深入的仿真,得到:

等式1.

使用这个等式,可得到σ = 45.6Hz,与仿真结果非常接近。Ps等于-108dBm,Ts = 675µS。

相位噪声的影响

在这部分分析中,假设AWGN等于0。我们知道相位噪声时域微分便是瞬时频率误差,而通常的频率误差为瞬时频率误差在一定时间周期的平均值。当UE基带估计接收信号载波频率时,这个平均频率误差将等于估计的频率误差,发射机的本振会引入附加的频率误差,总频率误差为发射机和接收机平均频率误差之和。

假设相位噪声为平滑高斯过程且µ = 0,功率谱密度等于G Θ(ƒ),瞬时频率也为平滑高斯过程且µ = 0,功率谱密度等于ƒ²GΘ(ƒ),在一个时隙上平均频差的标准方差由等式2给出,概率密度分布函数为标准的正态分布:

等式2.

图4. MAX2392相位噪声
图4. MAX2392相位噪声

上面相位噪声曲线为Maxim TD-SCDMA v2.0接收机的测试结果。参考设计使用MAX2392零中频芯片,其集成了锁相环和VCO。由上面的结果,可以得到σƒTsRx = 16.5Hz。注意Ts = 675µS,积分的频率范围为100Hz至1MHz。

对于Maxim TD-SCDMA v2.0发射机,使用同样的方法可得σƒTsTx = 9.6Hz,结合发射机和接收机,可得:

等式3.

用户设备收发信机本振相位噪声的要求

从上面的分析,我们知道频率误差为一随机过程,概率密度为标准的正态分布。TD-SCDMA频段的中心频率大约为2GHz,所以0.1ppm频率误差约为200Hz。考虑设计余度,标准频率误差应低于200Hz/3。

假设加性白噪声的标准方差为σn,发射机和接收机本振相位噪声的标准方差为σƒTs,以下给出了这两个值的限制:

等式4.

考虑σn = 46.7Hz,可得到σƒTs的限制:

等式5.

比较等式3和5,可看到Maxim TD-SCDMA v2.0参考设计的相位噪声指标满足相位噪声指标要求,且留有余度。


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.
APP 3036:
应用笔记 3036,AN3036, AN 3036, APP3036, Appnote3036, Appnote 3036