应用笔记 1737

带有DC偏置电压的MAX2510 I/Q调制器性能

By: Bob Kelly

摘要 : 设计需要在基带输出DAC和I/Q调制器输入之间直接耦合的RF系统是具有挑战性的工作。许多RF系统并不要求直接耦合,因为人们使用了调制和编码技术,不需要在系统的这一点得到DC响应。当需要超低频响应时,必须找出一种方法将DAC的输出信号送到I/Q调制器的输入,同时提供可接受的RF性能。本文描述了为得到DC耦合到调制器后造成的影响而在MAX2510 IF收发机上所作的测试,给出了测试结果并推荐了为MAX5183 DAC提供DC接口的简单电路。