参考电路 446

REP015: 调谐双通道CDMA PA实现高线性度



快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具使用。


目标:开发具有非常高线性度和适中的功率附加效率(PAE)的蜂窝CDMA PA应用电路。

MAX2264高功率放大器通路的特性和在窄带CDMA中调谐后满足的性能为:POUT为+28dBm时,增益为26.8dB,效率为28%,ACPR1 = -48.5dBc,ACPR2 = -59.0dBc。这些性能体现出器件工作在深度的线性模式下,正如降低至28%的PAE所反应的。通常,元件应该调谐到具有超过33%的效率和至少-44dBc的ACPR1。使用评估板对上述性能进行测试。

MAX2264线性RF功率放大器是为基于IS-98的美国蜂窝频段CDMA、PDC和基于IS-136的TDMA调制模式设计的。为了得到最佳的低功率PAE,MAX2264使用一个片内转换器提供可切换的双通道放大器电路。根据统计结果,CDMA手机大多数时间下都工作在低功率通道(约+16dBm输出),这正是需要优化PAE的情况。MAX2264在低功率下的PAE一般为12%。

Block diagram of the transmit-path application
Schematic of the MAX2264 evaluation kit (PDF, 24kB)
Measurement test setup


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX2264
2.7V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器

  • Low Average CDMA Current Consumption in Typical Urban Scenario
  • 0.5µA Shutdown Mode Eliminates External Supply Switch
  • ±0.8dB Gain Variation Over Temperature