Maxim Blog
回到顶部

打开口袋,释放工业4.0的洪荒之力

2017年1月4日

By: Jeff DeAngelis
Managing Director of Business Management, Maxim Integrated



眼下,工业4.0的概念已经在全球范围内盛行,且发展势头越来越猛。企业希望通过这种变革实现每天24小时、每年365天不停工的运转。以及出现新产品需求时,生产线可“实时”重新配置,制造过程具有更大的自适应性,从而实现最优的工厂产量。与一款产品专用整条生产线相比,这种实时性支持独特配方的自适应制造能力打开了新业务模式的大门,支持消费者创建个性化产品,以满足其独特的需求。

其中的关键是提供一种解决方案或硬件平台,开拓一条能够实现工业4.0愿景的新途径。这种平台需要结构紧凑的外形和尺寸、能够在极端环境条件下工作、具有支持无风扇操作的能源效率,并且强大到足够管理全部的IO,从而控制制造节点或具体设备。具备以上特性后,就允许将独立PLC的全部能力集成到工厂车间的机器中,提供冗余性以及整合“自适应制造”能力。

作为推动紧凑PLC技术边界的重大一步,Maxim最近发布了全新的参考设计Pocket IO™。这款先进的硬件开发平台的体积只有不到10立方英寸,具备与大量模拟和数字传感器通信、据此信息制定决策的能力,并通过驱动继电器、开/关阀门或控制马达将信息转换为具体动作。

The Pocket IO PLC Development Platform can be used to create industrial control systems that users can control via an iPad or iPhone

Maxim Pocket IO开发平台

Maxim最新的Pocket IO开发平台集成了30路IO,包括4路24位模拟输入通道、1路18位模拟输出通道、8路数字输入通道、8路数字输出通道(推挽模式下达到2us快速响应,以及可靠的安全/快速消磁能力,以防止电感反冲能量)、2路RS485通道(支持Profibus的现场总线)、3路编码器/电机控制端口通道、4路IO Link主机通道(支持400us快速传感器响应时间),采用整洁的无风扇塑料外壳。Pocket IO将Maxim的工业电源技术发挥到了极致,效率非常高,是第一款能够采用标准AAA/AA型电池(工作时间大于2小时)或LiFePO4可充电电池(工作时间大于8小时)工作的便携式PLC平台。

Pocket IO的编程可通过Arduino Sketch或版本兼容的Intel Edison的Eclipse IDE工具实现,支持Windows、Linux和MacOS操作系统。写好sketch后,即可将其下载到Pocket IO,或转换为app下载到iPad或iPhone,从而将设备转换为HMI面板,控制Pocket IO和整个工业控制平台。

利用这一新平台,工程师能够快速设计、制造原型以及在工业控制系统生产之前对其进行微调,使工业设计工程师充满创造性。

如此强大和简单的Maxim Pocket IO参考设计,足以证明工业4.0时代已经到来。或者说,工业4.0已经稳稳的装进了您的口袋!