2018年4月3日
![]() |
作者:John Woodward 工业电源产品线执行业务经理 |
世界变化太快。当您在家时,可以通过智能手机控制全部的照明灯、烤箱甚至冰箱;在工厂,您在调整生产流程时可瞬间改变传感器的定位、校准和灵敏度。但有一件事一直没有改变,那就是电源设计工程师为了最大程度减小其方案尺寸和发热所面临的压力。
让我们看一个挑战实例:工业传感器。
图1. 工业传感器需要小尺寸、低功耗和高速度
工业传感器在过去仅仅能够将信息从传感器送回到智能中枢,所有决策都在中枢完成。这种设计非常简单,传感设备外壳内并没有太多元器件,灵活度相对较低,但足以满足需要。而现在,传感器必须非常灵活、快速和小型化。设计者正在将微控制器、其他元器件以及传感器一起放在更小的外壳或装箱中。这些新型传感器拥有双向数据传输能力,这就增加了根据需要对实际传感器进行调节的能力。这意味着什么?更大功耗!是的,以前我们只需要一个简单的传感器,或许一个LDO,现在我们需要在更小的空间内容纳更多IC,功耗预算更高。
那么,对于这些传感器的电源设计者,有哪些选择呢?答案是很多。但是,哪个能真正满足他们的需求呢?满足尺寸和功耗预算是非常困难的,所以Maxim针对此类易发热和空间受限的应用,设计了最新的宽输入电压范围喜马拉雅uSLIC™电源模块系列。
易发热和空间受限应用的理想选择
Maxim最新的喜马拉雅uSLIC电源模块具有极小的封装尺寸,目前只有7.8mm²。其峰值效率为90%。只需5个外部元件即可实现完整的电源方案。电源模块支持较宽输入电压范围,从4.0V直到42V,为噪声较大的典型24V电源电压轨提供更大裕量。这些模块支持0至300mA的负载电流。其他特性包括软启动、可编程开关频率和P.G.等。在我看来,这些正是电源设计者可以满足易发热和空间受限应用需求的理想电源方案。
在我们的uSLIC超小尺寸封装系列器件中,MAXM17532为4V至42V、100mA降压型电源模块,器件集成控制器、MOSFET、电感以及补偿元件。凭借高集成度,设计者必然能够从这种低复杂度、低制造风险,以及真正的即插即用方法中获益。
图2. MAXM17532和MAXM15462超小尺寸降压型电源模块提供真正的即插即用的电源方案