抢占电动滑板车、电动自行车及其他位置跟踪IoT的电源设计挑战先机
2020年4月14日
![]() |
作者: Roger Yeung Maxim Integrated移动方案事业部执行业务经理 |
爱也好,恨也好,电动滑板车现在已经成为全球各个城市的一道风景线。这种两轮车已经不仅仅是儿童玩具,而被认为是连接“最后一公里”的有效途径,比如地铁和办公室之间。同样,共享电动自行车也大幅增加。
电动滑板车和电动自行车都具有导航定位功能,使消费者能够找到距离最近的可用车辆。当然,它们只是具有位置跟踪功能的新型移动或可穿戴IoT产品的例子。
为无线Android耳机提供高精度电池SoC数据
2019年12月16日
![]() |
作者: Bakul Damle 移动产品事业部业务管理总监 |
![]() |
Sagar Khare 移动产品事业部执行业务经理 |
当您坐到机舱座位上、准备迎接几个小时的飞行时,您可能会选择戴上蓝牙耳机,听一些音乐或节目。那么问题来了,设备电池和充电盒的电力是否足以支撑如此长的运行时间?这个问题的答案将很快变得清晰。因为Android已经发布了旨在简化无线Android耳机电池寿命管理的计划。
更高吞吐率、更低成本的半导体测试方案
2019年6月28日
![]() |
作者: Robert Gee Maxim Integrated核心产品事业部执行业务经理 |
在半导体测试领域,管理成本依然是最严峻的挑战之一,因为自动化测试设备(ATE)是一项重大的资本支出。那么,有没有能够降低每片晶圆的成本,从而提升竞争优势的方法呢?有,答案就是提高吞吐率。
半导体制造商在为其晶圆厂评估新的ATE系统时,要求每一代产品都在相同的封装尺寸下,实现更高的密度(即更多通道) ,以便最大程度利用其已有工厂空间。通道越多,就能够测试越多的复杂产品,或者对相同产品进行更大容量的测试。
轻松实现您的USB-C设计
2019年5月30日
![]() |
作者: Perry Tsao 移动方案事业部执行总监 |
似乎在不久以前,USB-C (之前称为USB Type-C) 的势头还只是星星之火,业界分析师普遍对这项变革性的技术持观望与想象的态度。而现在,大多数笔记本电脑、手机和PC都开始采用这种小尺寸、通用的连接器,以实现多向数据传输和供电。
适用于IIOT设计的微型、高能效IO-LINK收发器
2019年5月14日
![]() |
作者: Christine Young Maxim Integrated 博主 |
在位于德国的福特公司工厂里,3英尺高的协作机器人与人类合作,将避震器安装到汽车上。这些机器人通过完成高精度、高灵敏度和高强度的工作,为工厂车间带来了极大帮助。在英国,当地最大的在线食品杂货配送公司Ocado也在使用机械臂采摘农产品,并依靠其他机器人来打包快递箱。Nike和Adidas也正在大力投资自动化、机器人和人工智能 (AI) ,以提高生产效率、降低成本。
致力于打造更智能、更可持续的未来
2019年3月28日
![]() |
作者: Christine Young 博主:Maxim Integrated |
在数字时代,品牌在消费者心中的地位可能会随着街上新涌现的广告而迅速改变,而公司对某一特定事件的处理也会增加其知名度。在选择交易对象时,你有很多选择,甚至可以考虑未来成为老板。同大多数消费者一样,你在选择时也会受到公司对社会和环境问题的影响。
如何延长电池供电设备的运行时间呢?方法如下
2019年2月5日
![]() |
作者: Christine Young Maxim Integrated 博主 |
现在,锂离子电池能发挥越来越大的作用了。这些电池尺寸较小、容量受限,通常为紧凑型电子产品供电,让我们能够享受娱乐、获得信息,并帮助我们了解自己的生命体征、控制室内的灯光和安全系统等等。而我们面临着挑战,电子设备正变得更小更精巧,,但是实现这些先进功能需要消耗更多功率。那么,设计师如何实现设备运行时间最大化来满足消费者期望呢?
将智能化向数字工厂前沿推进
2018年11月30日
![]() |
作者: Jeff DeAngelis Maxim Integrated工业通信事业部总经理 |
此时此刻,在美国加州的圣卡洛斯,机器人Angus正在繁忙地工作,搬运重达800磅的水培箱,水培箱内种植着茂盛的蔬菜和药材。它最亲密的伙伴是一条配备了多个摄像头的机械臂,能够执行在不同容器之间移种幼苗等任务。最终,Iron Ox的创始人希望在其他地区规模化和复制这套自动化室内农场项目。
设计一款高能效的VR头盔,你有多少把握?
2018年9月9日
![]() |
作者:Christine Young Maxim Integrated博主 |
虚拟现实 (VR) 能够让您从舒适的客厅到走向千里之外,而增强现实 (AR) 使游戏变得更具互动性(老实讲,您是否曾经沉溺过Pokemon GO ?)。然而,这些丰富多彩、身临其境的体验带来的问题之一是设备的电池寿命有限。市场上主流的头盔都号称每次充电可供使用一到两个小时,然而这点时间几乎都不够看完一部电影。如果与家人共用头盔的话,但愿下一位用户能有耐心等待设备充电几个小时。
数字健康技术如何改善预防性保健护理
2018年8月11日
![]() |
作者:Andrew Burt 工业与医疗健康事业部执行业务经理 |
如果能够持续收到生命体征报告,以及关于某些信号“消失”的报警,就能够更有效地督促您主动保持良好的健康习惯。健身追踪器和app现在很常见,贴片类设备也能够监测睡眠、压力以及活动量等参数。不久的将来,我们还会经常看到人们挑选可监测心率的首饰或服装。
谁是WiFi设备的背后英雄
2018年5月29日
![]() |
作者:Anil Telikepalli Maxim Integrated工业电源产品线执行总监 |
星期一早上,我坐在星巴克一边等咖啡,一边用iPad在Google上浏览当天的新闻。傍晚时分,我和几位朋友在Santa Clara的Specialty’s Café会面,一边讨论新的商业创意,一边用Microsoft 360创建了一份OneNote共享笔记。回到家,我用Amazon Dash Button为我家的Tiger订购了宠物食品,然后和妻子、孩子在硅谷的Dish Dash简单地吃了晚餐。在我妻子开车回家的路上,我和孩子们玩了一局DreamLeague足球游戏 ——以上所有这些,都需要通过连接到附近开放的WiFi路由器才能够实现,而我们身边可连接的WiFi网络数量真可谓惊人。WiFi网络的普及已经推动众多WiFi联网设备在过去几年实现了爆炸式增长 —— 每天都有数十万台的新设备涌现!
iButton背后的故事
2018年5月14日
![]() |
作者:Christine Young Maxim Integrated博主 |
一款技术复杂的产品却能拥有非常简单的使用体验,这就是独创工程设计的伟大之处。通用性强、经久耐用的iButton就是这样的产品,它是一款密封在不锈钢护套中的芯片。iButton的起源可追溯到大约30年前,至今仍然被不断集成到各种应用之中。例如,矫正科医生将其安装在牙套上,以监测病人的佩戴时间;制药公司利用其监测运送途中的温度敏感药物,将该信息与位置信息进行整合,以及时发现任何问题;食品供应公司对易腐烂的货物也在实施同样的应用。甚至,美国德克萨斯州达拉斯的一个动物园让一头大象吞下iButton,用于记录肠道的温度。
遇见“达尔文”,为IoT而生的全新微控制器“物种”
2018年5月4日
![]() |
作者: Christine Young Maxim Integrated博主 |
现代世界正在渴求更强的智能性,以及更快的新产品面市速度,从而最大化释放数据的经济价值。从可穿戴健康监护设备到智能灌溉系统,物联网(IoT)对底层技术的要求越来越高——更大功率、更大存储器以及更高安全性。
需要更紧凑封装的即插即用电源?您找对地方了
2018年4月3日
![]() |
作者:John Woodward 工业电源产品线执行业务经理 |
世界变化太快。当您在家时,可以通过智能手机控制全部的照明灯、烤箱甚至冰箱;在工厂,您在调整生产流程时可瞬间改变传感器的定位、校准和灵敏度。但有一件事一直没有改变,那就是电源设计工程师为了最大程度减小其方案尺寸和发热所面临的压力。
快速了解如何利用NFC保护您的系统
![]() |
作者: Jim Harrison 林肯科技特邀博主 |
每个人,特别是每个设计工程师,现在都越来越重视安全性。我们甚至都没有意识到,每人每天要在手机上输入20次6位数的密码(或指纹),以及输入其他各种app密码20次。您正在设计的新装置或设备实际上也需要访问保护。
应对电池老化,用电量计赢得客户信任
2018年3月1日
![]() |
作者: Bakul Damle Maxim Integrated电池管理业务总监 |
最近,您可能听说了这则新闻 — 智能手机制造商为了适应电池的老化而将旧型号的产品降速,以防止电池老化的手机意外关机。
利用安全电量计防止假冒电池
2018年1月30日
![]() |
作者:Perry Tsao 移动方案事业部执行总监 |
假冒电池组看起来与正品几乎一模一样,通常更便宜。但许多假冒电池缺少安全部件或保护装置,而这些才是正品电池的品质证明。例如,正品锂离子电池组通常使用具有安全防护措施的原电池,防止过冲、过放、过流的保护电路,以及隔离过流的保护装置。
快速、高精度电池管理系统助力更安全的电动汽车
2018年1月26日
![]() |
作者: Tamer Kira Maxim Integrated汽车事业部业务管理总监 |
越来越多的汽车制造商开始反思和重新考虑汽车的供电方式。从对燃料依赖的担忧到对清洁空气的渴望,再到监管制度,推动这一变化的原因有很多。业界专家称,到2025年,销售的汽车中将有25%将配备电动引擎。
你无法盗取一个并不存在的密钥
2017年11月21日
![]() |
作者: Ben Smith Maxim Integrated嵌入式安全事业部资深工程师 |
DNA是个非常有意思的东西——它将我们与地球上的其他人类联系在一起,同时又使我们每个人独一无二。世界上没有任何一个人的DNA与您的相同,一个也没有。
支持虚拟医疗的三种创新技术
2017年10月25日
![]() |
作者:Christine Young Maxim Integrated 博主 |
从医疗可穿戴设备到检测设备,高科技工具在增强预防保健功能的同时也有助于实现更多的个性化护理。这些工具现在能够测量各种生命体征,并且研发工作正在进行之中,有望将更多的健康参数纳入其中。
更安全、更智能汽车的必经之路
2017年10月18日
![]() |
作者: Kent Robinett Maxim Integrated 汽车事业部副总裁; |
您是否注意到,我们的道路正在变得越来越拥挤,特别是在大都市?您或许在上班途中参加电话会议,但驾驶操作必然影响您的工作效率。当无人驾驶汽车上路后,则会完全改变现状——想象一下,汽车在车水马龙中自如穿梭,您可以自如查看电子邮件、写报告、研究和其他项目相关的工作。
nanoMan面对面EE-Sim问答
2017年9月20日
![]() |
作者: nanoMan Maxim Integrated特邀博主 |
如果您像我一样拥有高IQ,应该不会轻易被任何“标题党”打动。所以,当我听说Maxim改进了其EE-Sim® DC-DC转换器工具时,我的态度是怀疑的。适用于任何用户的电源设计工具?这是真的吗?带着疑问,我与这款工具的设计者之一Erin Mannas交流了一番。Erin向我展示了新版本的EE-Sim有多么容易使用,以及能够多么精准地仿真电源电路。我能够快速完成电源电路设计,从而继续项目的其它工作。听听我们都聊了些什么,然后亲自试试这款免费的工具吧!
特斯拉的Model 3改用PMAC同步驱动电机
2017年9月15日
![]() |
作者: Jim Harrison 林肯科技特邀博主 |
据报道,在首批三款车型中采用自制交流感应异步驱动电机取得巨大成功之后,Tesla刚刚发布的Model 3车型已改用永磁同步交流(PMAC)电机。
设计耳戴式设备?微型PMIC可有效提升电池寿命
2017年9月8日
![]() |
作者:Christine Young Maxim Integrated 博主 |
耳戴式设备已经被认定为下一个消费热点,可通过声音控制、噪声消除、语音放大甚至实时语言翻译等应用增强听力和理解。展望未来,这些入耳式微型计算机将实现远远超出助听器和其它收听装置的功能。耳戴式设备的更多功能已经也正在被开发,例如心率监测和其它生物特征测量、活动跟踪甚至身份识别。
安全IC如何保护IoT设备中的数据传输
2017年9月1日
![]() |
作者:Stephane Di Vito 微控制器与安全事业部主任工程师 |
智能、联网设备使我们的生活越来越便利。但另一方面,这些设备的激增也意味着我们的数据非常容易受安全漏洞的影响,包括个人或敏感信息。保护正在传输和静止的数据也变得越来越重要。
为什么黑客急不可耐地想进入您的汽车
2017年8月30日
![]() |
作者:Christine Young Maxim Integrated博客专栏作者 |
最近,媒体上关于汽车安全的新闻标题总是让人感觉毛骨悚然:
- 黑客远程摧毁了一辆吉普车——我当时就在里边(Wired)
- FBI警告说汽车黑客攻击是真实存在的风险(Wired)
- GM CEO:汽车黑客攻击将演变为公共安全问题(MIT Technology Review)
另一种观点的代表则来自《科学美国人》(Scientific American)杂志《为什么说汽车黑客攻击几乎是不可能的》一文。现在,黑客可能并不会很快速、很容易地摧毁您的汽车。但实际上完全可能远程侵入您的汽车,使得汽车制造商不但必须提前考虑安全问题,而且确保汽车中所有元件的设计安全。
高级汽车照明——重新定义更高性能与安全性
2017年6月27日
![]() |
作者: Yin Wu Maxim Integrated 汽车电子事业部业务经理 |
美国《Car and Driver》(人车志)杂志的最新文章认为,汽车照明“正处于自美国政府于上世纪80年代中期放松对矩形和圆形前照灯组管制以来的最大转型阶段。”文章指出,NHTSA (国家公路交通安全管理局)和IIHS (美国公路安全保险协会)将于2019年之前在其总体新车评级中考虑前照灯性能。
LED照明技术的出现为更时尚、更明亮、更智能和更高效的前照灯设计铺平了道路。LED矩阵前照灯(尽管汽车厂商在努力推动,但美国目前尚未批准)甚至开辟了更多选项,能够主动选择遮挡以及照亮部分道路。根据《Car and Driver》的说法,依靠智能软件和灵敏的红外摄像头,矩阵照明还能够在照亮行人的同时遮挡其脸部,或者强光能够加亮限速标识而不会掩盖周围环境。随着照明技术越来越先进,前照灯已经成为汽车安全和高级驾驶辅助系统(ADAS)的重要组成部分。
让黑客远离您的POS终端
2017年6月11日
![]() |
作者: Greg Guez Maxim Integrated嵌入式安全事业部执行总监 |
几年前,包括塔吉特(Target)和家得宝(Home Depot)在内的大型零售商都上了新闻头条:销售终端(POS)系统遭到破坏,数百万消费者的个人资料被泄露。而除了这样的事件,电子诈骗、侧录和网络攻击等行为完全难不倒黑客,且还在不断地发生。实际上,安全数据和分析方案供应商Rapid7的一名研究人员发明了一款成本仅6美元的小工具,可以成功打开酒店房门并攻入POS系统和收款机。
全球支付卡行业(PCI)安全标准委员会负责行业安全标准的维护、发展和推广。该委员会由主要的支付产品公司组成,旨在规范全行业的安全工作。其PIN交易安全(PTS)标准PCI-PTS要求支付系统采用可靠的安全控制,增加测试要求,以验证与设备管理相关的策略和程序的供应商文件。
为什么摄像头接口对ADAS系统设计至关重要
2017年5月18日
![]() |
作者: Jim Harrison 特邀博主,林肯科技通讯业务部 |
汽车正在快速演化成一台安全联网的自动驾驶机器人,能够感测环境、进行思考并采取自主措施。变化更快的也许是小型自动驾驶公共车辆——出租车、拼车或公交车,能够将我们从公共交通站、市中心或办公区域带到想去的地方(最后一公里)。
其中一个例子是2015年10月推出的NAVYA ARMA自动驾驶电动巴士。这台小型巴士能够安全搭载15名乘客,时速高达28英里,目前正在欧洲和美国的许多社区进行测试或运营,并于CES 2017期间亮相拉斯维加斯街头。
多通道、通用模拟输入 参考设计
2017年4月5日
![]() ![]() |
作者:Frank Gao Maxim Integrated 资深应用工程师 |
通用模拟输入是工厂自动化普遍使用的单元电路,灵活测量模拟电压/电流信号以及RTD、TC成为组装过程中不可或缺的功能。工业4.0在工业结构、分布试管理、智能化控制方面带来了巨大变化,其高度 可配置性、高度模块化整合,使得传感器输入量剧增。如何在超小尺寸的PLC模块内构建通用的模拟 信号和温度测量成为工业4.0的关键。为满足工业客户的这一需求,我们以Maxim的高精度ADC为核 心,分别设计了多通道的通用电压/电流输入和RTD、TC输入参考设计,以帮助用户快速实现产品升级。阅读全文 ›
隔离电源参考设计
2017年3月28日
![]() ![]() |
作者:Vincent Li Maxim Integrated 应用工程师 |
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,Maxim电源工程师基于公司先进的隔离型 DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida、Halo、Wurth)的变压器产品,方便用户从市场上获取隔离电源的关键部件。该系列产 品将24V工业电源或12V医疗设备电源转换成不同的输出电压,并提供不同等级的输出功率(表1)。每款 设计均经过严格测试,提供电源调整率、负载调整率、效率、瞬态特性等测试数据。阅读全文 ›