应用笔记5282

在不损失SNR的前提下,将高压信号转换成低压ADC输入

Roberto Sadkowski, 高级业务经理, 通用ADC及滤波器

摘要:有些情况下,很难找到与模拟输入范围相匹配的模/数转换器(ADC),更不用说还要考虑合适的输入通道、尺寸以及正确的采样速率。特别是系统设计人员需要处理各种摆幅的电压信号时,如果按比例缩小输入信号范围以适应ADC的满量程范围要求,将大大降低信噪比(SNR)。本文讨论了影响SNR损失的因素、如何量化这些损失,并最终减小这些损失的途径。

类似文章发表在Selezione di Elettronica,2012年9月。
模/数转换器(ADC)电路设计中,特别是当系统设计人员需要处理各种摆幅的电压信号时,很容易产生的一个误区是缩小输入信号范围,以适应ADC的满量程范围,这将大大降低信噪比(SNR)。综合来看,相对于高压ADC,低压(5V或者更低) ADC的选择范围更宽。高电源电压通常会导致大的功耗,电路板设计也更加复杂,例如,需要使用更多的去耦电容。这篇应用笔记讨论了由于信号缩小所引起的SNR损失,如何量化这些损失,以及如何减小这些损失。
很多传感器或系统输出为高压或双极性消耗,比如,常见的±10V。当然,可以通过一些简单的方法将这些信号送入ADC,进而利用高压ADC处理这些宽范围输入信号,不会造成SNR损失。这些方案通常需要额外的高压电源,以满足输入量程及较大功率的需求(图1所示)。这些高压ADC同时也限制了信号调理(运放)方案的使用。如果信号需要复用高压和低压输入,实际电路的成本将更高(图2)。
图1. <a href=/cn/MX574A>MX574A</a>高压ADC能够支持较大的输入信号量程,但也消耗较高功率。为了实现这个方案,必须采用±15V双电源和+5V单电源供电。
图1. MX574A高压ADC能够支持较大的输入信号量程,但也消耗较高功率。为了实现这个方案,必须采用±15V双电源和+5V单电源供电。
图2. 多路复用、双极性高压输入ADC系统。
图2. 多路复用、双极性高压输入ADC系统。
也可以使用一个输入运放,将信号缩小到低压ADC的满量程范围。该信号调理电路可以连接到一个单独的模拟开关输入口(如图3),将所有信号都限制在ADC输入范围以内。
图3. 采用单片MAX11100低压ADC和复用器处理高压输入。
图3. 采用单片MAX11100低压ADC和复用器处理高压输入。
采用运放缩小信号电压范围时,可以将运放噪声等效为运放的输入噪声。这里主要有两个噪声源:运放参考输入噪声和压缩信号产生的ADC输入参考噪声。这两个噪声源组合成一个二次方程。此外,放大器噪声经过ADC输入带宽以及运放和ADC输入之间的抗混叠滤波器滤波,如图4所示。
图4. 比例运放引入噪声,但该噪声经过RC滤波和ADC输入网络滤波。
图4. 比例运放引入噪声,但该噪声经过RC滤波和ADC输入网络滤波。
系统SNR (运放输入前端)公式为:
式1.
其中:
nADC = ADC的输入RMS噪声
nOPA = 运放的输入噪声
f-3dB = 单极点-3dB频率
对于给定的ADC满量程范围、ADC输入参考噪声、运放增益,有两个参数会影响到最终的信噪比损失:滤波器截止频率和放大器输入参考噪声。
如果信号源具有低频成分,可通过设计滤波器使其具有更高的输入噪声容限(在保证低功耗、低成本需求的同时,会牺牲一定的噪声性能)。如果ADC限制了系统带宽,则需要运放具有足够低的输入噪声,以达到SNR的要求。
举一个例子,输入信号为±10V,而ADC满量程输入为5VP-P,ADC SNR为92dB。此时,放大器衰减系数是4倍(将输入调整到满量程)。数据手册提供的ADC输入噪声是44.4nVRMS。假设滤波器截止频率为10kHz,如果采用输入噪声为10nV/√Hz的运放,则损失信噪比为:
SNR(loss) = 0.035dB
如果没有使用滤波器,ADC带宽为10MHz,为了将SNR控制在同等水平,则要求输入噪声为0.3nV/√Hz,设计中很难达到这样的要求。
对于同样10MHz带宽的ADC,如果我们允许SNR(loss) = 0.5dB,则要求运放噪声指标为4nV/√Hz,这一点很容易做到。
目前,具有更高集成度、设计更灵活的解决方案允许不同信号范围的输入,轮训采集每个通道时,编程相应通道的输入增益优化SNR。比如,Maxim的MAX1300系列16/14位ADC提供最多8路输入信号,如图5所示。MAX1300可接受双极性输入信号,最高±12V,只需单5V供电,由此减少了外围器件和供电电源数,进而缩小PCB面积。
图5. MAX1300 ADC具有可编程输入量程(单电源供电支持双极性输入),每个采样可编程放大倍数,内部基准。
图5. MAX1300 ADC具有可编程输入量程(单电源供电支持双极性输入),每个采样可编程放大倍数,内部基准。
12位MAX11131、16通道、3Msps ADC同样提供了设计灵活性。该器件采用SampleSet技术,用户可以灵活配置模拟输入通道的采样顺序,允许多达256种任意扫描顺序(图6)。SampleSet技术还允许以非对称形式设置每个通道的扫描频率,灵活处理各个通道的高/低频信号。
图6. MAX11131功能框图,3Msps、12位、16通道ADC提供灵活的SampleSet多路轮询功能。
图6. MAX11131功能框图,3Msps、12位、16通道ADC提供灵活的SampleSet多路轮询功能。
总上所述,实际应用中,对于给定的系统带宽和SNR损失容限,可以通过加入一个比例放大器将高压信号转换到ADC满量程范围规定的低压信号。对于多量程输入的系统,采用这种方式可以有效地把不同摆幅信号输入到一个多通道的低压ADC。Maxim提供全面的16位到24位数据转换器方案,并在器件内部集成了抗混叠滤波器,非常适合这类应用。

SampleSet是Maxim Integrated Products, Inc.的商标。



相关型号
MAX11040K 24/16位、4通道、同时采样、可级联的Σ-Δ ADC 免费样品  
MAX11060 24/16位、4通道、同时采样、可级联的Σ-Δ ADC  
MAX11200 24位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有GPIO 免费样品  


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。

© Jul 14, 2013, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 5282: Jul 14, 2013
应用笔记5282, AN5282, AN 5282, APP5282, Appnote5282, Appnote 5282