设计指南4687

LED在远程控制照明中的应用

Piero Bianco, 业务经理,SPM事业部

摘要:轻松实现远程控制是LED在通用照明应用中的优势之一。本应用笔记介绍了路灯照明系统的远程控制方案,可以通过电力线传输或无线传输实现照明系统的控制。

远程控制在路灯、停车场和室内照明的应用

远程控制在路灯、停车场和室内照明的应用

LED为调光和改变照明色彩提供了更大的设计灵活性,非常适合建筑照明、室内照明及调光、高能效路灯和室外照明等应用,这类应用中可以远程控制照明。

这些应用能够带给用户极大的增值空间,但是,为了在市场上取得成功,把照明设施升级为LED技术的成本必须控制在最低水平。毫无疑问,能够重复利用现有基础设施的方案也必然是最受市场欢迎的方案。

在远程控制LED照明应用中,产品升级成本最高的基础架构是控制LED照明布线。幸运的是,可以利用两种技术省去这笔昂贵的升级费用:LED灯可以通过无线链路控制或利用PLC技术通过现有的电力线控制。

PLC技术能够支持远距离通信,但当交流线路的断路器或变压器不允许数据流自由传输时,可能带来一些问题。虽然无线通信不存在这一问题,但通信频率限制在免授权波段,无线通信距离也受到一定限制。有些情况下,可以将这两种技术相结合得到最佳的解决方案:在没有变压器阻隔的情况下采用电力线通信,而利用无线连接支持跨变压器设计。

远程控制LED照明的主要设计要求包括:
  • 通信范围。这取决于具体应用,对于住宅的室内应用,30m左右的通信范围即可满足要求,路灯则需要数千米的通信范围。

  • 低功耗。LED的一个重要卖点是高能效。关闭照明、只有通信线路保持有效状态时,需要保证LED灯的功耗最低,这一点对于设计非常关键。

  • 通信速率。有些照明应用只需较低的通信速率(几kbps)即可满足调光控制和故障状态读取的要求。但是,建筑照明有时会需要非常高的数据速率,甚至达到100kbps。洗墙灯就属于这类应用的一个典型例子,通过一条总线控制多个照明灯,并需要不断改变灯光色彩。

  • 低成本。绝大多数照明应用都有类似要求。
典型的无线控制照明系统框图
典型的无线控制照明系统框图

典型的PLC控制照明系统框图。关于Maxim推荐的LED照明方案的完整信息,请访问:china.maximintegrated.com/lighting。
典型的PLC控制照明系统框图。关于Maxim推荐的LED照明方案的完整信息,请访问:china.maximintegrated.com/lighting

远程控制照明系统通常包括一个微控制器,它可以是一个分立单元,或者集成在另一IC内部。多数情况下,一个基本的微控制器即足以满足要求,除非系统采用的是复杂的通信协议和复杂堆栈(例如ZigBee®)。该控制器负责处理通信协议解码、LED驱动器调光信号、读取故障状态等功能,并用于控制灯的照明效果(例如剧场调光)。

照明应用采用无线通信时,可以选择Maxim提供的MAX1473接收器和MAX1472发送器。这些产品工作在300MHz至450MHz免授权波段,室内环境下通信距离可以达到30m至50m。MAXQ610微控制器以极低成本提供上述所有必备功能。

对于PLC应用,Maxim的解决方案包括MAX2991模拟前端(AFE)和MAX2990基带处理器。这些器件构成一套完整的电力线发送/接收芯片组,能够以高达100kbps的数据率,在长达10km的电力线上传输数据。这一传输距离使其非常适合路灯照明系统。MAX2990集成了一个带有PWM输出的微控制器,用于控制LED驱动器的PWM调光输入。这一功能省去了产生调光信号的其它电路。

G3-PLC是Maxim Integrated Products, Inc.的商标。

IEEE是美国电气和电子工程师学会的注册服务标志。



相关型号
MAX1472 300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的ASK发送器 免费样品  
MAX1473 315MHz/433MHz ASK超外差接收器,具有更宽的动态范围 免费样品  
MAX16819 2MHz、高亮度LED驱动器,具有高边电流检测和5000:1调光范围 免费样品  
MAX16820 2MHz、高亮度LED驱动器,具有高边电流检测和5000:1调光范围 免费样品  
MAX16832 2MHz、高亮度LED驱动器,集成MOSFET和高边电流检测 免费样品  
MAX16834 大功率LED驱动器,集成高边LED电流检测和PWM调光MOSFET驱动器 免费样品  
MAX2990 10kHz至490kHz、基于OFDM的电力线通信调制解调器  
MAX2991 电力线通信(PLC)集成模拟前端收发器  
MAXQ610 具有红外模块的16位微控制器 免费样品  


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。

© Jul 11, 2010, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 4687: Jul 11, 2010
设计指南4687, AN4687, AN 4687, APP4687, Appnote4687, Appnote 4687