应用笔记4443

利用IC构建简单的温度计式电压指示

Ahmad Ayar

摘要:本应用笔记介绍了一个产生温度计式电压指示的电路。该电路可以从底部连续按顺序点亮32个LED中的一部分,设计采用了MAX4478运算放大器。

该设计思路于2006年10月24日发表在EE Times杂志。

与模拟D'Arsonval表不同,此处的温度计式刻度采用固定的模拟指示器。非常适合需要快速读取数据,但不需要很高精度的应用场合。这种温度计式电压指示器的典型应用包括:控制面板、汽车仪表盘、气动装置、娱乐设备的附加功能。

温度计式指示器首先取得模拟值,然后将模拟值转换成数字信号,最后用模拟格式显示,这一过程表面上看似乎不可思议。图1所示电路将输入电压转化成相应的时间(成比例的脉冲宽度)。32个LED垂直排成一列,从最底端依次向上点亮,用LED代表输入电压模拟量的大小。

图1. 自下而上连续点亮32个LED中的一部分,提供“温度计式刻度”指示。
图1. 自下而上连续点亮32个LED中的一部分,提供“温度计式刻度”指示。

在每个测量周期开始,IC1 (MAX4478低噪声、低失真运算放大器)的放大器B产生线性斜坡信号,该信号被晶体管Q1置于零输出,然后重新启动。所有移位寄存器也置于数字零。MAX4478的放大器C对线性斜坡信号和输入电压进行比较。当斜坡电压和输入电压相等时,电路产生一个脉冲。

级联的移位寄存器IC2至IC5在每个周期的开始也被复位至零。然后,在时钟振荡器(MAX4478放大器A)产生的脉冲控制下进行移位。 第一个移位寄存器(IC2)的输入数据始终连接到高电平(即逻辑“1”)。当MAX4478放大器C检测到输入电压与斜坡信号相等时,产生由低到高的跳变输出触发ST_CP。依次将在移位寄存器与其输出寄存器之间传输数据。

各级移位寄存器,输入为逻辑“1”的移位寄存器链已经进行移位,输出逻辑高电平“1”,这里指的是在输出逻辑“0”之前的移位寄存器。根据数据的传输情况,输出寄存器复制各级移位寄存器的状态。每个寄存器输出驱动一个LED,逻辑“1”输出点亮相应的LED,从而产生一个类似于温度计式的指示。

当数据从移位寄存器传送到输出寄存器后,输入“1”将通过移位寄存器链继续传递,直到第一个“1”达到链路的最高端(IC5,Q7'输出)。Q7'信号作用到Q1的基极和MAX4478放大器A的输入,Q1复位斜坡发生器。放大器A对信号反相并经过缓冲后将其送入移位寄存器的MR,使所有移位寄存器清零(输出寄存器除外)。

输入超出范围时,比较器将无法检测斜坡信号是否与输入相等。因此,1N4148二极管从最高级的移位寄存器向ST_CP输入“1”。由于将逻辑“1”传送到所有输出寄存器,将点亮整列LED。在所允许的输入电压范围(4.5V至5.5V)内,线性度和稳定性优于1级LED。通过加入额外的移位寄存器IC (每片驱动8个LED),重新计算斜率和时钟周期,可以增加更多级数(即,更多的LED),时序图(图2)给出了电路中的一些关键波形与时间的对应关系。

图2. 这些波形用于说明图1电路的工作状况。波形1:MAX4478放大器B产生的线性斜坡信号;波形2:放大器C的输出,比较斜坡信号与输入电压;波形3:放大器A产生的移位寄存器复位脉冲;波形4:最后一级移位寄存器输出。
图2. 这些波形用于说明图1电路的工作状况。波形1:MAX4478放大器B产生的线性斜坡信号;波形2:放大器C的输出,比较斜坡信号与输入电压;波形3:放大器A产生的移位寄存器复位脉冲;波形4:最后一级移位寄存器输出。

相关型号
MAX4478 SOT23封装、低噪声、低失真、宽带、满摆幅运算放大器 免费样品  


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。

© Apr 23, 2010, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 4443: Apr 23, 2010
应用笔记4443, AN4443, AN 4443, APP4443, Appnote4443, Appnote 4443