应用笔记4405

利用空闲运放产生稳定的负电源


摘要:这篇应用笔记介绍了如何利用空闲运放产生稳定的负电源,负电源可用于运放自身的供电以及其它小电流的电路供电。从稳定的正电压和不稳定的负电压产生稳定的负电源。

该文于2006年4月14日发表在EE Times

对于需要较低供电电流(100mA或更小)并且包含一个空闲运放的系统,可以利用图1所示电路从不稳定的正电压和负电压产生稳定的正电压和负电压。运算放大器可以利用它产生的电源(这里为±5V)为其自身供电。图2所示为上电响应,无论哪一路非稳压电源先上电,系统均可保证稳定工作。

图1. 该电路从不稳定的±输入电压产生稳定的±电压
图1. 该电路从不稳定的±输入电压产生稳定的±电压

图2. 图1所示电路的上电响应。CH1 = 稳定的-5V输出;CH2 = 负电源电压;CH3 = 稳定的+5V输出;CH4 = 正电源电压。
图2. 图1所示电路的上电响应
CH1 = 稳定的-5V输出
CH2 = 负电源电压
CH3 = 稳定的+5V输出
CH4 = 正电源电压


通过控制Q1的基极驱动,运算放大器能够保持其反相输入的平衡,确保VN = -VP(R3/R1)。在OP1接管之前由电阻R5为Q1提供初始基极电流,此时,OP1、Q1和R1、R3、R4、R5组成一个负反馈网络,用于调整VN到-VP(R3/R1):
VOP1+ = VOP1-
VOP1+ = 0V
叠加后:
VOP1-' = VP(R3/(R3+R1)
VOP1-'' = (VN(R1/(R1+R3)
VOP1- = VOP1-' + VOP1-''
VOP1- = VP(R3/(R3+R1)) + VN(R1/(R1+R3))
VN = -VP(R3/(R3+R1))((R1+R3)/R1)
因此:
VN = -VP(R3/R1)
也可以表示为:
IR1 = VP/R1
因此:
VN = -IR1 × R3 = (-VP/R1)R3

不稳定的负电源所允许的电压范围为:-6V至-24V。对于更宽的输入电源范围,可以使用增益更高的晶体管替代Q1或者是阻值较小的R4和R5。VN可提供最高100mA的输出电流而且没有失真,但VP受限于IC1基准,最大电流为30mA,该电流下VP比标称值降低约0.3V (需要较大的正负载电流时,可以选择其它正向稳压源)。

图中所示的运算放大器的IBIAS忽略不计,为了降低其它运算放大器的IBIAS误差,R2应等于R1||R3。

相关型号
MAX1615 高压、低功耗线性稳压器,用于笔记本电脑 免费样品  


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。

© Jun 17, 2009, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 4405: Jun 17, 2009
应用笔记4405, AN4405, AN 4405, APP4405, Appnote4405, Appnote 4405