应用笔记4230

扩展MAX9930在CATV应用的功能

Maurizio Gavardoni, 产品定义

摘要:MAX9930-MAX9933系列RF控制器和检测器适用于各种应用,其中,通过光纤传输有线电视信号(CATV)是该系列器件非常理想的应用之一,利用RF控制器或RF检测器控制互阻放大器(TIA)的增益。本文介绍了如何使用MAX9930构成RF控制器或检波器。

PON技术

在高速互联网接入和有线电视(CATV)市场需求的驱动下,光纤设备的需求量迅速增长。市场增长的关键因素是新一代低成本的PON (无源光网络)硬件系统以及GPON (吉比特无源光网络)和EPON (以太网无源光网络)新标准的出现。
PON系统通常包含一个中心局(称为OLT,光纤线路终端)和多个用户端设备(称为ONU,光网络终端)。多达32个ONT可以连接到一个OLT,互联网数据、语音数据、电视信号等多种信号可以在同一条多模光纤上采用不同波长传输。ONT中的光收发器用于恢复语音、数据、视频信息。

CATV系统RF控制器和检波器的基本操作

PON系统的光收发器也称作三工器,提供三路输出,其中一路用于CATV的RF端口,用于连接机顶盒。光收发器通常需要一个互阻放大器(TIA),把来自光二极管的电流信号转换成电压输出。为了在光纤信号强度变化时为机顶盒提供固定的RF输出功率,需要自动调整TIA增益。增益控制可以通过单纯的模拟反馈环路RF控制器(图1)实现,也可以利用微控制器内部数字反馈环路的RF检测器(图2)实现。
图1. 典型的CATV应用中,利用模拟反馈环路的RF控制器调整TIA增益
图1. 典型的CATV应用中,利用模拟反馈环路的RF控制器调整TIA增益。
图2. 利用RF检测器、微控制器构成的数字反馈环路调整TIA增益
图2. 利用RF检测器、微控制器构成的数字反馈环路调整TIA增益。
CATV应用中,TIA的带宽以及提供增益调整的RF控制器/检测器带宽范围为:47MHz到870MHz。MAX9930–MAX9933系列RF控制器和检测器设计满足这一应用需求。
MAX9930 RF控制器工作在2MHz至1600MHz频率范围,可接收-45dBm至0dBm输入功率。MAX9933 RF检测器与MAX9930工作在相同的频率范围和输入功率范围,图3所示为两款芯片的内部框图。
图3. MX9930 (RF控制器)和MAX9933 (RF检测器)原理框图
图3. MX9930 (RF控制器)和MAX9933 (RF检测器)原理框图。

RF控制器典型应用

图1所示应用电路中,利用MAX9930检测输出功率,放大器(MAX4412)对MAX9930输出反相,从而为TIA提供一个负反馈网络(图4)。TIA (MAX3654等)电路中,当增益控制输入电压(VAGC)增加时,互阻放大器增益下降。因此,MAX9930输出必需反相。
图4. MAX9930作为RF控制器的典型应用
图4. MAX9930作为RF控制器的典型应用。

利用控制器实现RF检测

图2中,利用微控制器和RF检测器构成数字反馈网络,MAX9933 RF检测器可以实现这个功能,图3所示MAX9930 RF控制器可以作为RF检测器,将环路连接在输出引脚(OUT)和输入引脚之间,SET从外部实现极性反转构成闭合环路。极性反转提供负反馈闭合环路,可利用反相配置的MAX4412放大器。图5给出了MAX9930 RF控制器用作RF检测电路的原理图。
图5. 配合MAX4412反相放大器,MAX9930 RF控制器构成RF检测器
图5. 配合MAX4412反相放大器,MAX9930 RF控制器构成RF检测器。
图5电路在下述条件下进行测试:VCC = 5V,R = 10kΩ,C = 2200pF和VREF = 2V。MAX9930的RFIN输入由50MHz RF信号发生器提供,发生器输出功率在-45dBm到±0dBm (50Ω终端匹配)。
图5中的SET电压(RF检测器输出)与RFIN功率呈对数关系,如图6所示。
图6. 图5中RF检测器MAX9930的SET输出与RFIN之间的关系曲线
图6. 图5中RF检测器MAX9930的SET输出与RFIN之间的关系曲线。

总结

CATV光纤通信中,RF控制器/检测器可以用来控制TIA增益。本文介绍的MAX9930 RF控制器可以配合运算放大器,调整CATV信号链的增益。




相关型号
MAX9930 2MHz至1.6GHz、45dB RF检测控制器和RF检测器 免费样品  
MAX9931 2MHz至1.6GHz、45dB RF检测控制器和RF检测器 免费样品  
MAX9932 2MHz至1.6GHz、45dB RF检测控制器和RF检测器 免费样品  
MAX9933 2MHz至1.6GHz、45dB RF检测控制器和RF检测器 免费样品  


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。

© Apr 01, 2013, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 4230: Apr 01, 2013
应用笔记4230, AN4230, AN 4230, APP4230, Appnote4230, Appnote 4230