应用笔记4168

实现高速信号的接口


摘要:随着高速信号的普及,迫切需要保证这些信号接口能够维持正确时序和保真度的措施。上升时间一般在亚纳秒级,传输延时在纳秒级。系统对时序的要求越来越严格,如果不对信号通路进行认真分析,将无法获得精确的时序。

引言

本文的目的并不是推导传输线方程,解释为什么会出现以下的情况,我们的目的是说明在什么地方需要使用它以及如何使用。文章通过实际案例中的传输线理论,阐述可能出现的结果,并推荐了相应的解决方案来避免一些常见错误。典型的高速信号通路如图1所示。高速信号通路中经常出现的问题有:
  • 不希望的振荡
  • 波形振铃
  • 过冲和下冲
  • 在波形上升沿和下降沿出现的边沿效应
上面所有这些效应会引入大量的时序误差,某些情况下还会产生直流误差,从而劣化了信号通路。优化信号通路可避免这些误差,在下面的案例研究中将进行演示。

图1. 简单的高速传输线
图1. 简单的高速传输线

图1所示的电路中,源和负载阻抗都是电阻。对于下面的案例研究,我们将保持其电阻性,以便简化分析。传输线的特性阻抗一般定义为ZO。在理想情况下,RS = ZO = RL。对于这些相同的案例研究,我们使用50Ω的阻抗。分析中可以采用任意阻抗,结果类似。

基本传输线理论

传输线有两种基本简化电路。
  1. 无损传输线

    图2所示为无损传输线。它之所以是无损的,是因为没有产生损耗的阻性元件。

    图2. 无损传输线
    图2. 无损传输线

    采用四种阻抗定义无损和有损传输线。
    • L = 单位长度特征电感
    • C = 单位长度特征电容
    • R = 单位长度特征电阻
    • G = 单位长度特征电导

  2. 有损传输线

    如果R << jωL,G << jωC,那么可以忽略R和G的有损项。这是对图3的假设,由此,我们只需要参考图2。

    图3. 有损传输线
    图3. 有损传输线
两个基本特征参数定义了图2所示传输线。
  1. 特征阻抗(ZO),其中:

    方程1;注意:这是一个实数。

  2. 传输时间(τ),其中:

    方程2

典型线路阻抗

表1列出了一些常见导线的典型阻抗和传输延时。

表1. 线路阻抗的典型特征参数
Type of Line ZO (Ω) L (nH/in) C (pF/in) τ (ns/ft)
Single wire,well above ground 575 50.8 0.152 1.05
Micro-strip on FR4 board
  1. W = 1.5mm,T = 0.035mm,H = 0.794mm 
  2. W = 2.3mm,T = 0.035mm,H = 0.794mm 
  3. W = 0.7mm,T = 0.035mm,H = 0.794mm 

50.71
36.09
76

7.17
4.71
10.45

2.79
4.05
1.81

1.65
1.65
1.65
Twisted pair 100 7.5 0.75 2.3
Coaxial 50 6.35 2.54 1.52

传输反射

现在,我们通过观察三个基本阻抗来研究信号通路对信号保真度的影响。
  1. RS = 驱动源阻抗。它会随着应用而变化。某些应用中,RS为50Ω,有的应用则是75Ω;如果由具有反馈通路的缓冲器直接驱动,它可能是数十欧姆甚至更低。当输出来自CMOS缓冲器时,则可能是几千欧姆。
  2. ZO = 信号通路或传输线的阻抗。该信号通路也会因为我们所选择的单线、同轴电缆、微带线或带状线的不同而变化。信号通路还具有另外一个更重要的参数,即,信号通过整个通路的时间(τ)。
  3. RL = 负载,这是我们定义的负载。在下面的案例中它为电阻,随应用的不同而变化。
所有三个参数都会以不同的方式影响信号,利用图4所示设置分析其影响。这一设置是所有案例研究中所采用的基本电路。

图4. 测试原理图
图4. 测试原理图

图4中类似的设置会产生两种反射。一是源反射系数(SRC),即RS和ZO的相互作用,二是负载反射系数(LRC),即ZO和RL的相互作用。所有这些反射系数都表示反射回来的电压,其定义如下:

方程3

以及

方程4

案例研究

下面的四个案例研究以图4中的设置为参考。唯一变化的参数是RS、ZO和RL

案例1 (RS = 0Ω,RL = ∞,ZO = 50Ω,τ = 2.5ns)

规格与其最接近的实际案例是驱动ECL输入的低阻缓冲器。

图4中的发生器提供幅度为1V、上升时间(tr)为500ps的阶跃脉冲。具有上述阻抗的VOUT仿真曲线如图5所示。

图5. RD = 0Ω,RL = ∞,ZO = 50Ω,<font face=times>τ</font> = 2.5ns
图5. RS = 0Ω,RL = ∞,ZO = 50Ω,τ = 2.5ns

这一设置的问题是在输出节点VOUT出现了满幅振荡。这一案例有些不切实际,因为我们一般不会驱动零阻抗的传输线,也不会有无穷大的负载。然而,这达到了突出问题的目的,即,如果阻抗和所采用的负载接近时,将出现这一情况。

案例2 (RS = 10Ω,RL = 10kΩ,ZO = 50Ω,τ = 2.5ns)

案例2要更实际一些,它演示了使用低阻缓冲器,在这个例子中为10Ω,驱动带有高阻抗负载的50Ω传输线。结果如图6所示。在这一曲线中可以看到,在输出节点VOUT观察到了非常普遍的振铃问题;振铃最终衰减下去。

图6. RS = 10Ω,RL = 10kΩ,ZO = 50Ω,<font face=times>τ</font> = 2.5ns
图6. RS = 10Ω,RL = 10kΩ,ZO = 50Ω,τ = 2.5ns

案例3 (RS = 30Ω,RL = 500Ω,ZO = 50Ω,τ = 2.5ns)

案例3和部分典型设置非常相似。这里,输入缓冲阻抗为30Ω,传输线是50Ω,负载为500Ω。测试设置和案例1、案例2的相同,但是振荡或者振铃大大降低了。我们在图7曲线上所看到的是VOUT节点输出波形的标准过冲和下冲。

图7. RS = 30Ω,RL = 500Ω,ZO = 50Ω,<font face=times>τ</font> = 2.5ns
图7. RS = 30Ω,RL = 500Ω,ZO = 50Ω,τ = 2.5ns

案例4 (RS = 50Ω,RL = 50Ω,ZO = 50Ω,τ = 2.5ns)

最后,案例4阐述了输入和传输线理想匹配以及传输线和输出相匹配的情况。图8所示为我们希望在VOUT节点出现的波形,没有振荡、振铃或过冲。

图8. RS = 50Ω,RL = 50Ω,ZO= 50Ω,<font face=times>τ</font> = 2.5ns
图8. RS = 50Ω,RL = 50Ω,ZO = 50Ω,τ = 2.5ns

案例结果讨论

  1. 这里所讨论的四个案例代表了很多可能案例的集合,这些案例出现的问题和上面看到的相似。显然,我们应该对源、传输线和负载进行匹配才能得到最佳结果。但是,实现匹配要比上面案例所建议的措施困难得多。需要仔细研究:
      a. 源需要有匹配阻抗以及较大的带宽,但这并非总是可行。而且,有时源的边沿可能已经有缺陷,例如,振铃、过冲、下冲和下陷等,从而使匹配问题更加复杂。
      b. 传输线 传输线一般是印刷电路板(PCB)走线、较长的同轴电缆、简单的导线或者双绞线电缆等。这种通路的模型并不总是可以简化为50Ω的阻抗。其阻抗分布可能非常复杂,走线本身的实际形状使得阻抗分配更加复杂。
      c. 负载 负载并不总是简单的阻性负载。还需考虑负载连接有其它复杂阻抗的问题。加入连接器也是负载变得更加复杂。
  2. 源、信号通路和负载之间没有进行仔细的匹配会导致输出产生振荡、有害的振铃效应等。图5、图6和图7非常清楚地显示了这些问题。
  3. 这四个案例还说明了我们能够减小甚至消除振铃问题的途径。对于这些案例,提高低阻抗源的输出阻抗就能够有效地增大输出阻抗,使其接近所需要的50Ω阻抗。对高阻抗负载进行匹配也能够有效地得到50Ω阻抗。
  4. 需要注意的是脉冲边沿振铃和假象会改变波形,它对系统性能的影响很大。特别是这些假象出现在比较器输入时,会导致错误的触发。假象还会增大信号通路的延时。优化信号通路有助于减小这些有害的影响。

分析并验证结果

反射图

理论上,您可以画出众所周知的“反射”图,验证上面所有案例的结果。这是非常有用方式,能够更好地理解这些信号是怎样出现在输出端的。虽然反射图很有帮助,但是需要一定的时间,如果电路比较复杂,也很难使用。最简单的方法是下面仿真一节所建议的SPICE仿真。使用SPICE仿真器之一对这四个案例进行仿真。

仿真

优化信号通路最快的方法是使用SPICE型仿真器。电路如图4那样简单。记住以下几点非常重要。
  1. 使用精确的源模型,如图4所示。只有源的输出部分需要建模。这一模型应表示出串联电阻、串联电感和并联电容。
  2. 图4中表示的传输线不论是PCB走线还是同轴电缆、双绞线等,都需要建立准确的模型。
  3. 最后,对图4中的负载也需要进行精确建模,以反映出电阻、电感和并联电容。
对源、传输线和负载进行建模较好的工具是时域反射计(TDR)。使用TDR可以测量R、L和C等元件,从而建立更准确的模型。

总结

很容易看出,如果不能仔细地匹配整个信号通路上的源、传输线和负载,将会出现信号劣化。上面讨论的四个案例对此进行了演示。如果达不到匹配,会有无法预见的误差出现。使用SPICE仿真器及其简化建模方法能够很快地找到问题所在。利用这些信息,可以迅速设计并验证解决方案。

随着频率的升高,需要投入大量的精力对整个信号通路进行建模和仿真。这样可以保证最准确、可预测的结果。

下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。

© Apr 14, 2008, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 4168: Apr 14, 2008
应用笔记4168, AN4168, AN 4168, APP4168, Appnote4168, Appnote 4168