应用笔记4134

利用0至1V模拟乘法器实现电池供电系统的精确功率管理

Maurizio Gavardoni, 产品定义

摘要:有些系统要求测量输出到负载的功率,这比通过传统的电流检测放大器简单测量电流更为重要。负载功率测量可以精确管理电池或交流适配器供电设备的功率。该应用笔记显示了创建一个简易模拟乘法器(用MAX4210D/MAX4210E/MAX4210F)的方法,将两路0到1V的输入信号相乘,从而实现精确的负载功率测量。

负载功率测量的重要性

在笔记本电脑应用中,负载功率的测量往往非常重要,此类应用中,整个电路(负载)是由锂离子(Li+)电池供电或由同时向电池充电的交流适配器供电。因为每个电源的输出电压不同,负载电流也不同。通常情况下,交流适配器输出16V,而电池包由3节Li离子电池组成,充满电时电压约12.6V,完全放电时约为9V。

要精确管理电路中的功率,仅仅测量负载电流是不够的,因为那样无法给出正在使用哪种类型的电压源的信息。此外,有些便携式应用中的微控制器所能提供的引脚有限,所以需要直接测量功率,而不是分别测量电压和电流,然后在固件中相乘。

用MAX4210D/E/F构建0至1V模拟乘法器

MAX4210D/MAX4210E/MAX4210F为高边电流和功率监测器,具有内部真模拟乘法器。这些器件可以直接将电池电流和0到1V的输入电压相乘。但如果需要简单的将两个0到1V的信号相乘,输入共模电压门限(4.5V最小)将使电路无法工作。

1显示了利用MAX4210D/E/F与一个MAX4477运放和n沟道MOSFET构建0到1V模拟乘法器的电路。该电路可以将最高1V的2个独立输入电压相乘。

图1. 采用MAX4210D/E/F和MAX4477构建通用的1V模拟乘法器
图1. 采用MAX4210D/E/F和MAX4477构建通用的1V模拟乘法器

本应用笔记以MAX4210E为例;MAX4210D和MAX4210F也可以用于构建通用模拟乘法器。

在图1电路中,输入电压V1通过运放、MOSFET和R1电阻转换成电流;R2电阻再将其转换至较小的电压。这个小电压连接至MAX4210E的差分输入。MAX4210E允许的最大输入检测电压为150mV。据此,选择R1和R2值:R1 = 1kΩ 和R2 = 150Ω 。整个电路的电源VCC为5V;MAX4210E具有25V/V的增益。因此,满幅输出电压为3.75V。

电路中应选择输入共模电压范围包含地、而且精度应该优于MAX4210E的运算放大器。25°C时,MAX4210E的总输出误差小于满量程输出(FSO)范围的±1.5%。MAX4477具有pA级的超小偏置电流,输入电压偏置小于350µV,CMRR至少90dB;因此,所引入的误差相比于MAX4210E可以忽略。

图2显示了第一组测量结果,输入V2为0.9V,输入V1从0至1V范围内以100mV递增。

图2. VOUT与V1的关系,V2 = 0.9V
图2. VOUT与V1的关系,V2 = 0.9V

计算增益误差为0.8%,总输出误差为FSO的0.6%。增益误差等于:测量的曲线斜率和理想曲线斜率之间的差与理想曲线斜率的比值,以百分比表示。每个斜率由假设为线性的2个端点测量值得到。总输出误差为测量值和理想曲线的最大差值与3.75V的FSO比值,以百分比表示。

图3显示了另一组测量值,输入V1为0.9V,输入V2在0到1V之间以100mV递增。计算增益误差为0.81%,总输出误差为FSO的0.58%。

图3. VOUT与V2的关系,V1 = 0.9V
图3. VOUT与V2的关系,V1 = 0.9V

两组测量中,增益误差和总输出误差均在MAX4210的参数范围内。

结论

为实现精确的功率管理,一些应用需要进行负载功率检测,而不仅仅是负载电流检测。MAX4210D/E/F能同时检测负载电流和电源电压,理想用于由电池或交流适配器供电的应用中。应用笔记中提供了采用MAX4210D/E/F构建通用模拟乘法器,能够将两路0至1V的信号相乘,实现精确的功率管理。

相关型号
MAX4210 高边功率、电流监测器 免费样品  


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。

© Apr 22, 2008, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 4134: Apr 22, 2008
应用笔记4134, AN4134, AN 4134, APP4134, Appnote4134, Appnote 4134