应用笔记3972

MAX1452/MAX1455常见问题

Youssof Fathi

摘要:MAX1452/MAX1455是带有模拟输出的高性能信号调理器,广泛应用在工业和汽车领域。本应用笔记解答在设计这类信号调理器时经常遇到的问题。



注:在本文档中,关于信号调理器术语请参考MAX1452和MAX1455。如果没有特殊说明,下面的所有问题、回答和注释对两种型号均适用。

  1. MAX1452和MAX1455有什么区别?
  2. 这些信号调理器的传感器激励模式是什么?
  3. MAX1452能够用于电压桥驱动模式吗?
  4. MAX1455能够用于电压桥模式吗?
  5. MAX1452能够用在4-20mA应用中吗?
  6. MAX1455能够用在4-20mA应用中吗?
  7. 在没有外部放大器的情况下,能够产生4V范围(VDD = 5V)的最小传感器输出是多少?
  8. 在没有外部电路的情况下,能够产生4V范围(VDD = 5V)的最大传感器输出是多少?
  9. 我可以自由使用放大器来为输出电压提供更大增益吗?
  10. 当工作在数字模式下,输出MUX采用“infinite”输出宽度时,在接收数字命令之前,通信中断了大约9秒钟。在设计中,这是禁止出现的。从DMM读取输出后,怎样才能避免这种不需要的等待?
  11. UNLOCK引脚需要下拉电阻吗?
  12. 桥激励电压的限制是什么?
  13. 模拟输出电压的限制是什么?
  14. 我的传感器可能和信号调理器的温度不一样。还需要补偿传感器吗?
  15. 在我的补偿算法中,需要使用失调TC DAC和FSOTC DAC吗?
  16. 除了查找表之外,使用失调TC DAC和FSOTC DAC有什么优势吗?
  17. 如果失调TC DAC和FSOTC DAC没有用于一阶温度补偿,其建议值应该是多少?
  18. OFF查找表中的系数可以有不同的符号吗?
  19. 在数字模式下,我必须使用评估软件中提供的Serial.dll吗?
  20. 我必须使用Maxim提供的KEY (接口适配器)和信号调理器进行通信吗?
  21. 信号调理器和KEY必须使用相同的电源吗?
  22. 在补偿过程中,可以把+5V电源直接和信号调理器的VDD连接吗?
  23. 我在输出上发现有非常低的低频噪声,例如2Hz到3Hz。其原因是什么?
  24. 我在CLK1M引脚上看不到内部振荡器信号。问题出在哪里?
  25. 我的信号调理器并不以模拟模式启动。问题出在哪里?
  26. 表明信号调理器完全关断的VDD电压电平是多少?
  27. 信号调理器的最小VDD启动电压是多少?
  28. 闪存内容的工厂设置是什么?
  29. 信号调理器的默认工作模式是数字还是模拟?
  30. 配置寄存器的工厂设置是什么?
  31. 我错误的覆写了配置寄存器中的振荡器位。还能恢复工厂设置吗?
  32. 评估软件不允许对配置寄存器的振荡器位进行写入。我为什么能写入这些位?
  33. 配置寄存器中的振荡器调整位非常关键吗?
  34. 怎样把振荡器频率调整到1MHz?
  35. 评估套件中都包含什么?
  36. 我注意到输出信号中有1kHz波纹。怎样消除它?
  37. KEY吸收的电流大约为40mA,对4-20mA电流环路校准造成了干扰。怎样纠正这一问题?
  38. 您的网站上曾有过多通道传感器校准站,但是现在找不到了。还提供这一功能吗?
  39. DIO信号的电压阈值(逻辑)电平是多少?
  40. 要利用这些信号调理器,我必须使用Wheatstone桥型传感器吗?
  41. 我的传感器阻抗非常低。我还能使用MAX1452作为信号调理器吗?
  42. 我的传感器阻抗非常高。我还能使用MAX1452作为信号调理器吗?
  43. 我的传感器灵敏度超过68mV/V。我还需要继续使用这些信号调理器吗?
  44. 当我启动评估软件时,出现了"被零除"的错误提示。这是什么问题?
  45. 我已经从网站上下载并安装了最新版的评估软件,但是当我运行软件时,出现了提示“missing DIPortIO.dll.”。这是什么问题,我该怎么办?
  46. 在Maxim网站的什么地方可以找到评估软件?
  47. 闪存存储软件吗?
  48. 信号调理器能工作在产品工作温度范围之外吗?
  49. 我可以读出信号调理器的数字输出吗?
  50. –NS和–CS评估板有什么区别?
  51. PC和KEY之间的串行电缆应是空调制解调(直通)或者交叉电缆吗?
  52. 当我从Visual Basic调用DLL时,出现了错误信息。我应该怎么办?


  1. 问:MAX1452和MAX1455有什么区别?
    答:MAX1452和MAX1455基于同样的内部体系结构,功能和性能相似。MAX1455包括输出电压嵌位功能,适合汽车应用。MAX1452支持4-20mA应用。

  2. 问:这些信号调理器的传感器激励模式是什么?
    答:默认模式是电流桥驱动。但是,MAX1452也可以配置为电压桥驱动。ISRC和BDR引脚短路在一起可以实现这一配置。MAX1455不支持电压桥配置。

  3. 问:MAX1452能够用于电压桥驱动模式吗?
    答:是的,把ISRC和BDR引脚短路在一起,将MAX1452配置为电压桥驱动模式。

  4. 问:MAX1455能够用于电压桥驱动模式吗?
    答:不可以。

  5. 问:MAX1452能够用在4-20mA应用中吗?
    答:是的。MAX1452正常工作时吸收的最大电流小于4mA,因此,能够用在4-20mA应用中。

  6. 问:MAX1455能够用在4-20mA应用中吗?
    答:不可以。MAX1455正常工作时吸收电流大于4mA,因此不能用于4-20mA应用。

  7. 问:在没有外部放大器的情况下,能够产生4V范围(VDD = 5V)的最小传感器输出是多少?
    答:当最大激励电压设置为4.5V (VDD = 5V),并采用最大PGA增益(234倍)时,可以确定传感器最小输出。使用的公式为:

    传感器输出(mV/V) = 电压范围(V) / [VBDR (V) * PGA增益(V/V)] * 1000

    传感器最小输出是4mV/V。

  8. 问:在没有外部电路的情况下,能够产生4V范围(VDD = 5V)的最大传感器输出是多少?
    答:当最小激励电压设置为1.5V (VDD = 5V),并采用最小PGA增益(39倍)时,可以确定传感器最大输出。使用的公式为:

    传感器输出(mV/V) = 电压范围(V) / [VBDR (V) * PGA增益(V/V)] * 1000

    传感器最大输出是68mV/V。

  9. 问:我可以自由使用运算放大器来为输出电压提供更大增益吗?
    答:可以。

  10. 问:当工作在数字模式下,输出MUX采用“infinite”输出宽度时,在接收数字命令之前,通信中断了大约9秒钟。在设计生产中,这是禁止出现的。从DMM读取输出后,怎样才能避免这种不需要的等待?
    答:信号调理器的电源VDD必须能够周期上电。如果采用了提供的KEY和评估(EV kit)套件,必须执行serial.dll中的hard_init (mode = 1)函数,实现周期上电。在这种模式(mode = 1)下,将自动恢复DAC中的prepower-cycle内容,因此,对补偿过程而言,周期上电操作是透明的。

  11. 问:UNLOCK引脚需要下拉电阻吗?
    答:为方便生产,建议在UNLOCK引脚上使用下拉电阻。使用这一电阻后,不需要对电路板重新布线便能够切换到数字模式(设置UNLOCK = VDD)。

  12. 问:桥激励电压的限制是什么?
    答:在FSO DAC设置限制中说明了桥激励限制。数据资料中规定该限制为0x4000至0xC000,VDD = 5V时,大概对应FSO DAC的1.25V至3.75V。在实际中,桥激励电压能够高达4.5V。

  13. 问:模拟输出电压的限制是什么?
    答:根据数据资料,模拟输出电压可以在0.2V和4.75V之间摆动。在典型应用中,输出校准为0.5V至4.5V。当校准后的输出限制接近数据资料规定的限制时,输出进入饱和区,需要多次迭代,补偿过程实现起来更加困难。

  14. 问:我的传感器可能和信号调理器的温度不一样。还需要补偿传感器吗?
    答:是的。FSOTC DAC和失调TC DAC提供一阶温度补偿。这是因为FSOTC DAC和失调TC DAC的参考电压是BDR(传感器激励),它和温度有关。在这种情况下,必须以常数填入内部查找表。补偿过程和MAX1458/MAX1478的一样。请联系工厂,了解更详细的信息。

  15. 问:在我的补偿算法中,需要使用失调TC DAC和FSOTC DAC吗?
    答:不需要。在典型应用中,失调TC DAC和FSOTC DAC被设置为任意值;OFF和FSO查找表用于总温度补偿。建议将FSOTC DAC和失调TC DAC设置为非零值,例如0x0200。

  16. 问:除了查找表之外,使用失调TC DAC和FSOTC DAC有什么优势吗?
    答:是的。在失调TC DAC和FSOTC DAC中装入合适的数值可以纠正一阶温度误差。然后,只需要通过OFF和FSO查找表来修正高阶温度误差。这将大大提高温度补偿的精度。然而,在大部分应用中,仅使用FSO和OFF查找表就能够产生预期的结果。

  17. 问:如果失调TC DAC和FSOTC DAC没有用于一阶温度补偿,其建议值应该是多少?
    答:失调TC DAC和FSOTC DAC可以设置为任意值。但是,建议设置为非零值,例如0x0200。

  18. 问:OFF查找表中的系数可以有不同的符号吗?
    答:不可以。OFF查找表中所有输入的符号都由配置寄存器中的一个比特进行规定。因此,在开始补偿过程之前,必须认真地确定失调补偿系数都有相同的极性,正或者负。

  19. 问:在数字模式下,我必须使用评估软件中提供的Serial.dll吗?
    答:不需要,但是建议使用。Serial.dll中的所有功能都经过了优化,通过了正确性检验,并提供内置陷波电路,针对特殊情况进行了测试,以确保可靠的通信。

  20. 问:我必须使用Maxim提供的KEY (接口适配器)和信号调理器进行通信吗?
    答:不需要,但是建议使用。KEY经过设计,可保证提供正确的时序和信号电平,实现可靠的通信。很多应用都表明KEY非常可靠。

  21. 问:信号调理器和KEY必须使用相同的电源吗?
    答:不需要。KEY的电源可以和信号调理器的VDD不一样。KEY的GND线和信号调理器的VSS必须短路在一起。

  22. 问:在补偿过程中,可以把+5V电源直接和信号调理器的VDD连接吗?
    答:不可以。信号调理器的VDD必须通过KEY进行连接,这样,能够由软件控制信号调理器的电源。实现同步需要进行这种连接,避免了每次DMM电压读操作9秒的等待时间,从而加速了补偿过程。

  23. 问:我在输出上发现有非常低的低频噪声,例如2Hz到3Hz。其原因是什么?
    答:低频噪声可能和ODAC以及OTCDAC输出有关。Δ-Σ DAC使用电容电荷“堆”伪随机排序,将DAC输出保持在需要的电平上。DAC排序有时候会陷入某种模式。重复出现很长的排序模式,产生输出“谐音”,在频谱分析仪上显示为非常低的频率。由于ODAC和OTCDAC之和直接进入输出OUT,因此,这些谐音会出现在输出端。可以进行快速测试——设置信号调理器,监视输出,观察低频噪声,然后修改DAC数值的一位或者两位,观察低频噪声是否消失,或者转移到其他频率上。为避免低频噪声,应找到产生低频噪声的DAC设置,将所有的“谐音值”加1,以避免在ODAC表最终校准中出现这类设置。偏置1位,对传感器测量没有差别。请注意,Maxim一直没有出现过这类谐音,它是在Δ-Σ DAC上出现的一种假象。

  24. 问:我在CLK1M引脚上看不到内部振荡器信号。问题出在哪里?
    答:配置寄存器中的CLK1M位必须设置为“1”,TEST引脚必须连接至VDD。如果这一问题还存在,请和工厂联系。

  25. 问:我的信号调理器没有以模拟模式启动。问题出在哪里?
    答:问题可能出在以下方面:
    –没有正确连接评估板和KEY等。
    –信号调理器没有针对模拟模式进行正确配置:
    a) 控制寄存器的低位字节必须含有一个非零值,例如0xFFFF。
    b) UNLOCK引脚必须被拉至低电平,或者连接至VSS。
    –没有达到VDD供电要求。请参见应用笔记3733MAX1452/MAX1455传感器信号调理器的启动要求。
    –没有达到VDDF供电要求。请参见应用笔记3733MAX1452/MAX1455传感器信号调理器的启动要求。

  26. 26. 问:表明信号调理器被完全关断的VDD电压电平是多少?
    答:0.5V。这一电压将确保所有晶体管被关断。重新加上VDD将导致上电复位排序。

  27. 问:信号调理器的最小启动VDD电压是多少?
    答:VDD低至2.5V时信号调理器也能够启动。但是,正常工作应保持VDD最小为4.5V。请参考应用笔记3733:MAX1452/MAX1455信号调理器的启动要求。

  28. 问:闪存内容的工厂设置是什么?
    答:除控制和配置寄存器外,信号调理器在出厂时闪存内容被擦除(所有存储器内容为0xFFFF)。控制寄存器内容为0xFF00,使器件处于数字模式;配置寄存器内容为xxx0000011111111b (或者X0FFhex)。xxx (3 MSB)是振荡器调整设置。

  29. 问:信号调理器的默认工作模式是数字还是模拟模式?
    答:信号调理器出厂时一般设置为数字模式,也就是将控制寄存器设置为0xFF00。

  30. 问:配置寄存器的工厂设置是什么?
    答:配置寄存器通常是xxx0000011111111b (或者X0FFhex)。xxx (3 MSB)是振荡器比特,调整振荡器频率,使之尽可能接近1MHz。

  31. 问:我错误的覆盖了配置寄存器中的振荡器位。还能恢复工厂设置吗?
    答:不可以。如果需要,应该重新调整振荡器频率。

  32. 问:评估软件不允许对配置寄存器的振荡器位进行写入。我为什么能写入这些位?
    答:利用EVKIT软件写入这些比特的唯一方法是产生一个闪存文件,振荡器位设置为所需的数值。然后,使用评估软件,执行“Load Flash from File”操作,将文件写入闪存。

  33. 问:配置寄存器中的振荡器调整位非常关键吗?
    答:振荡器频率对信号调理器的工作并不重要。但是,信号调理器的工作速度直接和振荡器频率有关。在生产过程中,配置寄存器中的振荡器位被置位,因此,振荡器频率接近1MHz。振荡器位的默认值是000b。

  34. 问:怎样把振荡器频率调整到1MHz?
    答:利用评估软件,使能CLK1M,将TEST引脚驱动至VDD高电平。然后把示波器连接至CLK1M引脚,修改配置寄存器中的OSC[2:0]位,直到CLK1M引脚的信号频率达到1MHz。

    注意,评估软件不允许对振荡器位直接进行修改。而是产生闪存文件,它含有所需的振荡器位设置,然后使用评估软件将其上载至闪存。以下是操作步骤:
    1. “Save Flash to File”
    2. 打开文件,修改振荡器位。
    3. “Load Flash from File”


  35. 问:评估套件中都包含什么?
    答:评估套件提供:
    –评估板
    –和信号调理器进行通信的接口盒或者KEY
    –RS-232电缆,将KEY连接至计算机。
    –10引脚带状电缆,连接评估板和KEY。
    –例子

    您可以从Maxim网站上下载最新版评估软件。

  36. 问:我注意到输出信号中有1kHz波纹。怎样消除它?
    答:1kHz波纹可能是由于读取闪存更新DAC造成的。每1毫秒更新一次DAC,从而产生了1kHz波纹。闪存读操作的峰值吸收电流大约为20mA,持续约1µs。不可能完全消除波纹,但是可以在VDD和VDDF电源之间选择合适的RC滤波器来减小波纹,也可以通过选择具有较强电流源出能力的电源来减小波纹。请参考应用笔记3733:MAX1452/MAX1455传感器信号调理器的启动要求。

  37. 问:KEY吸收的电流大约为40mA,对4-20mA电流环路校准造成了干扰。怎样纠正这一问题?
    答:在4-20mA应用中,进行电流测量时,必须将KEY和4-20mA电路隔离,这样,KEY吸收的电流不会对4-20mA电流环路造成影响。一种简单有效的方法是:使用单独的5V电源对KEY供电,测量4-20mA电流时,使用继电器(不是IC)将KEY和4-20mA电流环路隔离。KEY电源的GND和信号调理器的VSS必须短路在一起(通过继电器)。KEY的GND和DIO线必须切换,将KEY和4-20mA电路隔离。

    系统按以下方式工作。在校准期间,和信号调理器进行通信,写入DAC或者闪存时,关闭继电器,以便KEY进行通信。当测量4-20mA电流时,打开继电器,使KEY能够完全和电路隔离。请记住,必须保持对KEY供电,必须连接从KEY到4-20mA电路的VDDIN和VDDOUT线。

  38. 问:网站上曾有过多通道传感器校准站,但是现在找不到了。还提供这一功能吗?
    答:不再提供多通道传感器校准站支持。

  39. 问:DIO信号的电压阈值(逻辑)电平是多少?
    答:建议电平为:1V = 低电平,4V = 高电平。但是,实际限制为VDD/2 ±0.5V。重述一遍,对于VDD = 5V,是2V和3V。

  40. 问:要利用这些信号调理器,我必须使用Wheatstone桥型传感器吗?
    答:可以使用任何类型的传感器,只要传感器激励和传感器输出符合信号调理器的要求即可。这些信号调理器被应用在INP和INM引脚之间不同的输入上。例如,MAX1452被用于350Ω应变表应用中。

  41. 问:我的传感器阻抗非常低。我还能使用MAX1452作为信号调理器吗?
    答:是的。可以采用多种途径来实现这一点。请参考应用笔记3396:采用信号调理IC驱动应变片电桥传感器。如果需要帮助,请联系工厂。

  42. 问:我的传感器阻抗非常高。我还能使用MAX1452作为信号调理器吗?
    答:是的。对于这类应用,MAX1452可以工作在电压桥驱动模式下。如果需要帮助,请联系工厂。

  43. 问:我的传感器灵敏度超过68mV/V。我还能继续使用这些信号调理器吗?
    答:是的。有多种选择。一个简单的方法是将传感器串联(或者并联)一个电阻,以降低传感器激励。请联系工厂,了解其他的方案。

  44. 问:当我启动评估软件时,出现了"被零除"的错误提示。这是什么问题?
    答:最大的可能是您没有运行最新版的评估软件。最新版中已经解决了这一问题,可以从Maxim网站上下载。如果这一问题还存在,请联系工厂。

  45. 问:我已经从网站上下载并安装了最新版的评估软件,但是当我运行软件时,出现了提示“missing DIPortIO.dll.”。这是什么问题,我该怎么办?
    答:这是因为丢失了Windows® 95以后新版操作系统的驱动。运行EVKIT软件提供的Port98nt.exe,安装丢失的驱动程序。Port98nt.exe只需要运行一次即可。

  46. 46. 问:在Maxim网站的什么地方可以找到评估软件?
    答:可以下载评估软件。

  47. 问:闪存存储软件吗?
    答:没有。这些信号调理器没有内置微处理器,闪存也没有存储软件。闪存只存储了补偿系数。

  48. 问:信号调理器能工作在产品工作温度范围之外吗?
    答:产品在规定范围内工作时才能达到数据资料的性能标准。但是,只要不超过最大工作条件,产品仍可以继续工作。

  49. 问:我可以读出信号调理器的数字输出吗?
    答:不可以。信号调理器只输出模拟电压。

  50. 问:–NS和–CS评估板有什么区别?
    答:–CS评估板含有一个100KPAG压力传感器,评估板在温度(-40°C至+125°C)和压力(0KPAG至100 KPAG)上进行了补偿。–NS评估板不包括压力传感器。但是,要评估信号调理器,必须使用–NS评估板。

  51. 问:PC和KEY之间的串行电缆应采用空调制解调(直通)还是交叉电缆?
    答:电缆为直通连接(主要是延长电缆)。评估板包装中有一条电缆。

  52. 问:当我从Visual Basic调用DLL时,出现了错误信息。我应该怎么办?
    答:评估软件包中的Serial.dll为c语言调用。如果您使用VB,则必须使用标准调用。如果需要Serial.dll标准调用,请联系工厂。


文献:
MAX1452:数据资料应用编辑
MAX1455:数据资料应用笔记

Windows是Microsoft Corporation的注册商标和注册服务标志。



相关型号
MAX1452 低成本、高精度传感器信号调理器 免费样品  
MAX1455 低成本、汽车传感器信号调理器 免费样品  


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。

© Apr 03, 2007, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 3972: Apr 03, 2007
应用笔记3972, AN3972, AN 3972, APP3972, Appnote3972, Appnote 3972