应用笔记3733

MAX1452/MAX1455传感器信号调理器的启动要求

Youssof Fathi

摘要:MAX1452/MAX1455是高性能传感器信号调理器,提供模拟电压输出。信号调理器既可工作于数字模式,也可工作于模拟模式。通常,传感器校准采用数字模式,且实际应用中调理器在模拟模式下启动、工作。为在模拟模式下可靠启动,VDD和VDDF电源必须满足可靠时序和性能要求。本应用笔记讨论启动要求,并给出了成功应用该器件设计指南。

概述

MAX1452MAX1455是高性能信号调理器,内置闪存和温度传感器。两款芯片工作在数字模式和模拟模式。信号调理器在数字模式下进行补偿和编程设置,在模拟模式下启动、工作。实际应用中,有些用户遇到过以下问题在数字模式下启动的问题,虽然已将信号调理器设置在模拟模式。

模拟模式下启动的设置

为在模拟模式下成功启动MAX1452/MAX1455,必须满足以下三项要求:
  1. 必须将MAX1452/MAX1455设置为模拟模式下启动。
  2. VDD电源必须符合特定要求。
  3. VDDF电源必须符合特定要求。
  1. 设置MAX1452/MAX1455在模拟模式下启动
    1. UNLOCK引脚应短接至GND或通过一个外部下拉电阻连接到GND [UNLOCK引脚悬空时,具有内部弱下拉电阻]。必要时,可通过外部下拉电阻对信号调理器重新编程,将VDD作用到UNLOCK。该下拉电阻的阻值应尽可能小,以防由于EMI或其它外部干扰造成UNLOCK引脚的错误触发。电阻推荐值为1kΩ。
    2. 控制寄存器的低字节(或闪存中的控制寄存器)必须具有一个非零值,推荐值为0xFF。
  2. VDD电源要求 VDD信号必须在0.2ms内从0单调递增至4.5V。VDD电压在上升过程中不能出现振荡,在线性上升期间,不允许信号跌落至2V以下。如果上升期间VDD电压跌落至2V以下,将中断上电复位(POR)信号的延时,无法成功检索闪存中的控制寄存器数据。错误读取控制寄存器数据会导致器件在数字模式下启动,而不是在所期望的模拟模式下启动。

    通过我们的测试和对大量器件VDD电压的测试,发现这些信号调理器可承受更长爬升时间,即允许VDD在12ms的时间内缓慢地从0线性增加至5V,任何情况下,器件都能成功地在模拟模式下启动。然而,要确保信号调理器在模拟模式下成功启动,摆率不能低于0.2ms。

  3. VDDF电源要求 VDDF电源为闪存供电,必须满足数据资料规定的释放POR信号、第一次访问控制寄存器时的电平。为在启动时成功地从闪存读取控制寄存器数据,必须在加载VDD信号10µs内加载VDDF信号。如MAX1452/MAX1455数据资料所示,任何情况下,最低VDDF工作电压为4.5V。测试结果表明闪存在低至3.5V电压下即可正常工作。但在低于4.5V电压时,闪存工作性能不能保证。

    VDDF引脚上的RC滤波器(连接在引脚VDD和VDDF之间的电阻R和连接在引脚VDDF和GND之间的电容)用来抑制读取闪存带来的浪涌电流。闪存读操作每隔1ms (速率为1kHz)刷新暂存寄存器(五个DAC对应五个暂存寄存器)。大电流持续时间约为1µs,且其峰值为20mA。由于大电流持续时间非常短,仅为工作时间的1/1000,所以该浪涌电流带来的影响可以忽略不计。然而,如果VDDF引脚没有接RC滤波器,即使对于电流足以满足要求的电源,在VDDF和VDD电源上也会出现明显的电压跌落VDD电源的电压跌落会影响到信号调理电路,并在输出信号上产生噪声。

其它考虑因素

  1. 为完全关闭信号调理器并重新开启,在返回一个标称值以前必须将VDD电源拉至1.5V以下。
  2. 利用评估软件使信号调理器工作在数字模式时,需要给器件加电后运行Find_port和Hard_init程序。Find_port函数用来检索系统,并找到一个可用的串口使信号调理器与计算机通信。Hard_init函数将信号调理器与计算机之间的通信波特率设置为28.8K (随后还可以改变波特率)。Find_port和Hard_init函数是Serial.dll软件的一部分,可从Maxim网站下载
  3. MAX1452/MAX1455与计算机通信时,需要MAX1452/MAX1455 KEY,该部件包含在评估板中。典型设置中,KEY控制作用到信号调理器的VDD。通信软件通过KEY给信号调理器重新上电,以便同步通信。在VDD重新上电前,读取信号调理器的暂存寄存器,然后在VDD重新上电后写入信号调理器。
参考资料
MAX1452数据资料
MAX1452用户手册
MAX1455数据资料
MAX1455用户手册

相关型号
MAX1452 低成本、高精度传感器信号调理器 免费样品  
MAX1455 低成本、汽车传感器信号调理器 免费样品  


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。

© Oct 02, 2006, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 3733: Oct 02, 2006
应用笔记3733, AN3733, AN 3733, APP3733, Appnote3733, Appnote 3733